powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Wasserpumpenzange (9476 views - Tooling)

Eine Wasserpumpenzange ist eine Greifzange mit verstellbarem Gleitgelenk, so dass sich unterschiedlich große Öffnungsweiten des Mauls zum Greifen unterschiedlich großer Werkstücke einstellen lassen. Die Greifbacken sind in der Regel verzahnt. Die Wasserpumpenzange wird fälschlicherweise oft den Rohrzangen zugeordnet oder als Rohrzange bezeichnet, obwohl sie sich von dieser bauartbedingt eindeutig unterscheidet. Wasserpumpenzangen werden vor allem zum Greifen von Rohren, Muffen und Schrauben/Muttern verschiedener Arten, aber auch von Flachmaterial usw. verwendet. Ihr deutscher Name rührt daher, dass sie ursprünglich zum Anziehen der Stopfbuchsen an Wasserpumpen in Kraftfahrzeugen verwendet wurden. Im Englischen sind sie als 'Tongue-and-groove pliers' bekannt. Durch ihre universelle Anwendbarkeit bei recht einfachem Aufbau gehören sie zu den verbreitetsten Zangentypen überhaupt. Die gängigste Größe ist etwa 250 mm.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Wasserpumpenzange

Wasserpumpenzange

Dieser Artikel oder nachfolgende Abschnitt ist nicht hinreichend mit Belegen (beispielsweise Einzelnachweisen) ausgestattet. Angaben ohne ausreichenden Beleg könnten demnächst entfernt werden. Bitte hilf Wikipedia, indem du die Angaben recherchierst und gute Belege einfügst.

Eine Wasserpumpenzange ist eine Greifzange mit verstellbarem Gleitgelenk, so dass sich unterschiedlich große Öffnungsweiten des Mauls zum Greifen unterschiedlich großer Werkstücke einstellen lassen. Die Greifbacken sind in der Regel verzahnt. Die Wasserpumpenzange wird fälschlicherweise oft den Rohrzangen zugeordnet oder als Rohrzange bezeichnet, obwohl sie sich von dieser bauartbedingt eindeutig unterscheidet.

Wasserpumpenzangen werden vor allem zum Greifen von Rohren, Muffen und Schrauben/Muttern verschiedener Arten, aber auch von Flachmaterial usw. verwendet.

Ihr deutscher Name rührt daher, dass sie ursprünglich zum Anziehen der Stopfbuchsen an Wasserpumpen in Kraftfahrzeugen verwendet wurden. Im Englischen sind sie als 'Tongue-and-groove pliers' bekannt. Durch ihre universelle Anwendbarkeit bei recht einfachem Aufbau gehören sie zu den verbreitetsten Zangentypen überhaupt. Die gängigste Größe ist etwa 250 mm.

Entwicklung

Die Entwicklung bei Wasserpumpenzangen ist bis heute in Bewegung. Insbesondere die Gestaltung der Verbindung der beiden Zangenschenkel und damit auch die Art der Öffnungsweiten-Verstellung findet immer wieder neue Ausprägungen:

  • Zunächst herrschten überwiegend Wasserpumpenzangen mit einem aufgelegten und geschraubten Gelenk vor.
  • Eine aus den USA stammende Verbesserung der Stabilität der Verbindung und der Sicherheit gegen unbeabsichtigte Verstellung war die Wasserpumpenzange mit Rillengelenk (ab den 1930er Jahren). Hier greifen ein oder mehrere Stege alternativ in mehrere Rillen ein.
  • Von Europa aus hat das sich seit den 1950er Jahren das durchgesteckte Gelenk erfolgreich verbreitet. Hier wird ein Schenkel durch einen Schlitz im anderen Schenkel durchgesteckt – er wird zwecks hoher Stabilität zweiseitig gefasst.
  • Vor allem durchgesteckte Wasserpumpenzangen gibt es heute auch häufig mit Druckknopfverstellung.
  • Ausgehend von einem zunächst in den USA erfolgreichen Modell erfreuen sich auch Zangen mit Selbsteinstellungsfunktion zunehmend großer Beliebtheit.

Zangenschlüssel

Eine Abwandlung der Wasserpumpenzange ist der Zangenschlüssel – mit glatten, in jeder Einstellposition parallel zueinander stehenden Backenflächen – zum spielfreien und somit schonenden Greifen von Mehrkant-Schraubenköpfen und Muttern verschiedener Größe.

 Commons: Wasserpumpenzangen – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien


This article uses material from the Wikipedia article "Wasserpumpenzange", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Tooling

tooling,tool,drill,cam,manufacturing