powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Sodawasser (12339 views - Food Drinks Beverages)

Sodawasser (auch Soda genannt) ist ein mit Kohlenstoffdioxid angereichertes Wasser, das zur Gruppe der alkalischen Säuerlinge zählt. Durch das meist auch enthaltene Natriumhydrogencarbonat (Natron/NaHCO3) schmeckt es leicht nach Lauge (seifig). Bekannte Sodawässer kommen aus Fachingen, Karlsbad, Marienbad, Niederselters und Vichy. Sodawasser ist auch Bestandteil zahlreicher Longdrinks und Cocktails.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Sodawasser

Sodawasser

Sodawasser (auch Soda genannt) ist ein mit Kohlenstoffdioxid angereichertes Wasser, das zur Gruppe der alkalischen Säuerlinge zählt. Durch das meist auch enthaltene Natriumhydrogencarbonat (Natron/NaHCO3) schmeckt es leicht nach Lauge (seifig). Bekannte Sodawässer kommen aus Fachingen, Karlsbad, Marienbad, Niederselters und Vichy. Sodawasser ist auch Bestandteil zahlreicher Longdrinks und Cocktails.

Definition

Die Definitionen sind in den einzelnen Staaten verschieden. In Deutschland gilt: „Bei Tafelwasser, das mindestens 570 Milligramm Natriumhydrogencarbonat in einem Liter sowie Kohlendioxid [d. h. Kohlensäure] enthält, kann die Bezeichnung des Lebensmittels[1] ‚Tafelwasser‘ durch ‚Sodawasser‘ ersetzt werden.“[2] Umgangssprachlich wird dort unter „Sodawasser“ auch ein nur mit Kohlendioxid versetztes Tafelwasser verstanden.[3] In Österreich kann – gemäß Codex Alimentarius Austriacus – „[b]ei Tafelwasser mit einem Mindestgehalt von 4 g/l Kohlenstoffdioxid […] die Sachbezeichnung ‚Sodawasser‘ lauten.“[4]

Sodawasser, wie es seit 1826 in der vom ungarischen Benediktinerpater Ányos Jedlik erfundenen Siphonflasche abgefüllt wurde, wurde in vielen kleinen Getränkeerzeugungen, die man fast in jedem Ort vorfand, hergestellt. Diese existieren heute nur noch selten. So gab es im Burgenland im Jahr 2010 noch etwa 22 kleine Getränkehersteller.[5] Im Handel sind heute Trinkwassersprudler erhältlich, mit denen in Gaststätten wie im privaten Haushalt einfach und billig aus Leitungswasser Sodawasser hergestellt werden kann. Diese erfüllen aber meist nicht die deutsche Definition von Sodawasser, da zwar die nötige Menge Kohlensäure, aber nicht die nötige Konzentration von Natriumhydrogencarbonat gegeben ist.

Sodawasser in der Chemie

Joseph Priestley gelang 1772 die erste Herstellung von Sodawasser, indem er Schwefelsäure in eine kalkhaltige Lösung leitete und das entstandene Kohlenstoffdioxid (CO2) in einem Becher mit Wasser löste.[6]

Sodawasser in der Natur

Grundwasser und Oberflächenwässer enthält typisch Kohlenstoffdioxid. Diese Wässer tauschen CO2 mit der Atmosphäre aus, bis sich ein Lösungsgleichgewicht gegenüber dem Partialdruck in der Gasphase einstellt. Tiefenwässer, die unter hohem Gesteinsdruck stehen, können CO2 in hoher Konzentration lösen, da sie unter Gebirgsdruck stehen. Bedingung ist, dass CO2 aus vulkanischen oder anderen, etwa fossilen Quellen hinzutritt. Wird solches Wasser unter Aufrechterhaltung eines gewissen Drucks gefördert, bleibt der CO2-Gehalt erhalten, ohne auszugasen. Es kann als Mineral- oder Tafelwasser "mit natürlicher Kohlensäure" abgefüllt werden.

Der weltweit tiefste Sodasee ist der Vansee in der Türkei, er enthält neben Salz viel Soda, also Natriumchlorid und Natriumcarbonat.

Seen, die in ihrem Tiefenwasser höhere Konzentrationen von Kohlenstoffdioxid (etwa aus vulkanischem Ursprung) gelöst haben, können bei plötzlicher Wasserumwälzung nach oben so große Mengen an CO2 freisetzen, dass Mensch und Tier daran ersticken können.

Vergleiche dazu: Kohlenstoffdioxid#Vorkommen im Süßwasser

 Commons: Siphonflaschen – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
  1. gemäß Lebensmittel-Informationsverordnung, zuvor Verkehrsbezeichnung im Sinne der Lebensmittel-Kennzeichnungsverordnung, siehe deren § 4. Die Verkehrsbezeichnung muss angegeben sein, wenn Lebensmittel in Fertigpackungen gewerbsmäßig in den Verkehr gebracht werden (siehe § 3 Abs. 1 Nr. 1).
  2. § 14 Abs. 1 Satz 2 der Verordnung über natürliches Mineralwasser, Quellwasser und Tafelwasser (Mineral- und Tafelwasser-Verordnung) (Deutschland).
  3. Dudendefinition von Sodawasser.
  4. Österreichisches Lebensmittelbuch. Kapitel B 17, Abschnitt 2.3.3. Abgerufen am 21. Dezember 2018 (pdf; 610,94 kB).
  5. Sodawasser-Erzeuger sterben aus. In: burgenland.orf.at. 1. März 2010, abgerufen am 1. März 2010.
  6. Joseph Priestley, Wm Hey: Observations on Different Kinds of Air. In: Philosophical Transactions. 62, 1772, S. 147–264. doi:10.1098/rstl.1772.0021.


This article uses material from the Wikipedia article "Sodawasser", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Food Drinks Beverages

food,liquor,alcohol,drink,beverage,coke