Help on LOGIN problems! How to make 2D & 3D CAD Downloads? How to use the 2D Sketcher and find parts? How to upload a 3D CAD model and search for an equal part? How to insert CAD models direct into CAD system?
Hans Erdmann: Step files will not shade but correctly wire framed ..why is it like that? And if down loading as other file type my cellphone Nokia 930 / win8.1 loops anddownload never ends.. Is something to change before downloading shared models even if small ones? Cu... moreStep files will not shade but correctly wire framed ..why is it like that? And if down loading as other file type my cellphone Nokia 930 / win8.1 loops anddownload never ends.. Is something to change before downloading shared models even if small ones? Curious Hans: hans_erdmann@hotmail.com...
March 23, 2015
Jürgen Heimbach
Dear Hans we are working that we also allow .OBJ files but only colors and no textures yet.I let check the shades J.
ioulia sofina: non ho mai incontrato un programma così poco intuitivo e difficile da usare, non genera l'attuatore che mi serve pur essendo a catalogo standard, e quando lo fa lo genera con caratteristiche diverse
il brutto è che smc indirizza qui le persone che dopo l... morenon ho mai incontrato un programma così poco intuitivo e difficile da usare, non genera l'attuatore che mi serve pur essendo a catalogo standard, e quando lo fa lo genera con caratteristiche diverse
il brutto è che smc indirizza qui le persone che dopo la registrazione al loro sito richiedono un download.
penso che non utilizzeremo più cadenas
November 22, 2013
CADENAS Support
Dear Ioulia, can you tell us please what problems you have exactly and which parts are generated with different properties. Best regards, V.
Jascha Klatt: Hallo zusammen, ich habe mich heute erst hier angemeldet.
Ich bin per google auf MyCADlibaries.de (powered by CADENAS) gestoßen. Kann mir jemand den Unterschied zwischen MyCADlibaries.de und der Partcommunity erklären? Auf MyCADlibaries.de werden mir noc... moreHallo zusammen, ich habe mich heute erst hier angemeldet.
Ich bin per google auf MyCADlibaries.de (powered by CADENAS) gestoßen. Kann mir jemand den Unterschied zwischen MyCADlibaries.de und der Partcommunity erklären? Auf MyCADlibaries.de werden mir noch zusätzliche Kataloge (DIN, ISO,...) angezeigt. Hier werden mir diese leider nicht angezeigt.
Gruß
Edit: Ich benötige für eine Praktikumsaufgabe in der Fachhochschule mehrere Flachriemenscheiben nach DIN111.
November 12, 2013
Jürgen Heimbach
Hallo Jascha - Normen sind auf diesem Portal nicht zugänglich - Hier hilft nur ein gebührenpflichtiger Zugang bei Solidline weiter - alle anderen Kataloge sind hier verfügbar Gr J.