powered by CADENAS

Groups

Top Posters

Most Active Members

Sub Groups

Engineering Newcomer 2017 by Presseservice CANVAS
Active 11 months ago 49 members
Basic Information:

Description

  • Teilnahme

    Du bist Student/in oder Schüler/in und hast im Rahmen Deines Studiums bzw. Deiner Ausbildung eine Projekt- oder Abschlussarbeit im Bereich Engineering und Entwicklung erstellt?

    Zeige uns Deine Konstruktion

    Die besten Arbeiten werden mit einem attraktiven Geldpreis für Dich und Deine Bildungseinrichtung prämiert.

    Preise

    1. Platz: 2.000,- €
    2. Platz: 1.000,- €
    3. Platz: 500,- €

    jeweils für Student & Bildungseinrichtung

    Abgabe

    Sende uns Fotos oder Screenshots Deiner Projekt- oder Abschlussarbeit zusammen mit einer kurzen Beschreibung (Projektzeitraum, Aufgabenstellung, verwendete Komponenten, Herausforderungen, Projektergebnis) bis zum 31.07.2017 an die E-Mailadresse: EN2017@cadenas.de mit dem Betreff: „Engineering Newcomer 2017“.


    Um Dir extra Punkte zu sichern, kannst Du Deine Konstruktion zusätzlich auf PARTcloud.net unter der Kategorie Engineering Newcomer 2017 hochladen und dokumentieren. Eine Anleitung dazu findest du hier hier



    Bewertungskriterien


    Deine Arbeit wird von einer Expertenjury anhand folgender Kriterien bewertet:

    • Innovation/Kreativität
    • Gebrauchswert, technologischer Nutzen,  Marktchancen
    • Nutzung von Normteilen/Kaufteilen, Kostengedanke, Variabilität
    • Funktion und Handhabung
    • Technologische Umsetzung
    • Darstellung und Nutzung von sozialen Medien zur Präsentation - Viele Likes deines PARTcloud.net Uploads steigern deine Gewinnchancen

    Teilnahmeschluss ist der 31.07.2017.

    Die Preisverleihung findet am norelem Stand auf der 36. Motek Fachmesse am 11.10.2017 in Stuttgart statt.

    Beispiele für Konstruktionen:

    Engineering Newcomer Engineering Newcomer Engineering Newcomer Engineering Newcomer Engineering Newcomer Engineering Newcomer

     

     


    Die kreativsten Bildungseinrichtungen werden in unserem Engineering Newcomer Ranking aufgeführt - ist deine Engineering Schule auch schon dabei?
     
    Ab 2017 gibt es fortlaufend ein kleines Extra für die Schulen: Die Bildungseinrichtung mit den meisten Einsendungen erhält zur Belohnung ein Geldgeschenk von 500,- €.

    Jedes eingereichte Projekt entspricht dabei 1 Punkt; die Gewinnerschulen werden folgendermaßen bewertet: Platz 1 zusätzlich 10 Punkte, Platz 2 erhält nochmals 6 Punkte und Platz 3 weitere 3 Punkte. 
     

    Gewinner und weitere Beispiele der letzten Jahre

    EN 2016

    EN 2015

    EN 2014

    sponsored by

Updates

  • Karla Bano
    Karla Bano joined the group Engineering Newcomer 2017
    • December 29, 2017
  • Ronaldo Pavić
    Ronaldo Pavić joined the group Engineering Newcomer 2017
    • November 28, 2017
  • Krunoslav Janjic
    Krunoslav Janjic joined the group Engineering Newcomer 2017
    • November 21, 2017
  • Presseservice CANVAS
    Presseservice CANVAS:
    1 st place went to Tim Schobel from the University of Stuttgart. He developed a drive unit with freewheel function for walkers.   The electric drive serves as an aid for walking downhill and uses its own drive for uphill - users need less power and obtain greater safety. The jury rewarded the idea with 2,000 euro for the student and the same for his university.

    • October 16, 2017
  • Presseservice CANVAS
    Presseservice CANVAS: The class TM2C from the Munich Technical College
    enjoyed 2 nd place this year. With their Industry 4.0 compliant production line,
    the pupils tackled a personal problem: The existing specialist classroom for control and
    automation technology was...  more
    • October 16, 2017
  • Presseservice CANVAS
    Presseservice CANVAS:
    Sebastian Benedikt, Pierre Breitwieser and Matthias Henkel of the Technical College of Allgäu were able to convince the jury with the development of their Twinwheeler – a roller with petrol or electric motor based on an aero wheel and a monowheel. The design is well suited for leisure activity as well as a secondary vehicle. The third place winners and their technical college were awarded 500 euro each for their project.

    • October 16, 2017
  • Presseservice CANVAS
    Presseservice CANVAS: And here it is! The
    complete news about the Engineering Newcomer winners and prize giveaway at the
    Motek exhibition in Stuttgart. Click here for more: http://bit.ly/2kPEYI2
    • October 16, 2017
  • St Be
    St Be: And the winners of the Engineering Newcomer 2017 are...

    1st Place:  Universität Stuttgart
    2nd Place: Technikerschule München
    ...  more
    • October 13, 2017
  • Annika  Litzel
    Annika Litzel: The winners of the #EngineeringNewcomer will be chosen - be there live!
    The award ceremony will take place on 11 October at 11 am on MOTEK fair at the norelem booth 5525 in hall 5. All participants as well as teachers, lecturers and interested person...  more
    • October 5, 2017
  • Annika  Litzel
    Annika Litzel: The allocation of places 1, 2 and 3 will take place directly at the exhibition stand norelem Deutschland at the Motek fair in Stuttgart.


    Lecturers and teachers should also be present at the award ceremony, because the prizes will be awarded ...  more
    • September 15, 2017
  • Annika  Litzel
    Annika Litzel: I am pleased to inform you that today we can announce the winners, WITHOUT PLACING THEM!


    The jury has selected the following participants: ...  more
    • September 15, 2017
  • Annika  Litzel
    Annika Litzel: The last point of the evaluation is the presentation - what is the meaning of the  submitted  documents? How is the quality of the documents, is there an upload to PARTcloud?

    -----------------------
    Der letzte Punkt der Bewertung ist die Darstellung - w...  more
    • September 15, 2017
  • Annika  Litzel
    Annika Litzel: It is also important to take a look at the function / handling -
    is the desired function realized in the design solution, are the requirements implemented? And how did the technological and practical implementation take place, are there any necessary c...  more
    • September 14, 2017
  • Annika  Litzel
    Annika Litzel: Another part of the evaluation is the use of normalies / purchased parts / cost idea / variability - 
    how existing parts were used and is a standardization possible?
    ----------------------------------------------
    Ein weiterer Punkt der Bewertung is...  more
    • September 13, 2017
  • Annika  Litzel
    Annika Litzel: Also part of the evaluation is the part of utility / technological benefits / market opportunities - how is the 
    implementation in practice, does an improvement in the work process exists and is there a market for the product in general? 
    ------------...  more
    • September 12, 2017