powered by CADENAS

News

Recent Entries

  • (EN) KIPP is Top Employer under mid-tier companies 2018

    HEINRICH KIPP WERK is delighted to be awarded the title 2018 Top Employer under mid-tier companies by FOCUS Business. According to Managing Director Nicolas Kipp, the family company will continue to master the balance between traditional values and modern working conditions to retain a motivating at...
  • (INT) KIPP lock Die Schnellspanner der neuen Generation

    Mit KIPP lock schnell spannen und sicher fixieren, mit KIPP lock+ zusätzlich verlässlich verriegeln. Die neuen Konstruktionselemente aus dem Hause KIPP setzen Maßstäbe.   Sulz/Neckar. Dass auch die konventionelle Schnellspanntechnik noch nicht am Ende der Möglichkeiten angekommen ist, zeigt KIPP mit...
  • (INT) Schnell und sicher Werkstücke positionieren.

    Das HEINRICH KIPP WERK bietet flexible Elemente zur optimierten Werkstückpositionierung. Der Aufnahmebolzen mit Kugelansatz beschleunigt den Fügevorgang, ohne dass auf Präzision bei der Positionierung verzichtet werden muss.   Die Aufnahmebolzen mit Kugelansatz sind Positionierelemente mit denen Wer...
  • (INT) KIPP Rohrverbinder-Stecksystem aus Kunststoff

    Das montagefreundliche KIPP Rohrverbinder-Stecksystem ist durch seinen stabilen Aufbau für viele Anwendungen ideal geeignet. Durch den speziellen Aufbau der Kunstoffsteckverbinder mit Metallkernen hält dieses System den unterschiedlichsten Belastungen stand. Das Verbinden der Rohre wurde extra dafür...
  • (INT) Warum ein „Oldie“ zur Neuheit wird: KIPP-Spannverschlüsse.

    Ein komplettes Sortiment verschiedenster hochwertiger Spannverschlüsse wird ab sofort von KIPP angeboten. KIPP-Kunden schätzen die schnelle 24-Stunden-Lieferung, die neben dem umfangreichen bisherigen Programm an Spanntechnik nun auch Spannverschlüsse bereithält. Überall wo Spannstellen oft geöffnet...