powered by CADENAS

News

Photo

Social Share

News Entry

(DE) So finden Ingenieure und Architekten in Zeiten der Digitalisierung die passende CAD & BIM Herstellerkomponente

  • 3DfindIT.com bietet bahnbrechende Suchmethoden, um Planungs- und Konstruktionsprojekte effektiv zu beschleunigen

    Ingenieure und Architekten verschwenden im Durchschnitt 70 % ihrer Zeit für die Suche, Konfiguration und unnötige Neuerstellung von Komponenten. Dadurch werden jedes Jahr tausende Stunden mit Arbeiten verbracht, die keinen Beitrag zur Wertschöpfung leisten. Bei der Suche nach der passenden Komponente kommen herkömmliche Suchmaschinen schnell an ihre Grenzen, da sie meist viel zu allgemein und nicht auf den technischen Bereich fokussiert sind. Ganz anders die visuelle Suchmaschine der nächsten Dimension 3DfindIT.com powered by CADENAS, die Milliarden von 3D CAD & BIM Modellen in über 2300 weltweit verfügbaren Herstellerkatalogen Architektur, Maschinenbau, Elektrotechnik sowie Elektronik durchsucht und Nutzern 8 bahnbrechende Ideen bietet, um Komponenten noch schneller und einfacher aufzufinden. Die Anzahl der verfügbaren Kataloge wird zudem stetig erweitert.

    Dabei stehen die CAD & BIM Modelle vieler Kataloge in über 150 verschiedenen nativen und neutralen CAD Formate zur Verfügung, wie z. B. Autodesk Revit, Nemetschek ALLPLAN, ArchiCAD, Autodesk Inventor, NX, Solid Edge, PTC Creo Parametric, AutoCAD, CATIA oder SOLIDWORKS.

    Mit folgende 8 intuitive Suchmethoden gelangen Ingenieure und Architekten einfach zur gewünschten Komponente:

    1. Skizzensuche

    Manchmal kann es einfacher sein, die gesuchte Baukomponente schnell grob zu zeichnen, als sie in Worten zu beschreiben. Hier bietet die visuelle Suchmaschine 3DfindIT.com eine innovative Skizzensuche, bei der kein CAD System notwendig ist.

     

    2. Geometrische Suche

    Mit Hilfe der Geometrischen Suche auf 3DfindIT.com können Ingenieure und Architekten ausgehend von einem Referenzteil bzw. einem grob im CAD System skizzierten 3D Modell das gewünschte Bauteil schnell und einfach auffinden. Dabei werden ihnen jeweils geometrisch ähnliche CAD & BIM Herstellerkomponenten vorgeschlagen.

     

    3. Farbsuche

    Für viele Ingenieure und Architekten ist die genaue Farbe einer Komponente entscheidend bei der Produktauswahl. In diesem Fall können innerhalb der Farbsuche der Suchmaschine 3DfindIT.com die Farben direkt aus den vordefinierten Feldern ausgewählt oder ein RGB-Code angegeben werden. Nutzer erhalten dann eine Auflistung an CAD & BIM Herstellerkomponenten, welche die gewünschte Farbe beinhalten.

     

    4. Filtersuche

    Eine weitere Möglichkeit die gewünschte Komponente aufzufinden stellt die Filtersuche der Suchmaschine 3DfindIT.com dar. Nutzer können hier bestimmte Kategorien, Suchbereiche oder Kriterien festlegen. Auf diese Weise lassen sich auf schnelle und unkomplizierte Millionen von Bauteilen auf genau das reduzieren, was im Moment gebraucht wird.

     

    5. Textsuche

    Auch die klassische Textbeschreibung kann in vielen Fällen Architekten und Ingenieure schnell zur gewünschten Komponente bringen. In der visuellen Suchmaschine 3DfindIT.com können sowohl einzelne Bezeichnungen als auch Kombinationen von Begriffen, wie zum Beispiel „Schraube Sechskant“, eingegeben werden.

     

    6. Indexsuche

    Die Indexsuche ermöglicht es Nutzern von 3DfindIT.com, mittels einer hierarchischer Struktur und verschiedenen Klassifikationen zur gewünschten Komponente zu gelangen. Sie kann ein guter Anfang sein, um einen Überblick über alle in der Suchmaschine angebotenen 3D Inhalte zu erhalten. Dabei stehen für bestimmte Teile vordefinierte Suchassistenten, die an die jeweiligen Suchbedürfnisse angepasst werden können.

     

    7. Rastersuche

    Zur der Suche nach der geeigneten Komponente kann auch ein einfaches CAD oder BIM Modell herangezogen werden, das eine ähnliche Form besitzt. Mittels der Rastersuche in 3DfindIT.com können die jeweiligen Parameter direkt in der 3D Vorschau angepasst werden bis das sichtbare Modell den Anforderungen entspricht und davon ausgehend ähnliche Bauteile gesucht werden können.

     

    8. Funktionalitätssuche

    Mit Hilfe der Funktionalitätssuche können 3DfindIT.com Nutzer ein oder mehrere Funktionen, die die gesuchte Komponente erfüllen soll, in das dafür vorgesehene Suchfeld ziehen. Danach kann die Suche gestartet werden, um alle Teile aufzufinden, die entsprechend der Auswahl klassifiziert sind.

     

    Jetzt 3DfindIT.com starten und die passenden Komponenten finden: www.3DfindIT.com

Comments

0 comments