powered by CADENAS

News

Photo

Social Share

News Entry

(DE) Gewinner des Deutschen Normteile Awards 2017 gekürt

  • Die effizienteste Konstruktion gewinnt haushoch den Titel

    Deutscher Normteile Award 2017

    Dieses Jahr war es wieder soweit: Zum dritten Mal prämierte die Jury aus CADENAS und Otto Ganter in Zusammenarbeit mit dem :K Magazin die besten bzw. effizientesten Beiträge mit den meisten Normteilen beim Deutschen Normteile Award auf der Motek Messe in Stuttgart.

     

     

     

    Das Ziel des Wettbewerbs ist es, das Bewusstsein der Ingenieure für eine kostensparende Produktentwicklung durch den vermehrten Einsatz von Normteilen zu stärken. „Der Vorteil von der Verwendung von Normteilen besteht darin, dass die Ingenieure sich ganz auf die kreative Arbeit konzentrieren können, da Normteile extern zur Verfügung stehen und kostengünstiger sind als die Neukonstruktion der Teile“, fasst Jürgen Heimbach, Geschäftsführer der CADENAS GmbH zusammen.

    Alle Gewinner des Deutschen Normteile Awards 2017
    Gewinner des ersten Platzes des Deutschen Normteile Awards 2017 - Jakob Prechtl
     

    Der erste Platz und ein Preisgeld von 2.500 Euro geht dieses Jahr an Jakob Prechtl. Dieser Entwickelte ein mobiles Operationsmikroskop, das für den Einsatz in Entwicklungsländern gedacht ist und auch bereits vielfältig eingesetzt wurde. Dabei wiegt es nur 12 kg, ist einfach zu transportieren und aufzubauen. Mit über 80 % Normteilen ist die Entwicklung nicht nur kostengünstig, sondern auch das Beschaffen von Ersatzteilen einfach, da sie kurzfristig verfügbar sind.

     

     

     

     

    Zweiter Platz des Deutschen Normteile Awards 2017 - Manuel BauerManuel Bauer, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Antriebstechnik an der Hochschule Aalen an der Hochschule Aalen, gewann mit seinem Tandem-Liegefahrrad und der konsequenten Verwendung von Normteilen aus den Bereichen Fahrrad und Industrie den zweiten Platz des Wettbewerbes und 1.000 Euro. Der Anteil der Normteile beträgt fast 89 % in dieser Konstruktion. 

     

     

     

     

     

     
    Dritter Platz des Deutschen Normteile Awards 2017 - Andreas Klassen
     

    Den dritten Platz und 500 Euro konnte Andreas Klassen für sich beanspruchen: Er überzeugte die Jury mit seiner CNC Maschine für Heimwerker. Durch einen Anteil von fast 79 % an Normteilen ist die Konstruktion kosteneffizient. Zusätzlich ist die Maschine so entwickelt, dass Bauteile mehrere Aufgaben übernehmen können, ohne Hinzufügens oder Einbauens eines neues Teils. Dennoch sind Erweiterungen möglich, damit die CNC Maschine nicht nur für Fräsarbeiten genutzt werden kann.

     

     

     

     

    Übergeben wurden die Awards von den Veranstaltern Axel Weber, Marketingleitung bei Otto Ganter und Thilo Hofmann, Michael Kleine, Redakteur des :K Magazins und Jürgen Heimbach, Geschäftsführer von CADENAS.

    Mehr Informationen zum Deutschen Normteile Award erhalten Sie auf www.deutscher-normteile-award.deoder über Marketing@cadenas.de