powered by CADENAS

News

Social Share

News Entry

(INT) CN: 从注册到下载-详解PARTcommunity使用步骤

  • Summary in English -

    The content of this blog post is to guide Chinese users to use the portal, from sign up to download, all the process, step by step.

    ---------------------------------------------------------------------------

    诚然,一种全新的、来自海外的解决方案大多会出现水土不服,让初次使用者摸不着头脑。
    PARTcommunity作为一种以互联网络为基础的,针对多CAD平台的下载门户,的确也与其它类似网络存在不小的差别。
    本文旨在通过“下一步、下一步”方式为读者详细介绍PARTcommunity的使用方法。
    第一步,在浏览器地址栏中键入cadenas.partcommunity.com网址,打开所在网页,系统会自动出现如下主界面;

    第二步,在如上图所示的顶部语言栏中选择CN,确定浏览语言为简体中文,之后即进入中文环境页面;

    第三步,注册,当然PARTcommunity的1.9版本支持访客的浏览,但无法下载文件。点击右上角的“注册用户”按钮,转到注册页面进行操作,填写的内容无非如此。这里需要注意的是,在填写完成点击发送前,请务必勾选同意“许可协议”,这里与国内网站的默认勾选不同,老外还是喜欢让用户自己来选择,“发送”,“确认”后完成设置。此时系统会提示用户已经发送了确认信到注册邮箱中; 随后会在注册邮箱中收到一封确认邮件,点击邮件中链接激活账户,整个注册、确认过程不超过三分钟;

    第四步,使用已确认的用户名和密码登录PARTcommunity。在主页中,登录者会看到“设置”标签页,其中包含注册信息修改、格式选择和dwg/dxf图层设置三页。点击“格式选择”标签页,设置所需下载的文件格式;

    一个用户可以加载多种三维、二维、原始和中性格式。原始格式,是指各类CAD系统的指定格式,比如Pro/E的*.pra/asm格式等等,而中性格式是指STEP/SAT/IGES/STL这样的交换格式,究其二者,原始格式的数据质量更高,且支持用户的自定义修改,中性格式通用性比较强,但是大多以模型块的形式出现,颜色、螺纹和约束等信息都已经不存在。用户可就需要进行选择。
    同时该平台提供三种文件获得方式,1为直接插入CAD,目前只支持SolidWorks,2为直接下载模式,3为通过邮件附件发送。
    选择好格式后,保存设置。
    第五步, 浏览或搜索所需零部件。PARTcommunity的全部零部件均以厂商名称按字母顺序排序。同时也可以点选“全部分类”按钮,通过零部件类型浏览,而不拘泥于某一厂商。

    尝试点击气缸按钮,系统会列出包括AHP、PHD、FESTO、SMC、CKD等相关厂商的LOGO,点击某一继续。
    第六步,一步步根据产品分类打开产品文件夹,最终打开模型文件。

    需要说明的是,在右上角的三维视窗中用户可用鼠标拖拽模型,并执行显示模式、打散操作、标准视图等操作,初次使用请将浏览器的安全级别调至“中或低级别”,以方便弹出ActiveX下载对话框,在对话框中选择“高细节”,并安装后即可看到三维动态模型。
    如果不想下载插件,可通过右上的标签,通过tiff动画查看三维模型。
    第七步,如果同一型号的产品存在多个可选规格,访问者可通过左侧页面中的订货号超级链接查看每一规格的详细参数。

    图中杏黄区域为值域部分,用户可通过下拉菜单或输入方式给出选项。

    之后点击“接受”按钮进行确认,该区域适用于对气缸行程等变量的设置。
    设置完成后,自动生成的订货代码会显示在参数的首行当中。
    如需更新三维窗口的模型,请点击上方的“生成预览”选项,右侧的三维视窗将自动显示如用户所选参数的真实模型。


    上图可见,修改行程后的模型在三维视窗中得到更新。
    第八步,确认无误后,点击“生成CAD模型”,按需求格式生成CAD文件;
    生成的CAD文件包会显示在三维视窗下方的标签页中,待沙漏变为绿色对勾表示文件已生成,点击“用于下载”按钮。

    下载文件包格式为ZIP格式,解压缩后可以看到当前模型以选定格式的全部文件,及Readme说明文档。

    所见即所得,祝你使用愉快!