Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Mit dem CADENAS-Classimporter können Klassifizierungen zusammen mit Artikel-Stammdaten nach PARTsolutions transferiert werden.
Über PARTadmin Kategorie Indexverwaltung -> Geometrie-Import werden die Input-Dateien für die Weiterverarbeitung mit dem Classimporter vorbereitet.
Die folgenden Schritte zeigen den Ablauf. Eine detaillierte Dokumentation zum Classimporter finden Sie unter Abschnitt 3.1, „Classimporter“.
Wenn Sie die
konvertierten stl-, bzw. zjv-Dateien im "import_temp"-Verzeichnis behalten möchten, dann
muss unter $CADENAS_USER/padmin.cfg
im
Block "STLImportInput" der Schlüssel "cleanup" auf den
Wert 0 gesetzt sein (evtl. Schlüssel anlegen). Ansonsten wird das
Verzeichnis nach abgeschlossenem Import gelöscht.
Das "import_temp"-Verzeichnis liegt im Quellverzeichnis.
Die Datei
image.csv
referenziert dorthin:
"MATNR";"CLASSNAME";"STLFILE";"PREVIEWFILE" "";"4bar1";"C:/Program Files/SolidWorks Corp/SolidWorks/samples/HandsOn/addmotor/ import_temp/4bar1.zjv";""
Importieren Sie mit PARTadmin die Geometrie-Dateien aus dem angegebenen Quellverzeichnis.
Eine detaillierte Beschreibung des Dialoges Importiere Geometrie-Dateien finden Sie unter Import von Geometrie-Dateien.
Wenn alle Einstellungen gesetzt sind, starten Sie den Import mit .
Folgende Prozesse werden ausgeführt:
-> Die
für den Prozess "Classimport" benötigten CSV-Dateien
(attrdata.csv, attrdef.csv, erpdata.csv, image.csv, prjtable.csv,
structure.csv, structuredef.csv) werden automatisch geschrieben und
unter $CADENAS_USER/PARTImporter
gespeichert.
"ATTRIBUTE_NAME";"ATTRIBUTE_FL_VALUE";"ATTRIBUTE_FL_MAX_VALUE";"ATTRIBUTE_VALUE";... "CLASSNAME";"";"";"4bar1";"4bar1";"4bar1" "CLASSNAME";"";"";"part1";"part1";"part1" "CLASSNAME";"";"";"part2";"part2";"part2" "CLASSNAME";"";"";"part3";"part3";"part3" "CLASSNAME";"";"";"part4";"part4";"part4"
-> Die
Datei classimport.cfg
wird
automatisch so erzeugt, dass etliche für den Prozess "Classimport"
notwendigen Einstellungen bereits gesetzt sind.
Die
Pfadangabe im Block [CSV_ClassStructure] ist beispielsweise
bereits korrekt auf $CADENAS_USER/PARTImporter
angepasst.
[CSV_ClassStructure] FILE=C:/Users/jflotho/AppData/Roaming/cadenas/partsolutions_v9/ PARTImporter/structure.csv etc.
Der Schlüssel "ADAPTFILENAMES" für STL, Vorschaubilder und Wantfiles wurde beispielsweise auf 0 gesetzt. Belassen Sie diese Einstellung.
[STLIMPORT] ADAPTFILENAMES=0 [PREVIEWIMPORT] ADAPTFILENAMES=0 [WANTFILEIMPORT] ADAPTFILENAMES=0
Modifizieren Sie nun in einem Zwischenschritt die CSV-Dateien.
Evtl. können für Anpassungen auch einfache Skripte benutzt werden.
Der Katalog wird neu erzeugt, bzw. upgedated (je nach Einstellung).