Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Im Folgenden finden Sie zwei Beispiele mit gelöschten oder versteckten Tabellenzeilen:
Für das Projekt table_filter.prj wurde eine Tabelleneinschränkung TYPE.EQ.40 gesetzt.
Diese Tabelleneinschränkung wird in der prj-Datei gespeichert. Somit ergibt sich durch das Hinzufügen der Tabelleneinschränkung keine neue Tabversion. Deshalb wird das Projekt auch nicht im Mapping angezeigt.
Für das Projekt din_28129.prj wurden alle Zeilen, die in der Variablen D2 einen Wert enthalten, der nicht ein Integer ist, gelöscht.
Ausgangssituation: Testen Sie durch Selektion einer Zeile mit einem Nicht-Integer-Wert, ob die Tabelle auf der rechten Seite ausgeblendet wird. Dies ist nicht der Fall, so dass eine Bedingung eingefügt werden muss.
Formulieren Sie eine Bedingung, die nur korrekte Werte zulässt.
D2.EQ.INT(D2)
Tragen Sie die Bedingung ein. Erläuterungen zur Syntax finden Sie unter Abschnitt 7.8.11.1, „Mathematische Funktionen (Merkmalalgorithmus)“.
-> Zeilen, die nicht zugeordnet werden können, werden mit einem roten X gekennzeichnet.
Selektieren Sie Zeilen ohne zugeordnetes Zielprojekt -> Rechts wird keine Tabelle angezeigt.
Selektieren Sie Zeilen mit zugeordnetem Zielprojekt -> Rechts wird die Tabelle des Zielprojekt angezeigt. Die korrekte Zeile ist markiert .
Wenn das gewünschte Verhalten gezeigt wird, verifizieren Sie alle Zeilen (egal ob mit oder ohne Zielzeile) mit Klick auf Alle Zuordnungen bestätigen.
Das Beispiel enthält einen kleinen Schönheitsfehler: Die Variable D2 müsste eigentlich Teil des NB sein. Wäre es so, würde im Baum das Änderungsicon angezeigt. Die obigen Erläuterungen sind hiervon nicht betroffen und sind zutreffend.