Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
In Architektur / BIM Katalogen kommt dem Thema LOD eine besondere Bedeutung zu - parallel zu den aus dem „Mechanical“-Bereich bekannten LOD-Stufen High / Medium / Low gibt es hier ein eigenes Prinzip im Schema 100 / 200 / 300 / 350 / 400 / 500 / … – angelehnt an die Development Phasen (Level of Development) in der Baubranche.
Wird ein neues Projekt angelegt, so ist die Vorlage Vorlage für 3D-Projekt mit LOD
bzw. Vorlage für 3D-Projekt mit LOD (AEC – Z-Achse oben) (Vorbelegung Architecture) / Vorlage für 3D-Projekt mit LOD (MEC – Y-Achse oben) (Vorbelegung Mechanical) zu verwenden.
Auf diesem Wege werden die LOD-Steuerungsvariablen im PARTdesigner „per Default“ mit angelegt und stehen später auch im PARTdataManager zur Verfügung.
|
Um ein bestehendes Projekt mit den LOD Steuervariablen nachzurüsten, klicken Sie bitte in PARTproject rechts auf das Projekt oder den Ordner und führen Sie im Menü Automatisierung den Befehl LOD Variablen hinzufügen.
Im darauffolgenden Fenster kann gewählt werden, welche Stufen für Mechanical bzw. Architecture Zielsysteme belegt werden sollen.
Weiter unten finden Sie eine Hilfestellung bzgl. Auswahl der LOD-Stufen, sollten Sie bisweilen noch nicht mit diesen vertraut sein.
|
Auf beiden Wegen entstehen in der Projekttabelle dann folgende LOD Steuervariablen LODDEST und LODLEVEL:
Mit der Variable LODDEST soll zunächst der primäre Zielmarkt gewählt werden.
Abhängig davon, erhält man im Wertebereich LODLEVEL dann die aus dem mechanischen Bereich bekannte Auswahl High / Medium / Low oder die im Architekturbereich etablierten Stufen 100-500 (abhängig davon wie viele Stufen belegt wurden).
Im weiteren Verlauf der Projekterstellung muss der Modellierer selbstständig dann noch die verschieden ausgeprägten Modelle mit den jeweiligen LOD-Stufen verknüpfen. Dies geschieht auf bekannte Weise mit existierenden eCAT Funktionen.
Die LOD*** Algorithmen, welche über beide Wege ebenfalls in der Tabelle angelegt werden, sind nicht zu verändern, sondern exakt im Originalzustand beizubehalten!
Die Definition der LOD Stufen ist ein großes Wissens- und Informationsfeld. Es soll nicht Ziel dieser Richtlinie sein, dieses vollends zu erschließen und so einen Informationsüberfluss zu generieren. Stattdessen soll kurz und bündig ein Überblick gegeben werden, wie sich die verschiedenen LOD Stufen für Architektur- und Mechanical-Systeme grundsätzlich definieren:
AEC LOD 100 | |
AEC LOD 200 | |
AEC LOD 300 = MEC LOD Low | |
AEC LOD 350 = MEC LOD Medium | |
AEC LOD 400 = MEC LOD High | |
AEC LOD 500 / 600 / 700 |