powered by CADENAS

Manual

Manual

10.4.10. Technische Ansicht

In diesem Abschnitt finden Sie Erläuterungen zu den Einstellungsoptionen von Technische Ansicht .

  • Allgemein: Siehe Abschnitt 10.4.2, „Allgemeine Einstellungen“.

    [Hinweis] Hinweis

    Über die zur Verfügung stehende Breite oder Höhe steuern Sie indirekt den Abstand zwischen den einzelnen Ableitungen (vgl. Abb. oben).

  • Technische Ansicht:

    • Ansicht Name:

      Die Ansicht namentlich anzugeben ist meist nicht empfehlenswert, da der Name bei den einzelnen Bauteilen verschieden sein kann.

      Geben Sie die Technischen Ansichten besser als numerische Auflistung an.

      0,1,2,etc.

      [Hinweis] Hinweis

      Die Zählung beginnt mit 0.

      [Hinweis] Hinweis

      Bei manchen Assistenten müssen technische Ansichten (*.pra,*.2db, etc.) eingebunden werden, die nicht im Projekt definiert sind. Tragen Sie in so einem Fall direkt den Pfad ein.

    • Startansicht / Endansicht:

      Alternativ können Sie auch einen Bereich angeben. Wählen Sie den Wert für Endansicht groß genug, damit die Technischen Ansichten in jedem Fall dargestellt werden können.

    • Automatisch anordnen:

      Die automatische Anordnung folgt dieser Logik:

      • 1 Ansicht: 1 Zeile, 1 Spalte

      • 2 Ansichten: 1 Zeile, 2 Spalten

      • 3 Ansichten: 2 Zeilen, 2 Spalten

      • 4 Ansichten: 2 Zeilen, 2 Spalten

      • 5 Ansichten 3 Zeilen, 3 Spalten

      • etc.

      Wenn die Option deaktiviert ist, wird die Einstellung unter Reihen / Spalten verwendet.

    • Reihen / Spalten: Geben Sie die Anordnung explizit an.