powered by CADENAS

Manual

Manual

3.1.5.2. Optionale Einstellungen im Knoten "Klassenfilter" (Daten in einem Feld)

Befinden sich alle wichtigen Daten in separaten Spalten ist eine eindeutige Zuweisung sehr einfach möglich.

Die hier erläuterten Zusatzoptionen sind insbesondere dann hilfreich, wenn sich die Kerndaten (und möglicherweise noch weitere Zusatzdaten) alle in einem Feld befinden.

Die folgenden Darstellungen basieren auf nebenstehender CSV-Datei, in der sich die entscheidenden Angaben in einer einzigen Spalte befinden (hier "Norm-Abmessung").[a]

Befinden sich im Feld neben den entscheidenden Kerndaten irgendwelche weitere Informationen, die aber für die Zuweisung keine Bedeutung haben, müssen zusätzliche Informationen geliefert werden, welche die Kerndaten erkennbar machen.

Beispiel (nebenstehende Abb.): Eine für die Zuweisung nicht wichtige Information enthält der String "xy <Zahl>".

[a] Die verwendete Beispieldatei article_meta_search_one_field.csv finden Sie unter "$CADENAS/training/partdatacenter/article_number_assignment".

Ohne intelligente Zusatzeinstellungen ist eine automatische Zuweisung nicht möglich.

Die Abb. zeigt völlig falsche Zuweisungen.

Die Abb. zeigt völlig falsche Zuweisungen.

Folgende Zusatzeinstellungen im Knoten Klassenfilter dienen dazu, trotz gewisser Schwierigkeiten eindeutige Zuweisungen zu bekommen:

  • Freie Eingabe der Standardnummer: Die Option eignet sich für ein manuelles, schrittweises Zuweisen. Eine Norm nach der anderen.

  • Für weitere Schritte die gefundene Standardnummer (z.B. ISO 1234) von den Inhalten der ausgewählten Feldern entfernen. Dies beeinflusst in erster Linie weitere Analyseschritte in folgenden Pipelineknoten.:

    Im Beispiel wird DIN 913 nach einem Treffer entfernt, was den nächsten Analyseschritt (=das Finden der korrekten Abmessung M20x30) erleichtert.

  • Minimale Stellenanzahl (nur die Zahl):

    Im Beispiel kommen die zweistelligen Zahlen wie z.B. 11 nicht in Frage, da der Wert für die minimale Stellenanzahl auf 3 festgelegt ist. Somit kann die Klasse eindeutiger ermittelt werden.

  • Oft verwendete Prefixe vor der Zahl (Komma separierte Liste benötigt);:

    Im Beispiel kann durch die Angabe des Prefix "DIN" die Klasse "DIN 913" eindeutig erkannt werden.

  • Position der Standardnummer relativ zu den anderen Nummern im ausgewählten Feld:

    Im Beispiel wurde für die Position der Klasse 2 angegeben, was diese eindeutig definiert.

  • Zusätzliche Standard Nummern, die von den Einschränkungen in den Einstellungen weiter oben ausgenommen werden (kommaseparierte Liste benötigt):

    Ist z.B. Minimale Stellenanzahl (nur die Zahl) auf den Wert 3 gesetzt, dann kann hier z.B. DIN 39, DIN 98, etc. explizit angegeben werden, um diese wieder in den Prozess aufzunehmen.

Mit dem Einsatz obiger Einstellungsoptionen kann eine eindeutige Zuweisung erfolgen.