powered by CADENAS

Manual

Manual

2.1.7. PARTadmin Geometrie-Import: Erzeugen von Classimporter Dateien

Mit dem CADENAS-Classimporter können Klassifizierungen zusammen mit Artikel-Stammdaten nach PARTsolutions transferiert werden.

Über PARTadmin Kategorie Indexverwaltung -> Geometrie-Import werden die Input-Dateien für die Weiterverarbeitung mit dem Classimporter vorbereitet.

Die folgenden Schritte zeigen den Ablauf. Eine detaillierte Dokumentation zum Classimporter finden Sie unter Abschnitt 2.1, „Classimporter“.

  1. Vorbereitung:

    Wenn Sie die konvertierten stl-, bzw. zjv-Dateien im "import_temp"-Verzeichnis behalten möchten, dann muss unter $CADENAS_USER/padmin.cfg im Block "STLImportInput" der Schlüssel "cleanup" auf den Wert 0 gesetzt sein (evtl. Schlüssel anlegen). Ansonsten wird das Verzeichnis nach abgeschlossenem Import gelöscht.

    Das "import_temp"-Verzeichnis liegt im Quellverzeichnis.

    Die Datei image.csv referenziert dorthin:

    "MATNR";"CLASSNAME";"STLFILE";"PREVIEWFILE"
    "";"4bar1";"C:/Program Files/SolidWorks Corp/SolidWorks/samples/HandsOn/addmotor/
    import_temp/4bar1.zjv";""
  2. Importieren Sie mit PARTadmin die Geometrie-Dateien aus dem angegebenen Quellverzeichnis.

    [Hinweis] Hinweis

    Wählen Sie als Importmethode Alle Dateien über ClassImporter importieren.

    Alle Dateien über ClassImporter importieren

    Alle Dateien über ClassImporter importieren

    Eine detaillierte Beschreibung des Dialoges Importiere Geometrie-Dateien finden Sie unter Import von Geometrie-Dateien.

  3. Wenn alle Einstellungen gesetzt sind, starten Sie den Import mit OK.

    Folgende Prozesse werden ausgeführt:

    • -> Der Katalog wird erstellt.

    • -> Die für den Prozess "Classimport" benötigten CSV-Dateien (attrdata.csv, attrdef.csv, erpdata.csv, image.csv, prjtable.csv, structure.csv, structuredef.csv) werden automatisch geschrieben und unter $CADENAS_USER/PARTImporter gespeichert.

      Beispiel attrdata.csv

      "ATTRIBUTE_NAME";"ATTRIBUTE_FL_VALUE";"ATTRIBUTE_FL_MAX_VALUE";"ATTRIBUTE_VALUE";...
      "CLASSNAME";"";"";"4bar1";"4bar1";"4bar1"
      "CLASSNAME";"";"";"part1";"part1";"part1"
      "CLASSNAME";"";"";"part2";"part2";"part2"
      "CLASSNAME";"";"";"part3";"part3";"part3"
      "CLASSNAME";"";"";"part4";"part4";"part4"
    • -> Die Datei classimport.cfg wird automatisch so erzeugt, dass etliche für den Prozess "Classimport" notwendigen Einstellungen bereits gesetzt sind.

      • Die Pfadangabe im Block [CSV_ClassStructure] ist beispielsweise bereits korrekt auf $CADENAS_USER/PARTImporter angepasst.

        [CSV_ClassStructure]
        FILE=C:/Users/jflotho/AppData/Roaming/cadenas/partsolutions_v9/
        PARTImporter/structure.csv
        
        etc.
      • Der Schlüssel "ADAPTFILENAMES" für STL, Vorschaubilder und Wantfiles wurde beispielsweise auf 0 gesetzt. Belassen Sie diese Einstellung.

        [STLIMPORT]
        ADAPTFILENAMES=0
        
        [PREVIEWIMPORT]
        ADAPTFILENAMES=0
        
        [WANTFILEIMPORT]
        ADAPTFILENAMES=0
  4. Modifizieren Sie nun in einem Zwischenschritt die CSV-Dateien.

    Evtl. können für Anpassungen auch einfache Skripte benutzt werden.

  5. Starten Sie den Classimporter.

  6. Der Katalog wird neu erzeugt, bzw. upgedated (je nach Einstellung).

    Dateien werden $CADENAS_USER/classimporter gesichert.