Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Das vorliegende Beispiel verwendet 19 Ausprägungen von DIN 912 bis DIN 915 (siehe nebenstehende CSV-Datei) und soll einen Überblick zu einem kompletten Standardablauf auf der Basis der Vorlage Article Meta Search geben.[a] Die entscheidenden Parameter finden sich in den Spalten Norm, Abmessung und Material. |
|
[a] Die
verwendete Beispieldatei |
Wir verwenden wieder den bereits eingelesenen Beispielkatalog (siehe Abschnitt 3.1.2, „Katalog aus CSV-Datei erstellen“).
Damit wir auf einem neutralen, sauberen Stand beginnen, werden die eventuell schon manuell vorgenommenen Zuweisungen unter Products mittels Kontextmenübefehl Kategorie vom Katalog entfernen wieder entfernt.
Für die automatische Zuweisung muss ein Prozess erstellt werden.
Klicken Sie im Kontextmenü von Workspace -> Processes -> Article Assignment auf den Befehl Add new process.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Open a default template und dann auf den Befehl Article Meta Search.
Bestimmen Sie mittels Klick auf Durchsuchen Quell- und Zielkatalog und bestätigen Sie mit .
-> Im Dialogbereich Process wird die Pipeline angezeigt.
-> Links unter Processes -> Article Assignment und rechts oben wird der Prozessname angezeigt.
Klicken Sie der Reihe nach auf die Knoten und Kanten. Dadurch werden die jeweiligen Dialoge eingeblendet. Die jeweilige Selektion wird gelb markiert.
Selektieren Sie Product Source. Der Quell-Katalog (erstellt aus der CSV-Datei) wird bereits angezeigt.
Es werden die Einstellungsoptionen für Normnummer, Beschreibung (optional) und Typ (optional) angezeigt.
Wählen Sie im vorliegenden Beispiel die Option Field containing the standard number und bestimmen Sie mittels Durchsuchen das Feld, welches die Normnummer enthält.
-> Es öffnet sich das Dialogfenster Field selection. Wählen Sie hier im Beispiel Norm und bestätigen Sie mit OK.
-> Das gewählte Feld wird nun im Process-Dialogbereich angezeigt.
Selektieren Sie den Knoten Class finder. Der Zielkatalog Norm wird bereits angezeigt.
Selektieren Sie die Kante classified und bestimmen Sie wieder mittels Durchsuchen die Felder, welche die spezifischen Werte für die Ausprägung und das Material (optional) enthalten. Hier im Beispiel sind dies die CSV-Felder Abmessung und Material.
Selektieren Sie den Knoten Line finder: Belassen Sie die Voreinstellung Analyze NENN (default).
Für die übrigen Knoten und Kanten werden im vorliegenden Beispiel keine Einstellungen gesetzt.
Klicken Sie auf , um den Prozess zu starten.
-> Im Dialogfenster Progress wird der Fortschritt angezeigt. Wenn das Einlesen der CSV-Datei erfolgreich ist, wird der Fortschritt mit 100% angezeigt.
Speichern Sie den Prozess, so können sie ihn jederzeit wieder verwenden, evtl. auch modifiziert.
Öffnen Sie die Produktverknüpfungen (Workspace -> Catalogs -> <Name des CSV-Katalogs> -> Products.
Beispiel: Zeile 6 konnte durch den automatischen Prozess eindeutig (Qualität = 100%) zugewiesen werden. Zeile 7 ist eine Variante. Die "Qualität" wird mit 50% angegeben, weil das Produkt durch 2 Parameter im NENN (nämlich D und L) eindeutig definiert wird und nur einer (nämlich D) eindeutig zugeordnet werden kann.
Produkt aus CSV-Katalog und aus PARTsolutions-Katalog in Gegenüberstellung
Klicken Sie auf , um die Werte der CSV-Datei in der Gegenüberstellung zu den Werten der PARTsolutions-Sachmerkmalstabelle sehen zu können.
Aus dem Vergleich beider Informationen können Sie erkennen, ob eine Zuweisung korrekt ist.
Gesamtanzahl der angezeigten Produkte
Rechts oben wird die Anzahl der Produkte angezeigt (hier 20).
Detailinformationen u.a. zur Analyse der Eindeutigkeit von Verknüpfungen
Quality (farbig hinterlegter Prozentwert), Type, Affinity, Status, Catalog, Product und Tabellenwerte zeigen spezifische Informationen zur Art der Verknüpfung. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie unter Abschnitt 3.1.8, „Artikelzuweisung - Produkte - Spaltendefinitionen“.
Mittels Filtern können Sie die Ergebnisliste aufsplitten und in Teilbereichen weiterbearbeiten.
Bei wievielen Produkten konnte beispielsweise eine eindeutige Zuweisung (= Qualität 100%) erfolgen?
Klicken Sie auf die Schaltfläche Filter .
Detaillierte Informationen hierzu finden Sie unter Abschnitt 3.1.9, „Artikelzuweisung - Produkte filtern“.
Abschließend können Sie die korrekten Verknüpfungen in die Linkdatenbank exportieren oder zunächst in eine CSV-Datei, um sie später in die LinkDB zu importieren. Vergleiche Abschnitt 3.1.10, „LinkDB Export (Direkt oder über CSV-Datei)“.