Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Datenübernahme aus ERP/PDM-System und Anzeige im PARTdataManager
Sie möchten Daten wie beispielsweise Artikelnummer, Beschreibungstexte, Freigabestatus, Werkstoff, Oberfläche, Lagerbestand, Preise, etc. aus Ihrem ERP- und PDM-System im PARTdataManager darstellen?
Die Spalten ERP-Nummer, Beschreibung und Werkstoff stehen stellvertretend und beispielhaft für beliebige Informationen aus Drittsystemen.
Dann müssen diese Daten mit den entsprechenden Norm- und Kaufteilen in der PARTsolutions-LinkDB verknüpft werden.
Alle ERP/PDM-Systeme sind in der Lage, Artikeldaten als CSV-Datei zu exportieren.
Das Modul PARTdataCenter kann dann automatisiert die Verknüpfung zwischen PARTsolutions Sachmerkmalstabelle und den jeweils dazugehörigen CSV-Informationen herstellen. Die Menge der automatisiert verarbeitbaren Daten hängt von der Datenqualität ab. Mit verschiedenen Filtern können Sie alle noch nicht eindeutig zugewiesen Produkte anzeigen und gezielt weiterverarbeiten. Die Benutzeroberfläche ist zudem so ausgelegt, dass bei Bedarf Verknüpfungen auch manuell erstellt werden können.
Je nach Datentyp können verschiedene Vorlagen für die automatisierte Zuordnung verwendet werden:
Artikel Meta Suche (siehe Abschnitt 3.1.4, „Artikel Meta Suche - Automatische Zuweisung anhand Standardangaben wie Normnummer, Abmessung, Material, etc.“):
Artikelnummern Suche (siehe Abschnitt 3.1.5, „Artikelnummern Suche - Automatische Zuweisung anhand Hersteller-Artikelnummer“):
Artikelmapping Suche (siehe Abschnitt 3.1.6, „Artikelmapping Suche“):
Für den optimalen Einstieg verwenden Sie am besten die bereitgestellten Beispiel CSV-Dateien. Diese enthalten nur wenige Zeilen (Ausprägungen), anhand derer alle wichtigen Zusammenhänge erläutert werden. Sie finden die Dateien unter "$CADENAS/training/partdatacenter/article_number_assignment/".
Kundenadministrator, ERP-Consultant
| ||||
[a] Allgemein: Spezifizierende Parameter zum Bestimmen der Ausprägung |
Die Verbindung zur LinkDB muss herstellbar sein: Die Produktzuweisungen/Verküpfungsinformationen können alternativ zunächst auch in einer CSV-Datei zwischengespeichert und erst später in die LinkDB importiert werden.
Der PARTsolutions-Zielkatalog muss installiert sein (hier für die folgenden Beispiele ist dies meist der Normenkatalog).
Öffnen Sie PARTdataCenter und klicken Sie auf die Schaltfläche Artikelzuordnung (Article assignment).
-> Es öffnet sich ein Explorerfenster. Vergeben Sie einen Projektnamen und klicken Sie auf .
-> PARTdataCenter öffnet sich.
Klicken Sie im Kontextmenü von Arbeitsbereich auf Remoteverbindung setzen.
-> Es öffnet sich das Dialogfenster PARTdatacenter Klassifizierungsserver.
Bestätigen Sie mit Klick auf
.Klappen Sie den Menüpunkt Arbeitsbereich auf. Sie sehen nun unter Kataloge die installierten CSV-Kataloge (hier im Beispiel "article_mapping_search_din_912" und "article_meta_search"). Falls bereits Prozesse erstellt wurden, werden diese unter Prozesse -> Artikel Zuweisung angezeigt.