powered by CADENAS

Manual

Manual

2.1.8. Fehlermeldungen / Warnungen

Die folgende Tabelle enthält einige mögliche Fehlermeldungen, die auftreten können.

Wenn Sie die Fehlerausgabe wünschen, verwenden Sie beim Aufruf den Parameter -logfile.

Fehlermeldung

Beschreibung

No licence available for

CNS2005*ADDONS*CLASSIMPORTER

Es fehlt die Lizenz für den Classimporter.

Error moveing directory: Verzeichnisname

Wenn ein Verzeichnis nicht vom temporären Verzeichnis ins Release-Verzeichnis verschoben/kopiert werden kann.

Error moveing file: Dateiname

Wenn eine Datei nicht vom temporären Verzeichnis ins Release-Verzeichnis verschoben/kopiert werden kann. Mögliche Gründe: Keine Schreibrechte im Zielverzeichnis; Festplatten oder Netzwerkprobleme.

Error reading file: Dateiname

Die Datei konnte nicht eingelesen werden. Entweder weil sie nicht vorhanden ist oder ein Lesefehler auftrat (Festplatten oder Netzwerkproblem).

Error writing file: Dateinamen

Eine Datei konnte nicht erzeugt werden. Mögliche Gründe: Keine Schreibrechte im Zielverzeichnis; Festplatten oder Netzwerkprobleme.

Can't create directory Verzeichnisname

Ein Verzeichnis konnte nicht erzeugt werden. Mögliche Gründe: Keine Schreibrechte im Zielverzeichnis; Festplatten oder Netzwerkprobleme.

File not found: Dateiname

Eine Übergabedatei (TXT-Datei von der SAP-Schnittstelle) wurde nicht gefunden.

Attribute definition file: file is empty

Die Datei attributedef.txt ist leer. (Eine TXT-Datei muss mindestens eine Zeile enthalten: Die Zeile mit den Spaltennamen der TXT-Datei.)

Column not found: Spaltenname

In File: Dateiname

In einer Übergabedatei (von der SAP-Schnittstelle) fehlt eine Spalte.

Attribute definition file: Unknown attribute type Attributtyp

Der Merkmalstyp für die Merkmale in der Datei attributedef.txt muss entweder NUMBER oder STRING lauten.

Attribute definition file: Double entry for attribute Attributname

Fehler in der Datei attributedef.txt. Zwei Merkmale einer Klasse haben denselben Namen.

Added attributes to class Klassenname. But the class is not part of the class structure

In der Datei attributedata.txt wird einer Klasse ein Merkmal zugewiesen. Eine Klasse mit dem Namen existiert aber nicht in der Klassenstruktur.

Attribute without Name defined for class Klassenname

Ein Merkmal in der Datei attributedata.txt hat keinen Namen.

Error in value range (class Klassenname; attr Attributname) max value has to be larger then min value

Fehler in einem Wertebereich. Die Obergrenze muss immer größer als die Untergrenze sein.

Attribute Attributname not found in definition file

In der Datei attributedata.txt wird einem Merkmal ein Wert zugewiesen. Dieses Merkmal ist nicht in der Datei attributedef.txt definiert.

No ERP_PDM_NUMBER found for Materialnummer

Eine Materialnummer, die in der Datei attributedata.txt verwendet wird, wurde nicht in der Datenbank gefunden. D.h. sie fehlt in der Datei erpdata.txt.

prjtab import: Class Klassenname not found

In der Datei prjtable.txt wird einer Klasse ein Wert zugewiesen. Eine Klasse mit dem Namen existiert aber nicht in der Klassenstruktur.

Can't create object cnstools.psolgeomdatabase

Die Datei proxygeomdatabase.dll wurde nicht gefunden im Verzeichnis ../partsolutions/software/libs/x86/com.

Can't create cluster file

Beim Erzeugen der Clusterdatei für die geometrische Suche trat ein Fehler auf.

Error creating geometric Sample for STL-Datei

Beim Erzeugen eines Vergleichswertes für die geometrische Suche trat ein Fehler auf.

No POOLDIR defined in classimport.cfg

In der Datei classimport.cfg wurde kein Poolverzeichnis definiert. Das Poolverzeichnis muss unter dem Schlüssel NATIVEPOOLDIR definiert werden.

Error in ODBC-Driver …

SQL: SQL-Anweisung

Fehler beim Ausführen einer SQL-Anweisung.

Warning: Attribute name adapted (from Name to Name) (class: Klassenname)

Der Name eines Merkmals entspricht nicht der PARTsolutions-Konvention. Er wurde deshalb angepasst.