Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Im Folgenden finden Sie Informationen zu den einzelnen Parametern der Produktverknüpfungen.
Beim Einlesen der CSV-Daten kann ein Verweis auf die Vorschaubilder angegeben werden. Ist keine Vorschaubild vorhanden, wird ein Platzhalter angezeigt.
Quality (Farbiger Balken mit Prozentwert)
25%: Bei Mehrdeutigkeit (d.h. bei manchen Variablen wurde mehr als ein Ergebnis gefunden) wird der Prozentwert fix mit 25 angegeben. (Die Anzahl der matchenden Parameter spielt keine Rolle.)
1%: Bei Mehrdeutigkeit (d.h. bei manchen Variablen wurde mehr als ein Ergebnis gefunden) UND wenn bei den zu vergleichenden Variablen ein oder mehrere Parameter nicht gefunden wurden, wird der Prozentwert fix mit 1 angegeben. (Die Anzahl der matchenden Parameter spielt keine Rolle.)
Weitere mögliche Prozentwerte:
Beispiel "50%": Dieser Prozentwert entsteht, wenn genau 2 Mappings angegeben sind und 1 davon mappt nicht UND der verbleibende Parameter auch nicht mehrfach gefunden wird. Bei 2 Mappings wird für den nicht gefundenen Parameter 50% abgezogen.
Beispiel "33%": Dieser Prozentwert entsteht, wenn genau 3 Mappings angegeben sind und 2 davon mappen nicht UND der verbleibende Parameter auch nicht mehrfach gefunden wird. Bei 3 Mappings wird für jeden nicht gefundenen Parameter 33% abgezogen.
Type: Es gibt zwei Kenner: D für Duplikat und V für Variante.
Es können die Attribute auto, default oder valid angezeigt werden.
auto: Die Zuweisung entstand aufgrund eines automatischen Prozesses wie Article Meta Search, Article Number Search, Article Text Search oder Article Mapping Search.
default: Die Zuweisung entstand aufgrund eines manuellen Prozesses. (Vergleiche Abschnitt 3.1.3, „Manuelles Zuweisen“.)
valid: Der Wert entsteht bei expliziter Zuweisung per Kontextmenübefehl Change category to ... -> Valid auf einer Produktzeile (unter Products)
Catalog: Der PARTsolutions-Katalog, in dem die Zuweisung stattfand.
Product: Beispielsweise der Projektpfad (im Falle eines PARTsolutions-Kataloges)
Vorletzte Spalte (varset): PARTsolutions-Werte aus Wertebereichsspalten und Variablenwerte.
Letzte Spalte (varsetupdate): Alle übrigen PARTsolutions-Werte.
Informationen zu Filtermöglichkeiten auf Basis bestimmter Spalten der Produktliste finden Sie unter Abschnitt 3.1.9.2, „Filtern über Attribute der Produktzuweisungen“.