powered by CADENAS

Manual

Manual

3.1.5.2. Klassenbaum - classstruct.txt

Die Datei classstruct.txt enthält die Daten für den Aufbau der Klassenstruktur (Tree).

Die Datei enthält folgende Spalten:

  • CLASS_UE enthält den Klassennamen der obersten/höheren Ebene.

  • CLASS_UN enthält den Klassennamen der nächst tieferen Ebene.

    Nach demselben Muster können bei Bedarf weitere Ebenen angelegt werden.

    Wollten Sie im Beispiel unten die "Sechskantmuttern" weiter untergliedern, legen Sie diese in der Spalte CLASS_UE an und dann unter CLASS_UN die Klassennamen der nächsten Ebene.

  • MODE (optional, nur wenn der Aufruf mit "-update" erfolgt)

    Es können in diesem Fall folgende Werte eingetragen werden:

    • add: Die entsprechende Klasse wird neu hinzugefügt (auch bei Aufruf mit "-new")

    • del: Die entsprechende Klasse wird im 23dlibs-Verzeichnis gelöscht, die Pool-Dateien bleiben unberührt.

      Wenn Sie zusätzlich die Pool-Dateien löschen möchten, dann setzen Sie eine der folgenden Einstellungen:[14]

      [CLASSIMPORT]
      DELETEPOOLFILES=1 | 2| 3
      • 0: (Vorgabewert) Es werden in keinem Fall referenzierte Dateien im Pool gelöscht.

      • 1: Es werden in jedem Fall alle referenzierten Dateien im Pool gelöscht!!

        Wenn Sie mehrere native Kataloge pflegen, dann werden beim Löschen auch die gleichnamigen Dateien in anderen Katalogen gelöscht. Im direkt betroffenen Katalog wird auch der Index gelöscht, in den anderen Katalog allerdings nicht.

      • 2: Referenzierte Daten im Pool werden dann nicht gelöscht, wenn die Klasse im aktuellen Katalog noch einmal vorkommt.

      • 3: Referenzierte Daten im Pool werden dann nicht gelöscht, wenn die Klasse in irgendeinem Ihrer nativen Kataloge noch einmal vorkommt.

        Diese Option ist deutlich zeitintensiver als die übrigen.

classstructure.txt

classstructure.txt

Entsprechend dieser Struktur erfolgt nach dem Einlesen der Daten die Anzeige der Teileauswahl im PARTdataManager.

PARTdataManager - Teileauswahl

PARTdataManager - Teileauswahl



[14] ab V9.03