powered by CADENAS

Manual

Manual

1.2.3.1.7.2. classimport.cfg

[Hinweis] Hinweis

Da der Classimporter aktuell integraler Bestandteil von PLM-Synchro ist, sind in der Konfigurationsdatei unter $CADENAS_SETUP/classimport.cfg alle Einstellungen wie üblich vorzunehmen. Eine detaillierte Dokumentation hierzu finden Sie unter Kapitel 3, Classimporter und ClassificationToolbar.

In der Konfigurationsdatei $CADENAS_SETUP/classimport.cfg muss beispielsweise der gewünschte Katalog- bzw. Verzeichnisname eingestellt werden.

Beispiel:

[CLASSIMPORT]
CLASSNAME=plmsynchroexample
CLASSDESC=PLMsynchro Example

Wenn Sie beispielsweise mehrere unterschiedlich generierte Katalogversionen nebeneinander betrachten wollen, dann ändern Sie hier den Katalognamen.

Weitere Einstellungen betreffen die Reihenfolge der ERP-Spalten (Block [MATNR_FIELDS]).

[Hinweis] Hinweis

Sehen Sie sich im eingestellten Backup-Verzeichnis (siehe Schlüssel BackupDirectory) auch die Logdatei des Classimporters classimport.log an!

Die Datei kann für alle Import-Prozesse wichtige Hinweise in Form von "Errors" enthalten.

"Warnings" müssen nicht unbedingt bearbeitet werden.

Ein erfolgreich durchlaufener Prozess endet mit "Status: OK".

15.01.2014 01:28:43 update finished
15.01.2014 01:28:43 Status: OK