powered by CADENAS

Manual

Manual

1.1.11.4. Produktansicht - Kontextmenübefehle

Die folgende Auflistung enthält Kontextmenübefehle, welche für die Artikelzuordnung benötigt werden.

Kontextmenübefehle auf verknüpfter Projektzeile

Kontextmenübefehle auf verknüpfter Projektzeile

  • Kategorie ändern in ... - > Valide / Invalide

    Im Kontextmenü einer jeden Produktzeile finden Sie den Kontextmenübefehl Kategorie ändern in ... -> Valide bzw. Invalide. Standardmäßig beim Anlegen ist der Link Invalide.

    Wenn Sie einen Verknüpfungsvorschlag explizit als gültig kennzeichnen, wird die betreffende Zeile vorne mit einem grünen Balken markiert.

    Kennzeichnung mit grünem Balken

    Kennzeichnung mit grünem Balken

    Die Markierung kann beim Export in die LinkDB als Filter verwendet werden. Dort gibt es die Option, nur Zeilen zu exportieren, die als Valide gekennzeichnet sind. Siehe Abschnitt 1.1.9, „LinkDB Export (Direkt oder über CSV-Datei)“.

  • Link modifizieren: Sachmerkmalstabelle mit Variablen wird angezeigt. Verwendet zur Anpassung von Variantenvariablen. Siehe hierzu unter Abschnitt 1.1.5.3, „Optionale Einstellungen im Knoten "Line Finder NENN"“.

  • Link öffnen: Öffnen des verlinkten Bauteils in PARTdataManager.

  • Kommentar erzeugen ...: Auswahl vordefinierter Kommentare, welche im Kommentarfeld angezeigt werden.

    • Produktgruppe ist nicht verfügbar

    • Dimension/Typ des Produktes ist nicht verfügbar

    • Produktbeschreibung unvollständig

  • Zuweisung entfernen: Entfernt nur die aktuell selektierte Zuweisung

  • Entfernen nicht valider Links vom aktuellen Produkt

  • Nicht valide Links vom Katalog entfernen

  • Kategorie in allen Katalogen entfernen: Alle Zuweisungen von allen Katalogen entfernen

    Bei jedem ausgeführten Prozess werden neue Links erzeugt und die alten nicht gelöscht. Mit diesem Befehl können Sie sicherstellen, dass Sie immer auf "sauberen" Stand beginnen.

  • Kategorie vom Katalog entfernen: Alle Zuweisungen vom aktuellen Katalog entfernen

    Bei jedem ausgeführten Prozess werden neue Links erzeugt und die alten nicht gelöscht. Mit diesem Befehl können Sie sicherstellen, dass Sie immer auf "sauberen" Stand beginnen.