powered by CADENAS

Manual

Manual

1.1.5. Abmessungssuche - Automatische Zuweisung anhand Standardangaben wie Normnummer, Abmessung, Material, etc.

Um eine Abmessungssuche durchzuführen, laden Sie bitte das entsprechende Template.

  1. Klicken Sie hierzu auf das Icon Load predefined template.

  2. Selektieren Sie im Dialogfenster Pipeline Template Selection die Option Abmessungssuche.

    Template für Abmessungssuche laden

    Template für Abmessungssuche laden

[Hinweis] Hinweis

Voraussetzung für die Verwendung des Templates Abmessungssuche ist, dass diejenigen Werte, die zur Identifizierung der konkreten Ausprägung eines Teils benötigt werden, in einer Spalte geführt sind, welche die entsprechenden Angaben enthält.

Im Normenkatalog enthält meist die Variable NENN genau die Variablen, die zur eindeutigen Identifizierung einer Ausprägung (Zeile) benötigt werden. Bei einer Schraube sind dies beispielsweise Durchmesser und Länge, was sich in der Zeilenbeschreibung wiederspiegelt (M20x30).

Das vorliegende Beispiel verwendet 19 Ausprägungen von DIN 912 bis DIN 915 (siehe nebenstehende CSV-Datei) und soll einen Überblick zu einem kompletten Standardablauf auf der Basis der Vorlage Abmessungssuche geben.[a]

Die entscheidenden Parameter finden sich in den Spalten Norm, Abmessung und Material.

Es wird wieder der bereits eingelesene Beispielkatalog verwendet.

Informationen zum Import des CSV-Katalogs finden Sie unter Abschnitt 1.1.3, „Katalog aus CSV-Datei erstellen“).

Normnummer und Abmessungen (NENN) als Identifikationsparameter

Normnummer und Abmessungen (NENN) als Identifikationsparameter

[a] Die verwendete Beispieldatei article_meta_search.csv finden Sie unter "$CADENAS/training/partdatacenter/article_number_assignment".