powered by CADENAS

Manual

Manual

1.2.3.2.2. Prozessanalyse und -modifikation

Anpassungen können einfach mittels Plugins vorgenommen werden.

  • Plugins prüfen

    Analysieren Sie Ihren Prozess und zerlegen Sie ihn in einzelne Prozessschritte.

    Da PLM-Synchro modular aufgebaut ist und die Einzelprozesse mittels vbb-Plugins umgesetzt werden, können Sie einen Abgleich vornehmen zwischen Standard-Features und darüber hinausgehenden Anforderungen.

    • Können Standard-Plugins unverändert übernommen werden?

      Eine Beschreibung der Standard-Plugins finden Sie hier.

    • Können Standard-Plugins nach Modifizierung verwendet werden?

    • Für welche Prozesse müssen neu zu erstellende Plugins verwendet werden?

  • Tabellen Vorschaubilder

    Tabellen Vorschaubilder können mittels vbb-Plugin implementiert werden, welches einfach in den Block [PLMSynchronization] aufgenommen wird.

  • Übersetzungen

    Alle für den Prozess benötigten (Classimporter)-CSV-Dateien werden automatisch generiert.

    Beispiel classdefinition.csv (siehe Abschnitt 3.1.5.3, „Sichtbarer Klassenname - classdef.txt“):

    "CLASS";"KLBEZ_german";"KLBEZ_english"
    "Holm1000.ipt";"Holm1000.ipt";"Holm1000.ipt"

    Per Default wird der Klassenname für alle Sprachen ausgegeben. Mittels Prozessmodifikation per vbb-Skript (Block [PLMSynchronization]) kann bei Bedarf einfach ein Übersetzungsprozess dazwischengeschaltet werden.

    [PLMSynchronization]
    ...
    Plugin4=$CADENAS_SETUP\scripts\common\plm_synchro_plugin_translation.vbb
  • Klassenstruktur erzeugen

    Per Default wird eine flache Katalogstruktur erzeugt. Diese kann einfach modifiziert werden.

    Beispiel:

    1. Voraussetzung: Beispielsweise Verwendung der "FSO"-Schnittstelle + Verzeichnisstruktur der Quelldaten bildet die gewünschte Katalog-Klassenstruktur ab.

      Konfigurationsdatei plm_synchro.cfg:

      [job]
      IFace=PdmProxyFSOPdmIfaceC
    2. Mittels eines zusätzlichen Plugins (vbb-Skript) (vgl. Block [PLMSynchronization]) kann die Verzeichnisstruktur der Quelldaten übernommen werden.

      Zusätzliches Plugin:

      [PLMSynchronization]
      ...
      Plugin5=$CADENAS_SETUP\scripts\common\plm_synchro_plugin_catalogstructurefromfso.vbb
  • Topologische Attribute in Tabelle übernehmen

    Maximale Ausdehnungen (x,y,z)

    Siehe Plugin xy

  • etc.