powered by CADENAS

Manual

Manual

1.3.6.3.1. Import von CAD

[Hinweis] Hinweis
  • Sie können sowohl eine flache Struktur als auch eine mit Unterverzeichnissen gegliederte verwenden. Verzeichnisse werden als Klassen übernommen.

  • Damit die importierten Teile später angezeigt werden, muss die Klasse, in welche importiert wird, Klassenmerkmale besitzen. Siehe Abschnitt 1.3.6.2, „Klassenmerkmale anlegen“.

  • Das CAD-System muss gestartet sein.

  1. Selektieren Sie in der Struktur-Ansicht das Import-Verzeichnis und klicken Sie im Kontextmenü auf den Befehl Produkte von CAD importieren.

    -> Es öffnet sich das entsprechende Dialogfenster.

  2. Wählen Sie die Option Verzeichnis.

  3. Klicken Sie zur Verzeichnisauswahl auf die Durchsuchen-Schaltfläche ....

    -> Es öffnet sich ein Explorerfenster.

  4. Bestimmen Sie das Verzeichnis, in welchem sich die nativen CAD-Teile befinden und bestätigen Sie mit OK.

    -> Es erscheint eine Hinweismeldung.

    Das Importverzeichnis selbst erscheint nicht als Klasse.

    Das Importverzeichnis selbst erscheint nicht als Klasse.

    Bestätigen Sie mit OK.

    -> Es erscheint das Dialogfenster Format Auswahl.

    Aktivieren Sie bei der passenden CAD-System-Version das Auswahlkästchen und bestätigen Sie mit OK.

    -> Verzeichnisauswahl: Der Pfad zum gewünschten Importverzeichnis ist nun eingetragen.

    Bestätigen Sie mit OK.

    -> Der Importprozess wird gestartet und es erscheint das Dialogfenster Import-Optionen für Format <CAD-System>. Nehmen Sie evtl. Anpassungen vor und bestätigen Sie mit Ok.

    Auf alle CAD-Formate anwenden:

    Normalerweise würde der Dialog für jedes Format aufgehen, z.B. für .prt und .asm. Bei aktivierter Option wird der Dialog kein 2. Mal angezeigt.

  5. Der Importprozess läuft nun durch und die importierten Bauteile werden auf der Registerseite Produkte angezeigt. Jede Zeile ist mit einem blauen Plus-Zeichen markiert, was darauf hinweist, dass die Produkte noch nicht auf den Server hochgeladen wurden.

  6. Laden Sie jetzt oder später die Änderungen auf den Server hoch.

    -> Die Produkte sind nun mit grünem Haken gekennzeichnet.

  7. Produktdokumente editieren:

    Klicken Sie im Kontextmenü eines Produkts auf den Befehl Produktdokumente editieren.

    -> Es öffnet sich das gleichnamige Dialogfenster.

    Das importierte Produkt besitzt eine Geometrie im zjv-Format und ein Vorschaubild im png-Format, welche während des Import-Prozesses automatisch aus der nativen CAD-Datei erzeugt wurden.

    Mittels Geometrie hinzufügen, Vorschaubild hinzufügen, Technische Zeichnung hinzufügen und Entfernen können Sie die Dokumente austauschen bzw. neue (beispielsweise eine technische Zeichnung) hinzufügen.

  8. Produktattribute editieren:

    Um Produktattribute zu editieren, klicken Sie direkt in die Tabellenfelder hinein.

    Alternativ klicken Sie den Kontextmenübefehl Produktattribute editieren.

    -> Es öffnet sich das Dialogfenster Produkt editieren. Klicken Sie zum Editieren in das gewünschte Feld.