powered by CADENAS

Manual

Manual

1.2.5.2. Einrichtung

Zur Einrichtung des Remote Translation Service sind folgende Schritte notwendig, damit alles läuft:

  1. Voraussetzung ist das Vorhandensein folgender Lizenzen:

    • Das CADENAS-Lizenzpaket für den Betrieb von Capvidia

      PS/ADDON_IMPORTER_TOPOLOGY oder PS/ADDON_IMPORTER_TOPOLOGY_GUI

    • Gültige Capvidia-Lizenz 3DTransVidia.

      1. Öffnen Sie mittels Kommando cmd eine Konsole.

      2. Führen Sie folgenden Befehl aus.

        $CADENAS\libs\x86\64\custom\capvidia\registration.exe 3DTransVidia /change

        -> Das Dialogfenster 3DTransVidia Registration wird geöffnet.

      3. Sie können nun mittels Request Key einen Lizenzschlüssel anfordern oder diesen - wenn Sie ihn bereits haben - unter License Key eintragen und mit OK bestätigen.

  2. $CADENAS_SETUP/partsol.cfg

    Passen Sie partsol.cfg, wie die folgende Abb. zeigt, an.

    partsol.cfg

    partsol.cfg

  3. STEP ist zu bevorzugen, denn nur dieses kann von Capvidia gut ausgewertet werden, da im STEP noch alle topologischen Informationen enthalten sind. Im STL sind diese Informationen nicht mehr vorhanden.

    $CADENAS_USER/psolopt.cfg bzw. $CADENAS_DEFAULTUSER/psolopt.cfg

    Für die Funktionalität des beschriebenen Workflows muss im Block [CadAssistant] der Schlüssel UseStepFormat auf YES gesetzt sein.

  4. $CADENAS_SETUP/transremote.cfg

    Passen Sie transremote.cfg, wie die folgendermaßen an:

    • Enabled: Setzen Sie den Wert auf 1.

    • NODES: Tragen Sie den Server ein.

    • NAT_CAPVIDIA ist das Capvidia Konvertierungsformat

    transremote.cfg

    transremote.cfg

  5. $CADENAS_SETUP/pappclient.cfg

    Installieren Sie über Kommandozeile den PARTapplicationServer (PAPPSERVER)

    $CADENAS\bin\x86\64\pappserver.exe –install

    Starten Sie über Kommandozeile den PARTapplicationServer (PAPPSERVER)

    $CADENAS\bin\x86\64\pappserver.exe –start

    Fügen Sie in pappclient.cfg die entsprechende IP-Adresse hinzu.

  6. Installieren des psworker Service

    Damit die Remote-Konvertierung durchgeführt werden kann, wird der PSWorker benötigt.

    1. Installieren Sie über Kommandozeile den psworker service.

      Pfad..\bin\x86\64\psworker.exe –install
    2. Starten Sie zum Testen über Kommandozeile die psworker GUI. (Alternativ im Service-Fenster von Windows)

      Hier sieht man gut, ob ein Job überhaupt ankommt, wenn man eine Geosuche im CAD startet.

      Pfad..\bin\x86\64\psworker.exe –gui
    3. Öffnen Sie über Kommandozeile die psworker config und passen Sie die Einstellungen laut folgenden Abbildungen an.

      Pfad..\bin\x86\64\psworker.exe –config

      Registerseite "Allgemeine Einstellungen"

      Registerseite "Allgemeine Einstellungen"

      Damit Capvidia genutzt wird, benötigt man noch eine CAPVIDIA Queue, die noch über Plus hinzugefügt werden muss, anschließend muss CAPVIDIA hinter die Queue geschrieben werden.

      Registerseite "Worker-Konfiguration"

      Registerseite "Worker-Konfiguration"

    4. Starten Sie PARTsolutionsWorker über Kommandozeile oder TaskManager-Services

      Pfad..\bin\x86\64\psworker.exe –start
    5. PARTapplicationserver und PARTsolutionsWorker sollten nun laufen. (Es muss ein PAPPserver minimal im Suchmodus laufen, da er die Kommunikation übernimmt.)

      Dienste "PAPPSERVER" und "PARTsolutionsWorker"

      Dienste "PAPPSERVER" und "PARTsolutionsWorker"