powered by CADENAS

Manual

Manual

1.3.6.2. Klassenmerkmale anlegen

Nach Selektion einer Klasse in der Struktur-Ansicht werden rechts die Registerseiten Klassenmerkmale, Produkte und Eigenschaften angezeigt.

Auf der Registerseite Klassenmerkmale können Sie aus der globalen Merkmalsleiste (ALLE LinkDB-Variablen und ALLE Tabellenvariablen) Klassenmerkmale zu einzelnen Klassen hinzufügen und neue Klassenmerkmale erzeugen.

Auf der Registerseite Produkte können diese nur angezeigt werden, wenn sie Klassenmerkmale besitzen.

Nach dem Export zu PARTsolutions erscheinen Klassenmerkmale als Tabellenvariablen.

  1. Selektieren Sie in der Struktur-Ansicht diejenige Klasse, zu welcher Sie Klassenmerkmale zuordnen möchten.

  2. Wählen Sie rechts die Registerseite Klassenmerkmale.

    Hier wird die hiearchische Struktur der betreffenden Klasse angezeigt.

    Klicken Sie auf der gewünschten Klasse den Kontextmenübefehl Klassenmerkmale hinzufügen.

    Die Klasse "Abgasrohr" hat die hierarchische Struktur "Root" -> "Motor" -> "Abgasrohr"

    Die Klasse "Abgasrohr" hat die hierarchische Struktur "Root" -> "Motor" -> "Abgasrohr"

    -> Es öffnet sich das Dialogfenster Attribute auswählen und editieren.

    Auf der linken Seite werden alle Attribute angezeigt (sowohl LinkDB-Attribute als auch Tabellen-Attribute).

  3. Selektieren Sie die gewünschten Klassenmerkmale (Attribute) (Multiselektion mit Strg- oder Umschalttaste) und übertragen Sie diese mittels Pfeiltaste auf die rechte Seite.

    Bestätigen Sie abschließend mit OK.

    -> Hiermit sind die ausgewählten Klassenmerkmale nun Bestandteil der Merkmalsleiste der betreffenden Klasse. (Diese werden nach dem Export als Tabellenvariablen angezeigt.)

  4. Neue Klassenmerkmale (Attribute) hinzufügen

    Wenn Klassenmerkmale fehlen, können Sie diese jederzeit hinzufügen.

    1. Selektieren Sie die Registerseite Klassenmerkmale und rufen Sie erneut über den Klassenmerkmalen den Kontextmenübefehl Klassenmerkmale hinzufügen auf.

      -> Es öffnet sich wieder das Dialogfenster Attribute auswählen und editieren.

    2. Klicken Sie diesmal im Dialogfenster auf den Button Attribut erzeugen .

      -> Es öffnet sich das Dialogfenster Neues Attribut hinzufügen.

    3. Füllen Sie die Felder aus bzw. wählen Sie in den Listenfeldern die gewünschte Option.

      Beim Export nach PARTsolutions werden die entsprechenden Einstellungen umgesetzt.

      • Name: Tragen Sie den Variablennamen ein.

      • Beschreibung: Tragen Sie die Variablenbeschreibung ein.

      • Nachkommastellen:

        Siehe Type bei Auswahl Zahl.

      • Type:

        • Kein Typ

        • Text

        • Zahl

          Beim Type Zahl werden standardmäßig 3 Nachkommastellen verwendet.

          Sie können die Einstellung ändern:

          1. Wählen Sie die Kategorie Attribute.

          2. Selektieren Sie das gewünschte Attribut.

            -> Bei Attributen vom Typ Zahl wird die Einstellungsoption Nachkommastellen angezeigt.

          3. Passen Sie den Wert an.

        • Dokument

          Als Dokument deklarierte Spalten werden in PARTdataManager als grüne Spalten angezeigt. Eine detaillierte Beschreibung hierzu finden Sie unter Abschnitt 1.3.4.1.1, „Dokumentenspalten“.

      • Rolle: Details hierzu finden Sie unter Typ-Identifikation.

        • Unspezifiziert

        • Geometriemerkmal

        • Objektmerkmal

        • Funktionsmerkmal

        • Dimensionsmerkmal

      • Einheit: Öffnen Sie gegebenenfalls mit Alle anzeigen das Listenfeld.

      • Sichtbarkeit -> Sichtbares Attribut: Bezieht sich auf die Anzeige in PARTsolutions.

        Wenn das entsprechende Attribut in PARTproject versteckt wurde, wird hier automatisch beim Import die Option auf unsichtbar gesetzt; und umgekehrt: beim Export wird die Einstellung in PARTdataManager verwendet.

        Sowohl Klassen, als auch Attribute können als „sichtbar“ oder „unsichtbar“ gesetzt werden. Bei Klassen erscheint dann in PARTdataCenter ein transparentes Ordner-Symbol als Hinweis, was hier ansonsten keine weiteren Auswirkungen hat.

  5. Klassenmerkmale vererben

    In diesem Beispiel wurden Klassenmerkmale für "Abgasrohr" gesetzt, aber nicht für "Abstandshalter" und "Abstützung". Angenommen Sie möchten dort dieselben Klassenmerkmale setzen wie bei "Abgasrohr", dann verschieben Sie diese einfach per Drag & Drop auf die hierarchisch eine Ebene höher liegende Klasse "Motor".

    [Hinweis] Hinweis

    Klassenmerkmale gelten für die ausgezeichnete Klasse und alle hierarchisch darunter liegenden Klassen.