Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
PLMsynchro ist ein Standardprodukt für das Erstellen von Eigenteilekatalogen aus CAD-, PLM-, ERP-Daten.
Der Datenimport findet einmal initial statt. Danach werden z.B. beim nächtlichen Datenabgleich Datenänderungen am Artikelstamm, Änderungen an der Klassenstruktur, etc. automatisiert übernommen.
Das Basismodul PLMsynchro kann mit Hilfe von Plugins flexibel an spezifische Kundenanforderungen angepasst werden.
Die Aufgliederung der Konfiguration in verschiedene Prozessschritte erlaubt ebenfalls optimale Anpassung an spezifische Kundenanforderungen:
Ein Wizard führt Sie durch die einzelnen Schritte (siehe Abschnitt 1.2.2, „PLM Synchro via PARTdataCenter“) und erleichtert das Erstellen Ihres Eigenteilekataloges erheblich.
Mit Hilfe von Plugins und umfangreichen Konfigurationsmöglichkeiten können die Informationen angereichert, gefiltert und modfifiziert werden.
Alle nativen Teileinformationen
Metadaten und topologische Daten (mit Capvidia-Lizenz in Bestqualität)
Mit Zugriff auf das PLM-System alle dort verfügbaren Informationen (Material, Beschreibungstexte, etc.), je nach Schnittstelle gegebenenfalls auch Artikel-Stammdaten
3D-Vorschaubilder werden automatisch generiert und in der Sachmerkmalstabelle angezeigt.
Vorhandene Bemaßungsbilder, Prinzipbilder, etc. können ebenfalls integriert werden.
Es kann eine flache Struktur oder auch eine hierarchische Struktur (entsprechend der Klasseninformationen [aus dem PLM/ERP] oder einer hierarchischen Verzeichnisstruktur der Quelldateien) angezeigt werden.
Daten können in verschiedenen Sprachen vorliegen und werden je nach eingestellter Sprache in PARTsolutions angezeigt.
Folgende Lizenzen werden für den Betrieb von PLMsynchro benötigt:
Für den Betrieb von PLMsynchro mit Capvidia benötigen Sie zusätzlich die Capvidia-Lizenz 3DTransVidia.
Führen Sie folgenden Befehl aus.
$CADENAS\libs\x86\64\custom\capvidia\registration.exe 3DTransVidia /change
-> Das Dialogfenster 3DTransVidia Registration wird geöffnet.
Sie können nun mittels einen Lizenzschlüssel anfordern oder diesen - wenn Sie ihn bereits haben - unter License Key eintragen und mit bestätigen.