powered by CADENAS

Manual

Manual

2.6.5. Rohteilsuche

[Hinweis] Hinweis

Per Default ausgeblendet.

Funktionsbeschreibung

Die Rohteilsuche ermittelt passende Rohteile zur Herstellung eines Fertigteils oder Fertigteile, die aus einem bestimmten Rohteil produziert werden können.

Beispiel:

Ein Ingenieur beispielsweise benötigt einen speziellen Flansch. Dann möchte er Rohteile suchen, aus denen der Flansch produziert werden kann, um zu vermeiden, dass unnötig ein neues Rohteil produziert (und angelegt) wird. Dieser Prozess ist sehr zeitraubend, weil die Teile im CAD eins nach dem anderen überlagert werden müssen.

Mit PARTsolutions Rohteilsuche kann dies viel schneller gelöst werden.

Es wird ermittelt, ob ein Teil komplett in einem anderen Teil enthalten ist: Das fertige Teil muss kleiner sein als das Rohteil, sodass es durch Entfernen von Material aus dem Rohteil produziert werden kann. Sobald die Ausmaße des fertigen Erzeugnisses das Rohteil an nur einem Punkt überschreiten, ist es nicht oder nur sehr schlecht verwendbar.

Die Suche berechnet das Volumen des zu entfernenden Materials (Verschnitt). Je weniger Material entfernt werden muss, desto höher wird ein Teil in der Ergebnisliste bewertet. Dies ist für die Herstellungskosten entscheidend.

  1. Klicken Sie im PARTsolutions-Menü auf den Befehl Rohteilsuche.

    Beispiel: Aufruf der Rohteilsuche aus Inventor

    Beispiel: Aufruf der Rohteilsuche aus Inventor

    -> Der Seamless-Bereich wird geöffnet.

  2. Klicken Sie im Seamless-Bereich auf den Befehl Rohteilsuche.

    -> Der Einstellungsdialog wird geöffnet.

  3. Passen Sie die Einstellungen an und klicken Sie auf Übernehmen und dann Suche starten bzw. gleich Übernehmen und Suchen.

Weitere Informationen zur Rohteilsuche finden Sie unter Abschnitt 3.1.6.4.7, „Rohteilsuche“ und Informationen zu den übrigen Suchmethoden, die evtl. in Kombination eingesetzt werden können unter Abschnitt 3.1.6.4, „Suchmethoden“.