powered by CADENAS

Manual

Manual

3.1.6.11.3. Suchmethoden / Kontextmenübefehle

Im Folgenden finden Sie eine Übersicht zu den Suchmethoden bzw. Kontextmenübefehlen.

  • GeoSuche

    Das selektierte Bauteil ist das Referenzteil für die Suche. Mit Klick auf den Menüpunkt GeoSuche startet die Suche sofort.

  • Textsuche

    Bei der Textsuche werden alle in den Teileinformationen gefundenen Texte aufgelistet.

    Aktivieren Sie bei den gewünschten Suchbegriffen das Auswahlkästchen und klicken Sie auf Suchen.... Über das Eingabefeld können Sie nach einem frei bestimmbaren Begriff suchen.

  • Verzeichnissuche

    Die Suche liefert alle Teile, die im selben Verzeichnis liegen.

  • Inspirationssuche

    Findet Teile, die von der Übereinstimmungsqualität etwas schlechter sind, aber interessante Hinweise liefern können.

  • Preissuche Google

    1. Rufen Sie auf dem gewünschten Knoten das Kontextmenü auf und klicken Sie auf Preissuche Google.

      -> Es öffnet sich das Untermenü.

    2. Stellen Sie im Listenfeld das gewünschte Land für die Google-Suche ein.

    3. Optional können Sie den Begriff im Eingabefeld ändern.

    4. Starten Sie die Suche mit Klick auf Google Preissuche.

    5. Beim allerersten Ausführen der Google Preissuche erscheint das Dialogfenster Schlüssel eingeben.

      Sofern Sie noch keinen Google API Key besitzen, klicken Sie auf den Link. Eine Beschreibung, wie Sie sich den Key beschaffen, finden Sie unter Abschnitt 4.8.2.1.13.5.3, „Google Translator - Account einrichten“ in eCATALOGsolutions - Handbuch.

      Geben Sie Ihren Google API Key ein und bestätigen Sie mit OK.

    6. -> Die Preissuche wird ausgeführt.

      Auf jedem Ergebnisknoten einer Preissuche finden Sie im Kontextmenü den Befehl Webseite öffnen.

  • Alle Werte in LinkDB:

    Der Befehl steht nur bei ERP-Integration und im Kontext Einzelteile zur Verfügung.

    Es werden die vorhandenen Einträge in der LinkDB angezeigt.

  • Klassifikationssuche

    Über die Klassifikationssuche finden Sie alle gleich klassifizierten Teile. Im Untermenü werden alle Klassifikationen angezeigt, in denen Teile gefunden werden.

    Die folgende Abbildung zeigt den Aufruf der Klassifikationssuche.

    Start der Klassifikationssuche beispielhaft für eine DIN 6912

    Start der Klassifikationssuche beispielhaft für eine DIN 6912

    Das Ergebnis im Cloud Navigator zeigt alle gefundenen Standardteile (bei "Suchen in allen Katalogen" Hersteller-übergreifend) (zu erkennen am entsprechenden Icon ).

  • Knoten ausblenden / Knoten löschen

    • Knoten ausblenden (Kontextmenü oder mittlere Maustaste) Dieser Befehl erscheint auf Kindknoten, auf denen keine weiteren Suchen ausgeführt wurden.

      Hiermit können Sie nicht relevante Ergebnisse ausblenden und die Ansicht übersichtlicher gestalten. Ist ein Knoten ausgeblendet, wird er bei der nächsten Suche vom selben Knoten auch nicht mehr angezeigt.

      Wird von anderen Knoten aus gesucht, kann das Teil wieder auftreten.

    • Knoten löschen (Kontextmenü) Dieser Befehl erscheint auf Knoten, auf denen bereits eine Suche ausgeführt wurde.

      Wird ein Teil gelöscht, verschwindet es und alle seine Kindknoten.

    Mit der Schaltfläche Rückgängig können Sie beide Befehle wieder rückgängig machen.

  • Zoom

    Der Knoten, auf dem Sie den Befehl ausführen, rückt in den Mittelpunkt der Darstellung.

    Mit dem mittleren Mausrad können Sie groß-, kleinzoomen.

    Mit Einfachklick auf einen Knoten können Sie diesen verschieben.

    Mit Doppelklick auf einen Knoten startet die GeoSuche.

  • Allgemeiner Kontext

    Unter Allgemeiner Kontext finden Sie die Kontextmenübefehle, die Sie auch in den Suchergebnissen der Standardsuche finden.

    [Hinweis] Hinweis

    Wenn Sie beispielsweise Geometrisch suchen nach diesem Teil aufrufen, wird eine Standardsuche ausgeführt. Der Weg über den Cloud Navigator ist keine Einbahnstraße. Sie können zwischen Standardsuche und Cloud Navigator Suche wechseln.

    Bei der Cloud Navigator Suche erreichen Sie den Bauteilvergleich über Allgemeiner Kontext -> Bauteilvergleich. Details hierzu finden Sie unter Abschnitt 3.1.6.10, „Bauteilvergleich“.

    a

    a