powered by CADENAS

Manual

Manual

3.1.6.11.1.1. CloudNavigator Beispiel - Textsuche und GeoSuche mit Bauteilvergleich
  1. Im vorliegenden Beispiel werden wir initial eine Volltextsuche ausführen. Diese ist bei Programmstart standardmäßig geöffnet und aktiviert.

  2. Wir führen die Volltextsuche mit folgenden Einstellungen durch:

    • Aktuelle Auswahl (ISO) [auf der Registerseite Kataloge "Norm" -> "ISO" selektieren]

    • Suchen nach Einzelteilen

    • Volltextsuche mit folgendem Begriff:

      sechskantschraube D=10 L=50

      Detaillierte Hinweise zur Syntax finden Sie unter Abschnitt 3.1.6.4.2, „Volltextsuche“, bzw. direkt aus der Anwendung mit Klick auf .

  3. Klicken Sie auf Cloud Navigator starten.

    -> Die Ansicht wechselt auf die Registerseite CloudNavigator. Der Graph zeigt konkrete Einzelteile. Sie erkennen dies am entsprechenden Symbol . Wenn Sie die Maus über ein Ergebnis führen, erscheint die Kurzinformation. Dort sehen Sie die exakte Ausprägung M10x50, was der Abfrage entspricht.

  4. Im nächsten Schritt soll basierend auf einem Ergebnisteil eine GeoSuche durchgeführt werden.

    [Hinweis] Hinweis
    • Sie können unter Suchen in eine neue Auswahl treffen. Beispielsweise einen anderen Katalog wählen oder über alle Kataloge suchen.

      Egal ob Sie eine Standardsuche oder eine Cloud Navigator Suche ausführen, nehmen Sie hier die gewünschte Einstellung vor.

    • Ebenso können Sie die Einstellung unter Suchen nach ändern. Hier im Beispiel wurde die Einstellung auf der Option Einzelteilen belassen (was bei einer geometrischen Suche durchaus sinnvoll ist.

      Egal ob Sie eine Standardsuche oder eine Cloud Navigator Suche ausführen, nehmen Sie hier die gewünschte Einstellung vor.

    • Die Einstellungen im Dialogbereich der Suchmethoden spielen bei der Cloud Navigator Suche nur bei der initialen Suche eine Rolle.

      Die weiteren Suchen wählen Sie über die Ergebnisteile im Graphen selbst aus.

    Rufen Sie auf dem gewünschten Bauteil das Kontextmenü auf und klicken Sie auf Geosuche.

    Ergebnis: Das Suchteil rückt ins Zentrum des Graphen und die Ergebnisteile der GeoSuche gruppieren sich um das Suchteil.

    Ergebnis

    Ergebnis

    Die Ergebnisse der 1. Suche (hier Textsuche) und der 2. Suche (hier GeoSuche) können unmittelbar nebeneinander verglichen werden. Mit gehaltener Maustaste können Sie den Graphen als Ganzes oder einzelne Knoten verschieben. Auf jedem Knoten finden Sie den Kontextmenübefehl Zoom, womit Sie den gewünschten Knoten ins Zentrum rücken können.

  5. Zwei Treffer sollen nun in den Bauteilvergleich geladen werden.

    Bei der Cloud Navigator Suche erreichen Sie den Bauteilvergleich im Kontextmenü über Allgemeiner Kontext -> Bauteilvergleich.

    Wählen Sie einmal Als 1. Bauteil laden und einmal Als 2. Bauteil laden.

    -> Der Dialogbereich Bauteilvergleich wird angedockt und die gewünschten Teile werden in diesen übergeben.

    Detaillierte Hinweise zum Bauteilvergleich finden Sie unter Abschnitt 3.1.6.10, „Bauteilvergleich“.