powered by CADENAS

Manual

Manual

3.1.19.3.2.3. Kontextmenüs: 3D / 2D / Technische Angaben

Die Kontextmenüs von Einzelteil und Baugruppe differieren leicht. Bei Baugruppen ist das Kontextmenü unterschiedlich, je nachdem, ob man sich neben oder in der Baugruppe befindet. Transparenz, Rotationszentrum setzen, Animation, Gewählte Bauteile / An PARTbom senden ist nur bei 3D vorhanden.

3.1.19.3.2.3.1. Übersicht

Im Folgenden erhalten Sie eine Übersicht zu den Kontextmenüs.

Kontextmenü: Einzelteil - 3D-Ansicht

Kontextmenü: Einzelteil - 3D-Ansicht

Kontextmenü: Einzelteil - 2D-Ansicht - Technische Angaben

Kontextmenü: Einzelteil - 2D-Ansicht - Technische Angaben

Nachdem eine 2D-Ableitung erstellt wurde, erscheint das Dialogfenster 2D-Ansicht META.

Kontextmenü: Einzelteil - 2D-Ansicht META

Kontextmenü: Einzelteil - 2D-Ansicht META

Kontextmenü: Baugruppe - 3D-Ansicht - Aufruf auf selektiertem Teil - Untermenü ""selektiertes Bauteil" -> "Transparenz"

Kontextmenü: Baugruppe - 3D-Ansicht - Aufruf auf selektiertem Teil - Untermenü ""selektiertes Bauteil" -> "Transparenz"

Kontextmenü: Baugruppe - 3D-Ansicht - Untermenü "Baugruppe" -> "Transparenz"

Kontextmenü: Baugruppe - 3D-Ansicht - Untermenü "Baugruppe" -> "Transparenz"

Kontextmenü: Baugruppe - 3D-Ansicht - Untermenü "Bauteilvergleich"

Kontextmenü: Baugruppe - 3D-Ansicht - Untermenü "Bauteilvergleich"

Kontextmenü: Baugruppe - 3D-Ansicht - Untermenü "Ansichten"

Kontextmenü: Baugruppe - 3D-Ansicht - Untermenü "Ansichten"

Kontextmenü: Baugruppe - Technische Angaben

Kontextmenü: Baugruppe - Technische Angaben

Nachdem eine 2D-Ableitung erstellt wurde, erscheint das Dialogfenster 2D-Ansicht META.

Kontextmenü: Baugruppe - 2D-Ansicht META

Kontextmenü: Baugruppe - 2D-Ansicht META

Im Folgenden finden Sie eine Auflistung aller Kontextmenü Befehle:

3.1.19.3.2.3.2. Zoomen / Bewegen
  • Mit PARTsolutions V9.02 stellen Sie die Maustastenbelegung unter PARTdataManager - > Extras -> Einstellungen... -> 3D-Einstellungen -> Maus und Tastatur ein.

    Maus und Tastatur

    Maus und Tastatur

  • Alles fangen

    Mit Alles fangen bringen Sie die Darstellung des Bauteils auf ein ausgewogenes Maß. Das Bauteil ist groß genug sichtbar, ragt dennoch bei Drehungen nicht über das 3D-Ansichts-Fenster. Ist die Option Exakter Zoom eingestellt (siehe Abschnitt 3.3.11.4.1, „Bedienung“), vergrößert sich die Darstellung innerhalb des Fensters maximal.

  • Zoom auf Ausschnitt

    Ziehen Sie mit gehaltener linker Maustaste ein Rechteck auf. Lassen Sie die Maustaste los.

    -> Die Ansicht wird auf den aufgezogenen Bereich gezoomt.

3.1.19.3.2.3.3. Ansichten

In diesem Abschnitt werden die Befehle zur Ansichtsauswahl behandelt.

Diese sind zum Teil sowohl im Kontextmenü, als auch als Schaltfläche in der Symbolleiste vorhanden.

Symbolleiste Darstellungsmodi

Symbolleiste Darstellungsmodi

Die folgende Abbildung zeigt das Untermenü von Ansichten.

6 achsenbezogene Perspektiven sowie eine Iso-, Di- und Trimetrische Ansicht können gewählt werden.

  • Vorne

  • Hinten

  • Rechts

  • Links

  • Oben

  • Unten

  • Isometrische Ansicht

  • Dimetrische Ansicht

  • Trimetrische Ansicht

  • Normal auf Fläche

  • Bei Einzelteilen unter Technische Angaben auch die verschiedenen Bemaßungsansichten

3.1.19.3.2.3.3.1. Normal auf Fläche

...dreht ein Bauteil mit der markierten Fläche frontal (senkrecht) zum Betrachter.

  1. Gewünschte Fläche anklicken.

  2. Befehl Normal auf Fläche wählen.

    --> Bauteil dreht sich mit der angeklickten Fläche nach vorne.

3.1.19.3.2.3.3.2. Drehwinkel eingeben

Drehwinkel eingeben öffnet das Fenster Rotation festlegen. Tragen Sie einen Zahlenwert ein und klicken Sie auf die zugehörige „Achsen-Schaltfläche“.

--> Die Drehung wird unmittelbar in der 3D-Voransicht ausgeführt.

3.1.19.3.2.3.4. Transparenz

Transparenz...: Regulierung der Transparenz eines Körpers

  • Voll sichtbar

  • 25%

  • 50%

  • 75%

  • Unsichtbar

  • Transparenz einstellen... (Siehe nebenstehende Abbildung)

    Mittels Schieberegler können Sie die Transparenz stufenlos einstellen.

3.1.19.3.2.3.5. Animation / Rotationszentrum setzen

Mit diesem Befehl wird eine automatisierte Drehbewegung des aktuellen Körpers gestartet.

Den Befehl gibt es sowohl im Kontextmenü, als auch in der 3D-Symbolleiste .

Die Drehung erfolgt um das Rotationszentrum.

Mit einem Rechtsklick auf einen beliebigen Punkt im Bauteil und dem Befehl Rotationszentrum setzen (ebenfalls im Kontextmenü) setzen Sie das Rotationszentrum der Animation.

Um die Animation abzubrechen, klicken Sie erneut auf den Befehl Animation oder auf eine beliebige Stelle im 3D-Fenster.

3.1.19.3.2.3.6. Schnittebene definieren...

Wählen Sie eine Schnittebene und den gewünschten Versatz zur Nullebene. Je nach Vorzeichen entsteht dadurch ein Versatz in positiver bzw. negativer Richtung.

Aufruf

Rufen Sie in der 3D-Ansicht den Kontextmenübefehl Schnittebene definieren... auf.

-> Die entsprechende Werkzeugleiste wird eingeblendet.

Schaltflächen der Werkzeugleiste

Schließen: Der Modus "Schnittansicht" wird beendet, die Werkzeugleiste wieder ausgeblendet.
YZ-Ebene
XZ-Ebene
XY-Ebene
Schnittansicht umkehren
Schnittebene anzeigen

Bewegen der Schnittebene

Um die Schnittebene zu bewegen, den Versatzwert zu bestimmen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

  • Klicken Sie auf die Achse und bewegen Sie den Cursor mit gehaltener Maustaste entlang der Achse.

    -> Der aktuelle Versatzwert wird fließend angezeigt.

  • Klicken Sie in das Anzeigefeld auf der Achse.

    -> Ein Eingabefeld wird geöffnet. Geben Sie den gewünschten Versatzwert ein oder ändern Sie den Wert mit den kleinen Pfeiltasten.

Schnittebene eingeblendet

Schnittebene eingeblendet

Eingabefeld für Versatzwert geöffnet

Eingabefeld für Versatzwert geöffnet

3.1.19.3.2.3.7. Messen von 3D-Teilen

Der Mess-Dialog gliedert sich in die Felder Element 1, Element 2 und Ergebnis und Fixierungen.

Mit dem Aufruf des Befehls Messen erhält der Mauszeiger in der 3D-Ansicht ein objektbezogenes Geometriesymbol, das die Art des jeweils berührten Elements anzeigt.

Nachdem Sie nacheinander auf zwei Zeichnungselemente (Fläche, Kante, Bohrung, usw.) innerhalb der 3D-Vorschau geklickt haben, erscheint in den Feldern Element 1 und Element 2 jeweils ein Symbol.

Hier ein Überblick über die möglichen Geometriesymbole:

Bohrungen und Zylinder

Konische Flächen

Kreisförmige Kanten

Planare Ebenen

Gerade Kante

Torusförmige Flächen

[Hinweis] Hinweis

Die Ausmaße eines Bauteils ermitteln Sie am schnellsten im Kontextmenü des 3D-Fensters über den Menüpunkt Messraster. Siehe hierzu unter Abschnitt 3.1.7.6.3, „Messraster“.

Im folgenden Beispiel sind zwei gegenüberliegende Flächen angeklickt (siehe Abb. „2 planare Flächen selektiert“).

2 planare Flächen selektiert

2 planare Flächen selektiert

Fixieren: Die Maßangabe bleibt bei einem Wechsel der Tabellenzeile erhalten

Fixieren: Die Maßangabe bleibt bei einem Wechsel der Tabellenzeile erhalten

Die beiden Flächen befinden sich in einem Abstand von 10 mm, was im Feld Ergebnis symbolhaft dargestellt ist. Das Maß des Abstands (ABS = 10.000°) erscheint rechts davon.

Fixierungen

Bei planaren, parallelen Flächen steht Ihnen der Befehl Fixieren zur Verfügung.

Bei einem Wechsel der Tabellenzeile bleibt die Anzeige der Maßangabe in der 3D-Vorschau erhalten.

Mit Fix. Löschen können Sie die Fixierung löschen.

Übertragen

Der Befehl Übertragen wird für das Klassifizieren von nativen Teilen benötigt.

Detaillierte Informationen hierzu finden Sie unter Abschnitt 4.13.6.1, „Werteübernahme aus Dialogfenster Mess-Dialog“ in eCATALOGsolutions - Handbuch.

3.1.19.3.2.3.8. Messraster

Wenn Sie im Kontextmenü von 3D-Vergleich den Menüpunkt Messraster aktivieren, werden die Maximalmaße angezeigt.

3.1.19.3.2.3.9. Drucken

Sie haben die Möglichkeit, einen Ausdruck der 3D-Ansicht des Bauteils / der Baugruppe erstellen zu lassen.

Mit Klick auf den Befehl öffnet sich der entsprechende Einstellungsdialog des Betriebsystems.

3.1.19.3.2.3.10. 2D spezifische Befehle
3.1.19.3.2.3.10.1. Bemaßungsmodus

Der Bemaßungsmodus kann aufgerufen werden unter:

  • PARTdataManager -> Schaltfläche 2D-Ableitung -> Dialogfenster 2D-Ansicht -> Kontextmenü

  • PARTdesigner -> Menü Datei -> Neue Zeichnung

Rufen Sie den Bemaßungsmodus mit der entsprechenden Werkzeugleiste per Kontextmenübefehl oder Schaltfläche auf.

Horizontalmaß an 2 Punkte:

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche.

  2. Klicken Sie den Ersten Punkt an. Beachten Sie dabei, dass ein Punkt erst erfasst ist, wenn der Fang erscheint.

  3. Klicken Sie den zweiten Punkt an.

  4. Klicken Sie an die Stelle, an welche die Bemaßung platziert werden soll.

  5. Legen Sie im Fenster Parameter ändern den Maßtext (der Ausdruck {AUTOMATIC%0} steht für den gemessenen Wert), den Offset (Abstand zwischen Maßtext und gemessener Linie),die Höhe (Schriftgrad des Maßtextes) und die Pfeilgröße fest.

Höhe: 3.5; Offset: 5.58...; Pfeilgröße: 3.5

Höhe: 3.5; Offset: 5.58...; Pfeilgröße: 3.5

Parameter ändern

Parameter ändern

Vertikalmaß an 2 Punkte:

Siehe Horizontalmaß an 2 Punkte

Parallelmaß an 2 Punkte:

Siehe Horizontalmaß an 2 Punkte

Durchmessermaß mit Winkel und Abstand:

  1. Betätigen Sie die Schaltfläche.

  2. Klicken Sie auf den zu bemaßenden Kreis. --> Die Bemaßungslinie erscheint.

  3. Positionieren Sie die Bemaßung.

Variante 1: Fixieren Sie den Winkel der Linie durch einfachen Mausklick. Ziehen Sie anschließend die gesamte Bemaßung auf die gewünschte Position und legen Sie sie per Mausklick ab.

Variante 2: Fixieren Sie Winkel und Position der Bemaßung per Mausdoppelklick „in einem Aufwasch“.

[Hinweis] Hinweis

Den Winkel (bezüglich der x-Achse) der Bemaßung können Sie selbstverständlich im Fenster Parameter ändern anpassen.

Variante 1

Variante 1

Variante 2

Variante 2

Parameter ändern

Parameter ändern

Radialmaß mit Winkel und Abstand:

  1. Betätigen Sie die Schaltfläche.

  2. Klicken Sie auf den zu bemaßenden Kreis bzw. Kreisbogen. --> Die Bemaßungslinie erscheint.

  3. Positionieren Sie die Bemaßung.

Den Winkel (bezüglich der x-Achse) der Bemaßung können Sie wiederum im Fenster Parameter ändern anpassen.

0° liegt auf der Winkelhalbierenden des Kreissegments.

Halbmaß von Punkt an Linie:

  1. Betätigen Sie die Schaltfläche.

  2. Klicken Sie auf die Bezugslinie (Spiegelachse).

  3. Klicken Sie auf den Punkt, dessen Abstand zur Bezugslinie bemaßt werden soll.

  4. Positionieren Sie die Bemaßung.

    --> Das Fenster Parameter ändern wird geöffnet.

  5. Passen Sie die Bemaßung ggf. über die Eingabefelder an.

[Hinweis] Hinweis

Rotationssymetrische Punkte werden mit Hilfe der Funktion Halbmaß von Punkt an Linie bemaßt. Dabei beschreibt die dargestellte Maßlinie nur die halbe Maßstrecke (deshalb „Halbmaß“), der Maßwert jedoch die ganze Maßstrecke!

Winkelbemaßung an 2 Linien:

  1. Betätigen Sie die Schaltfläche.

  2. Klicken Sie auf die erste Linie (Uhrzeigersinn beachten!).

  3. Klicken Sie auf die zweite Linie.

  4. Positionieren Sie die Bemaßung. --> Das Fenster Parameter ändern wird geöffnet.

  5. Passen Sie die Bemaßung ggf. über die Eingabefelder an.

Abstandsmaß von Punkt an Linie:

  1. Betätigen Sie die Schaltfläche.

  2. Klicken Sie auf die Bezugslinie.

  3. Klicken Sie auf den Punkt, dessen Abstand zur Bezugslinie bemaßt werden soll.

  4. Positionieren Sie die Bemaßung. --> Das Fenster Parameter ändern wird geöffnet.

  5. Passen Sie die Bemaßung ggf. über die Eingabefelder an.

Bemaßung löschen:

Dazu bitte die gewünschte Bemaßung markieren.

Bemaßungsmodus beenden

Übernimmt die eingetragenen Bemaßungen und verlässt den Bemaßungsmodus.

Bemaßung speichern

Eine Bemaßung kann als 2D-Zeichnung (Dateivorlage *.2db) gespeichert werden.

Wenn Sie eine Bemaßung selektieren, erscheint diese in roter Farbe und es kann das Kontextmenü aufgerufen werden.

  • Parameter ändern...

    Ruft das Dialogfenster Parameter ändern erneut auf.

  • Schritt löschen

  • Schritt inklusive abhängiger löschen

3.1.19.3.2.3.10.2. Einfügepunkt wählen

Schalten Sie die Option mit Klick auf den Menüpunkt an.

Sobald Sie die Maus über einen möglichen Einfügepunkt führen, erscheint der Fang. Bestätigen Sie die Wahl mit einem Einfachklick.

--> Der Einfügepunkt wird mit einem grünen Pfeil dargestellt.

Schalten Sie die Option durch Wahl eines anderen Menüpunktes wieder aus.

Informationen zum Thema Einfügepunkt finden Sie auch unter Kapitel 6, PARTdesigner Parametriktool in eCATALOGsolutions - Handbuch und Kapitel 8, Konfigurator (Baugruppen in PARTdataManager) in eCATALOGsolutions - Handbuch.

3.1.19.3.2.3.10.3. Lineal anzeigen

Lineal anzeigen blendet horizontal und vertikal eine Messskala ein.

3.1.19.3.2.3.11. Baugruppen spezifische Befehle

Im Folgenden werden die einzelnen Befehle erläutert:

  • Suchen... (unter Baugruppe in der 3D-Ansicht oder im Konfiguratormodus, im Kontextmenü unter Aufbau -> Baumansicht):

    Die Suche soll Ihnen das Finden von Bauteilen, Anfügepunkten und Fehlern in großen Baugruppen erleichtern.

    Die Suchfunktion bezieht sich auf Texte im Konfigurator!

    Textsuche:

    Geben Sie den Suchtext ein.

    Wählen Sie im Listenfeld unter Suchen in aus zwischen:

    • Bauteilen

    • Anfügepunkten

    • Bauteilen und Anfügepunkten

  • An PARTbom senden/ Gewählte Bauteile (dieser Befehl erscheint, sofern mittels Mehrfachselektion mit der STRG-Taste mehrere Bauteile selektiert wurden):

    Neben der Möglichkeit, Bauteile an Ihr CAD-System zu übergeben, können Sie diese auch an PARTbom senden.

    PARTbom (bom = bill of material) ist ein Verwaltungsmodul, mit dem Sie Stücklisten für Bestellungen von Bauteilen und Baugruppen zusammenstellen können. Eine detaillierte Beschreibung von PARTbom finden Sie unter Abschnitt 3.2, „PARTbom“.

    Sie können sowohl Einzelteile, als auch eine Selektion von Teilen einer Baugruppe an PARTbom übergeben:

    • Einzelteil:

      Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Einzelteil und wählen Sie An PARTbom senden.

    • Selektion von Teilen einer Baugruppe:

      Zum Markieren der Einzelteile in der 3D-Vorschau halten Sie bitte die Strg-Taste gedrückt.

      Beispiel

      Beispiel

    Im Anschluss an Ihre Auswahl klicken Sie im Kontextmenü auf Gewählte Bauteile -> An PARTbom senden.

    -> Es öffnet sich ein Dialogfenster zur Auswahl der Anzahl der Teile. Passen Sie die Anzahl an und bestätigen Sie mit OK.

    -> Danach öffnet sich PARTbom mit folgender Abfrage:

    • Neue Stückliste anlegen

    • Bestehende Stückliste öffnen

    • Letzte Stückliste öffnen

    Wählen Sie eine Option und bestätigen Sie mit OK.

    Die Bauteile werden direkt in die Stückliste eingetragen.

  • Fangen: Fängt das selektierte Teil; im Gegensatz zu Alles fangen, was sich auf die gesamte Baugruppe bezieht.

  • Löschen: Mit diesem Befehl können Bauteile wieder gelöscht werden (nur bei Konfigurationen und Schablonen). Eine Warnung erscheint, sollten untergeordnete bzw. abhängige Bauteile am zu löschenden Teil „hängen“.

  • Transparenz

    Siehe Abschnitt 3.1.19.3.2.3.4, „Transparenz“.

3.1.19.3.2.3.12. Weitere Kontextmenüs

Siehe auch Abschnitt 3.1.19.3.1, „Teileauswahl“.