Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Mit V9.02 wird für Verschraubungen auch eine ERP-Kopplung mit Linkdatenbank unterstützt.
Bei der Arbeit mit ERP-Kopplung ist es letztlich das Ziel, nur Verschraubungen zu benutzen, deren einzelne Komponenten eine ERP-Nummer besitzen.
In der Regel sind die Rollendefinitionen so eingerichtet, dass der Export der Verschraubung nur dann möglich ist.
In der Regel signalisiert die Statusfarbe Grün bei Projekten, dass diese geeignete Ausprägungen (mit ERP-Nummer) enthalten. Bei Werten signalisiert Grün, dass es mindestens ein Projekt mit diesem Wert gibt und diese Ausprägung eine ERP-Nummer enthält.
Der Export ist in diesem Sinne nur auf dem "grünen Weg" möglich. Also wenn durchgehend in allen Sektionen ein grünes Projekt und ein grüner Wert selektiert sind (siehe folgende Abbildung).[99]
Grundsätzliche Erläuterungen zur ERP-Integration und zur Linkdatenbank finden Sie unter Abschnitt 3.1.11, „PARTdataManager – ERP/PDM Erweiterungen“.
Im Folgenden sind nur die Besonderheiten bei der Arbeit mit Verschraubungen mit ERP-Kopplung erläutert.
Es gibt neben Rot und Grün noch Orange. Siehe hierzu unter Abschnitt 3.1.12.5.3, „Bedeutung der Statusfarben“.
Die Statusfarben auf Projekt- und Werteebene unterstützen Sie, die geeigneten Verschraubungen schnell zu finden.
ERP-Verknüpfung für komplette Verschraubungen und/oder Einzelteile erstellen
Speichern Sie Ihre eigenen Verschraubungen ab. Diese können Sie aus der Dialogseite Verschraubung öffnen wieder aufrufen. Siehe hierzu unter Abschnitt 3.1.12.5.1, „ERP-Verknüpfungen erstellen und speichern“.
Hinweis | |
---|---|
Bei der Arbeit mit ERP/PDM-Kopplung werden u.U. bestimmte Elemente nicht angezeigt, weil diese über speziell gesetzte Rolleneinschränkungen gefiltert wurden. Vergleiche hierzu Abschnitt 4.12.2, „Rollen anlegen und konfigurieren“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Administration. |
[99] Primär bestimmt die Export-Bedingung der aktiv gewählten Rolle, ob die Farbe Grün angezeigt wird. Falls keine Export-Bedingung angegeben ist, bestimmt das Vorhandensein einer ERP-Nummer, ob die Farbe Grün angezeigt wird.