Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Diese Suche ermittelt passende Rohteile zur Herstellung eines Fertigteils. Ein Ingenieur beispielsweise benötigt einen speziellen Flansch. Dann möchte er Rohteile suchen, aus denen der Flansch produziert werden kann, um zu vermeiden, dass unnötig ein neues Rohteil produziert (und angelegt) wird. Dieser Prozess ist sehr zeitraubend, weil die Teile im CAD eins nach dem anderen überlagert werden müssen.
Mit PARTsolutions Rohteilsuche kann dies viel schneller gelöst werden.
Es wird ermittelt, ob ein Teil komplett in einem anderen Teil enthalten ist: Das fertige Teil muss kleiner sein als das Rohteil, sodass es durch Entfernen von Material aus dem Rohteil produziert werden kann. Sobald die Ausmaße des fertigen Erzeugnisses das Rohteil an nur einem Punkt überschreiten, ist es nicht oder nur sehr schlecht verwendbar.
Die Suche berechnet das Volumen des zu entfernenden Materials (Verschnitt). Je weniger Material entfernt werden muss, desto höher wird ein Teil in der Ergebnisliste bewertet. Dies ist für die Herstellungskosten entscheidend.
Die umgekehrte Suche ist ebenfalls möglich: Welche Fertigprodukte können aus einem bestimmten Rohteil produziert werden?
Im Report werden Verschnitt bzw. fehlendes Material farblich markiert.
Außerdem kann jederzeit zur genaueren Überprüfung die 3D-Ansicht aufgerufen werden.
Die Suche kann für Teile oder für komplette Verzeichnisse ausgeführt werden. Alle Fertigteile werden dann mit allen Rohteilen verglichen und in einem Report angezeigt.
Sind bereits Reports vorhanden, wird das entsprechende Icon angezeigt (sowohl im Indexbaum als auch in der Tabelle).
Wird die Maus über ein Icon geführt, öffnet sich ein Tooltip, welcher die Liste aller erstellten Reports anzeigt.
Mit Klick auf das Icon öffnet sich das Dialogfenster Berichtsverwaltung (wenn es mehrere Reports gibt) oder der verfügbare Report.
Mit Klick auf einen Link öffnet sich der entsprechende Report.
Außerdem werden bestehende Reports auch im Kontextmenü angezeigt.
Die Rohteilsuche ist Teil der geometrischen Suche und daher in folgenden Paketen verfügbar: