powered by CADENAS

Manual

Manual

Kapitel 5. Interaktiver Produktkonfigurator

Inhaltsverzeichnis

5.1. Installation / Start
5.2. Gliederung der Benutzeroberfläche und Funktionen
5.2.1. Übersicht
5.2.2. Schaltflächen
5.2.3. Menüs
5.2.4. 3D-Ansicht Symbolleiste
5.2.5. Kontextmenübefehle in der 3D-Ansicht
5.2.5.1. Allgemein
5.2.5.2. Anfügepunkte --- Verbinden
5.2.5.3. Lineareinheit konfigurieren
5.2.6. Tabellenauswahl
5.2.6.1. Wertebereichsspalten
5.2.6.2. Informationsspalten
5.3. Aufbau einer Konfiguration — Grundfunktionen
5.3.1. Startteil einfügen
5.3.2. Verbindungspunkt auswählen
5.3.3. Bauteil in Nut verschieben
5.3.4. Verbinder wählen
5.3.5. Teil Übersicht
5.3.6. Weitere Bauteile anfügen
5.3.7. Verbindung des Bauteils trennen
5.3.8. Bauteil löschen
5.3.9. Bedeutung der Einfärbungen am Bauteil
5.3.10. Export
5.3.11. 2D-Ableitung erzeugen
5.3.11.1. Einstellungen
5.3.11.2. Kontextmenü der 2D-Ansicht
5.3.11.3. Bemaßungsmodus
5.3.12. Konflikte
5.4. Weitere Funktionen
5.4.1. Stückliste exportieren
5.4.2. Bauteil um Anfügepunkt rotieren
5.4.3. Profil verbinden und verlängern
5.4.4. Bauteil verschieben / rotieren
5.4.5. Bauteil mehrfach kopieren
5.4.6. Bauteil an der Position fixieren
5.4.7. Abstand der Bauteile verändern
5.4.8. Bauteil austauschen
5.4.9. Messen von 3D-Teilen
5.4.10. Aktives Messen
5.4.11. Kommentare in 3D zeigen
5.4.12. Kommentar zu Bauteil
5.4.13. DXF als Hintergrund laden
5.4.14. Abhängigkeit zwischen Bauteilen definieren
5.4.15. Länge ändern
5.5. Sonderfunktionen
5.5.1. Arbeitsblätter erstellen
5.5.1.1. Einstellungen
5.5.1.2. Kontextmenü der 2D-Ansicht
5.5.1.3. Bemaßungsmodus in 2D-Ansicht META
5.5.1.4. Export der 2D-Ableitung
5.5.1.5. Messen von 3D-Teilen
5.5.2. Suche nach nicht verbundenen Profilen
5.5.3. Automatische Vergabe von Endkappen
5.5.4. Automatischer Aufbau einer Reling für eine Transportstrecke
5.5.5. Aufbau einer Profilstrecke

Der Einsatz des interaktiven Produktkonfigurators bringt zahlreiche Vorteile:

  • Zeitersparnis bei der Erstellung komplexer Baugruppen

  • Fehlerreduzierung durch klare Regelwerke

  • Wiederverwendung bestehender 3D eCATALOGsolutions Produktdaten

Grundlage für den interaktiven Produktkonfigurator bildet die CADENAS MultiCAD Umgebung in 2D und 3D, was bedeutet, dass die Daten aus dem CADENAS Interaktiven Produktkonfigurator für jedes CAD-System kompatibel sind, und das in größter Datenqualität.

Alle verwendeten Komponenten folgen einem Regelwerk. Es kann nur zusammengebaut werden, was auch zusammen gehört. Dadurch werden Fehler bei der Erstellung der Konfiguration vermieden.

Die übersichtliche Benutzeroberfläche erreicht schnell eine hohe Benutzerakzeptanz, da nur sehr kurze Einarbeitungszeiten erforderlich sind.

Der CADENAS interaktive Produktkonfigurator läuft ohne Installation und profitiert von einer extrem kleinen Dateigröße (ca. 350 MB).

Unternehmen, die mit CADENAS bereits einen elektronischen Produktkatalog erstellt haben, können auf Basis dieser Daten relativ einfach einen interaktiven Produktkonfigurator aufsetzen.

Bestehende eCATALOGsolutions Daten werden bei der Erstellung von den jeweiligen Regelwerken wieder verwendet. Für Unternehmen, die noch keine elektronischen Produktdaten im CADENAS Format haben, wird eine eCATALOGsolutions Datenbank erstellt, die nicht nur als Basis für den Konfigurator dient, sondern auch für weitere Cross Media Publishing Ausgaben.

Somit werden die 3D-Daten sehr effizient für Print, Web und CD-Lösungen wieder verwendet.

Im Folgenden finden Sie eine Einführung in die Arbeit mit dem Interaktiven Produktkonfigurator.