powered by CADENAS

Manual

Manual

3.1.1.7.1.2. Ausprägung bestimmen in der Listenansicht

Die Bauteilvariablen können alternativ zur Tabellenansicht in einer Listenansicht gezeigt und bedient werden.

Die Listendarstellung enthält folgende Spalten:

Bedeutung der Spalten

Bedeutung der Spalten

  1. Icon

      Bedeutung

    Fester Wert

    Die Variable enthält einen nicht änderbaren festen Wert.

    Mehrere Werte im Listenfeld verfügbar / Veränderbarer Wert:

    Wenn Sie im Listenfeld einen Wert wählen, werden automatisch Werte abhängiger Variablen ebenfalls geändert.

    Hierbei gibt es zwei Möglichkeiten:

    1. Bei einer abhängigen Variablen ist nur noch ein einziger Wert möglich. Die Variable wird mit gekennzeichnet.

      Im aufgeklappten Listenfeld sehen Sie einen schwarzen Wert (den eingestellten) und die übrigen in blauer Schriftfarbe.

    2. Bei einer abhängigen Variablen gibt es zwar Einschränkungen, aber es sind noch mehrere Werte möglich.

      Die Variable bleibt weiterhin mit gekennzeichnet.

      Im aufgeklappten Listenfeld sehen Sie schwarze Werte. Diese wurden durch die Auswahl nicht betroffen.

      Außerdem sehen Sie blaue Werte. Diese wurden durch die Auswahl weggefiltert.

      Beispiel: D wurde auf den Wert 1.6 gesetzt. Dadurch sind bei L Werte größer gleich 20 nicht mehr möglich. Diese sind nun in blauer Schriftfarbe dargestellt.

      Beispiel: D wurde auf den Wert 1.6 gesetzt. Dadurch sind bei L Werte größer gleich 20 nicht mehr möglich. Diese sind nun in blauer Schriftfarbe dargestellt.

    Wert indirekt festgelegt

    Dieses Symbol wird angezeigt, wenn

    1. grundsätzlich nur ein Wert möglich war

      oder

    2. durch das Filtern/Pinnen einer anderen Variablen die Auswahl auf einen einzigen Wert eingeschränkt wurde.

      [Hinweis] Hinweis

      Das bedeutet nicht, dass keine Änderung mehr vorgenommen werden kann.

      Allerdings werden durch die Wahl eines blauen Wertes alle vorher getroffenen Einschränkungen wieder aufgehoben.

    Wert gepinnt

    Der Wert wurde durch Klick auf oder oder durch direkte Auswahl gepinnt.

    Durch Klick auf dieses Symbol öffnet sich das Dialogfenster Wert eingeben. Bei Wertebereichen (gelbe und orange Felder) können Sie hier die Auswahl treffen.

  2. Variablenname

  3. Variablenbeschreibung

  4. Variablenwert

    Über das Listenfeld kann der Wert geändert werden (sofern grundsätzlich möglich).

    Wert auswählen

    Wert auswählen

  5. -Schaltfläche

    Mit Klick auf wird der Wertebereich-Auswahldialog geöffnet. Hier kann der Variablenwert ebenfalls geändert werden.

    Wert eingeben

    Wert eingeben

Beispiel - Schnelles Einschränken auf die gewünschten Werte:

  • Alle Tabellenwerte sind untereinander aufgelistet. Die Variablenwerte sind auf mittlere Tabellenwerte gesetzt.

    Die Variablen B, LG und LS haben einen festen Wert .

    Bei allen übrigen Variablen kann über das Listenfeld des Variablenwertes oder über der Default-Wert geändert werden.

    Wertebereiche der einzelnen Variablen bestimmen

    Wertebereiche der einzelnen Variablen bestimmen

  • Der Wert der Variable D wird auf 2.000 geändert.

    -> Die Variable wird dadurch automatisch gepinnt. Es wird das Filtersymbol angezeigt.

    -> Alle weiteren von diesem Wert abhängigen Werte sind ebenfalls gepinnt und werden mit dem Haken-Symbol angezeigt.

    Siehe Abb. „Änderung des Wertes von D“.

    Änderung des Wertes von D

    Änderung des Wertes von D

  • Die Variable L kann noch frei bestimmt werden.

    Wir setzen den Wert auf 6.000.

    -> Jetzt wird auch hier das Filtersymbol angezeigt.

    -> Die beiden DIN962-Optionen Flansch und Loch sind jetzt ebenfalls gepinnt.

    Siehe Abb. „Änderung des Wertes von L“.

    Änderung des Wertes von L

    Änderung des Wertes von L

  • Im letzten Schritt kann bei bestimmten Bauteilen per Klick auf bei DIN962OPT die DIN962-Option geändert werden.

    [Hinweis] Hinweis

    Für alle Normteile ist die DIN 962 umgesetzt. Diese regelt, wie Schrauben und Muttern für besondere Einsatzfälle durch zusätzliche Formen und Ausführungen angepasst werden können.

    Ob Sie die DIN962-Optionen in der Tabellen- und Listenansicht anzeigen möchten, können Sie über die entsprechende Schaltfläche in der Werkzeugleiste steuern.

    Standard-Werkzeugleiste: DIN 962-Schaltfläche

    Standard-Werkzeugleiste: DIN 962-Schaltfläche

    -> Es öffnet sich das Dialogfenster Wert auswählen.

    Selektieren Sie die gewünschte Spitze und bestätigen Sie mit OK.

    Spitze auswählen

    Spitze auswählen