powered by CADENAS

Manual

Manual

3.1.1.6.4.8. Topologiesuche

Dialogfenster "Topologiesuche"

Dialogfenster "Topologiesuche"

Eine völlig neue Art geometrisch zu suchen, ist die Topologiesuche. Es ist keine "unscharfe" Suche wie bei der geometrischen Suche. Es wird nach bestimmten Merkmalen mit bestimmten Werten gesucht.

Solche Merkmale sind:

Beliebiger Parameter  
Größe Volumen
  Oberfläche
  Längste Ausdehnung
  Mittlere Ausdehnung
  Kürzeste Ausdehnung
Symmetrie Achsensymmetrie (symmetrisch, fast symmetrisch, nicht symmetrisch)
  Rotationssymmetrie
  Ebenensymmetrie
Bohrlöcher Anzahl der Bohrlöcher
  Anzahl der Bohrlöcher mit Durchmesser in Bereich
Innenzylinder Anzahl der Innenzylinder
  Anzahl der Innenzylinder mit Durchmesser
Außenzylinder Anzahl der Außenzylinder
  Anzahl der Außenzylinder mit Durchmesser
Form Grundformen (Kugel, Zylinder, Quader, Kegel)
Abstände und Winkel Häufigkeit des Abstandes, Häufigkeit des Winkels

Im Dialogfenster Topologiesuche sind folgende Aktionen möglich:

  • Neue Bedingung hinzufügen

    Klicken Sie auf die Schaltfläche Neue Bedingung.

    -> Es öffnet sich das Kontextmenü. Wählen Sie das gewünschte Merkmal. Wählen Sie den mathematischen Operator wie z.B. "gleich" oder "ungleich". Wählen Sie den Wert (textuell oder numerisch).

  • Bedingung entfernen:

    Klicken Sie in der gewünschten Zeile und auf das Icon .

  • Alle Bedingungen entfernen:

    Klicken Sie auf die Schaltfläche Alle Bedingungen entfernen.

  • Übernehmen

    Übernimmt alle Änderungen und schließt das Dialogfenster.

    Starten Sie dann die Topologiesuche mittels Suche starten.

    Übernehmen und Suchen

    Schließt das Dialogfenster und startet die Topologiesuche.

    Abbrechen

    Schließt das Dialogfenster und übernimmt keine Änderungen.

Beispiel 1 - Kombination von Volltextsuche und Topologiesuche

  1. Geben Sie als Suchbegriff beispielsweise "Sechskantschraube" ein.

  2. Geben Sie als Längste Ausdehnung <=30 an.

Beispiel 2 - Kombination von Topologiesuche und Farbsuche: Siehe Abschnitt 3.1.1.6.4.6, „Farbsuche“.

3.1.1.6.4.8.1. Topologiesuche: "Beliebiger Parameter" vereinfacht

Im Eingabefeld Beliebiger Parameter müssen keine Variablen spezifiziert werden, wo gesucht werden soll, sondern die Werte können in beliebigen Parametern vorkommen (Durchmesser, Länge, etc.). Es müssen nur ein paar Zahlenwerte des Teils bekannt sein, um es zu finden. (Oft ist ja der Variablenname für Länge, Durchmesser, etc. gar nicht bekannt und vor allem auch nicht konsistent in verschiedenen Teilen verwendet.)

Es können auch boolesche Operatoren verwendet werden.

Regeln:

  • Bedingungen sind durch Leerzeichen getrennt.

  • Bereiche werden in der Form x-y geschrieben.

  • Bei den anderen Operatoren wird der Operator '=' (ist gleich), '!=' (ungleich), '<=' (kleiner gleich), '>=' (größer gleich), '<' (kleiner), '>' (größer)] der Zahl vorangestellt. Der '='-Operator kann auch weggelassen werden, d.h. eine Zahl alleine ist eine '='-Suche.

Einige Beispiele:

  • 20 30 40

  • 7 29 >100

    Bedeutung: Finde ein Teil, welches die Zahlenwerte 7 und 29 enthält und eine Zahl größer als 100.

  • 3 >7 >=2

  • !=7

  • 1e-2-3e-2

    Dies entspricht 0.01-0.03. Nach 'e' folgt ein Exponent. Man könnte auch sagen: 1 x 10 hoch -2 bis 3 x 10 hoch -2

  • 2.71-2.9 7.2-9.81 =3.4

  • 4 >8 17-25

Beispiel 1 - Suche mit Beliebiger Parameter

Eine Topologiesuche über das Feld Beliebiger Parameter liefert Ergebnisse, wenn das gesuchte Maß in irgendeinem beliebigen Parameter gefunden wird.

  1. Rufen Sie die Topologiesuche auf und geben Sie die gewünschten Parameter im Feld Beliebiger Parameter ein.

  2. Klicken Sie auf Übernehmen.

  3. Starten Sie die Suche.

    In den Suchergebnissen, in der Spalte Topologie sehen Sie in jeder Ergebniszeile, auf welche Eigenschaft sich im konkreten Fall der Treffer zurückführen lässt. Die Suchwerte sind farbig markiert.

    Topologiesuche: Ergebnis

    Topologiesuche: Ergebnis