Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Um eine Geometrische Suche (3D) auszuführen, gehen Sie beispielsweise folgendermaßen vor:
Begrenzen Sie die Suche auf "Aktuelle Auswahl (- Norm -)"[36] und wählen Sie die Einstellung "Suchen nach Einzelteilen".
Klicken Sie auf den Link oder unter Suchfunktion hinzufügen auf den Befehl Geometrische Suche (3D).
-> Es öffnet sich das gleichnamige Dialogfenster.
Die Schaltfläche "Bearbeiten" wird nur im Admin-Modus angezeigt. Siehe hierzu unter Abschnitt 1.2.5, „Suchvorlage definieren“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Administration.
Wählen Sie auf der linken Seite unter Verlauf das Suchteil. (In der aktuellen Session geöffnete Teile werden angezeigt.)
Belassen Sie die Suchvorlage auf Standard-Suche. Aktivieren Sie die Option Größenabhängige Suche.
-> Die Geometrische Suche (3D) wird nun mit den aktuell gewählten Parametern angezeigt.
Sie können die Geometrische Suche (3D) als alleinige Methode anwenden oder in Kombination mit anderen. Nicht gewünschte Methoden können Sie entweder deaktivieren (Häkchen entfernen) oder löschen (). In diesem Beispiel werden wir die Geometrische Suche (3D) als alleinige Suchmethode anwenden. Deaktivieren Sie die Volltextsuche (bei Volltextsuche ist Löschen nicht möglich).
Klicken Sie auf die Schaltfläche .
-> Die Suchergebnisse werden auf der Registerseite Suchergebnisse aufgelistet.
| ||||
[a] Bei Eigenteilkatalogen ist in der Regel bereits standardmäßig jede Ausprägung einer Familientabelle vorberechnet. Administrativ kann die Anzahl der vorberechneten Teile jederzeit erhöht werden. Siehe Abschnitt 1.1.3.4.5.2.2, „Fingerprints verwalten“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Administration. |
Wenn Sie die Maus über eine Ergebniszeile bewegen, erscheinen verschiedene Schaltflächen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Mit Suchteil vergleichen .
-> Das Dockingfenster Bauteilvergleich wird geöffnet.
Im Bereich Auswahlzeile für selektierte Projekte sehen Sie die Sachmerkmalstabellen von Suchteil und zu prüfendem Teil. Wählen Sie bei beiden Teilen dieselbe Ausprägung. Detaillierte Hinweise zum Bauteilvergleich finden Sie unter Abschnitt 3.1.1.6.10, „Bauteilvergleich“.
Mit Klick auf die Schaltfläche An CAD übertragen können Sie das gewünschte Bauteil direkt an Ihr CAD-System übergeben.
Im Folgenden werden die Einstellungsoptionen und Funktionen im Dialogfenster Geometrische Suche (3D) näher erläutert:
Sie können ein Suchteil aus einem beliebigen Katalog wählen [Registerseite Projekte] oder eine beliebige Geometrie / CAD-Modell laden (Neutralformat oder CAD-Format) [Registerseite 3D-Dateien].
Das Suchteil wird auf der linken Seite im Dialogbereich Verlauf bestimmt.
Wählen Sie die Registerseite Projekte.
Die zuletzt geladenen Teile werden unter Verlauf -> Projekte aufgelistet. Sie müssen das Suchteil dann nur selektieren. -> Das Teil wird rechts unter Vorschau angezeigt.
Die Schaltfläche "Bearbeiten" wird nur im Admin-Modus angezeigt. Nähere Informationen zum Bearbeiten von Suchvorlagen und zum Erstellen eigener Suchvorlagen finden Sie unter Abschnitt 1.2.5, „Suchvorlage definieren“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Administration.
Wird das benötigte Suchteil noch nicht im Dialogbereich Verlauf angezeigt, müssen Sie es zuerst in der Teileansicht laden oder Sie führen die Geometrische Suche (3D) über einen Kontextmenübefehl aus:
Sie können eine geometrische Suche über den Kontextmenübefehl Geometrisch suchen nach diesem Teil eines jeden Ergebnisteils anstarten. Danach ist es ebenfalls unter Verlauf gelistet.
Ebenso können Sie den Kontextmenübefehl Geometrisch suchen nach diesem Teil in den Verzeichnisstrukturen der Registerseiten Kataloge, Klassen, Favoriten, Verlauf und Analysen finden.
Außerdem finden Sie den Kontextmenübefehl Geometrisch suchen nach diesem Teil noch in der Teileansicht im Dialogbereich Verweise.
Sie können eine beliebige 3D-Datei als Suchteil verwenden:
Wechseln Sie links im Dialogbereich Verlauf auf die Registerseite 3D-Dateien.
Selektieren Sie die gewünschte Datei in der Verlaufsliste oder laden Sie mittels Klick auf Geometrie laden eine neue Geometrie.
-> Rechts unter Vorschau wird das Teil als 3D-Vorschau angezeigt.
Browsen Sie zur gewünschten Datei.
Eine Vielzahl von Formaten kann geöffnet werden:[37]
Wenn es für eine Dateiendung Mehrdeutigkeiten gibt, erscheint ein zusätzliches Dialogfenster.
Mehrdeutigkeiten gibt es
beispielsweise für eine Dateiendung wie .prt
, welche von
Creo Elements ebenso verwendet wird wie von NX, außerdem für
bestimmte Versionen eines CAD-Systems.
Wählen Sie im Listenfeld das gewünschte System und die gewünschte Version.
Danach erscheint das Dialogfenster Auswahl der Einheit.
Wählen Sie im Listenfeld die korrekte Einheit aus: mm, cm, dm , m, INCH, FEET, INCH/10, INCH/100
Bestätigen Sie mit Klick auf .
-> Die Datei wird im Dialogfenster auf der linken Seite gelistet. Auf der rechten Seite erscheint eine große 3D-Vorschau.
Suchen Sie entweder nur formabhängig (Kontrollkästchen aus) oder zusätzlich auch größenabhängig (Kontrollkästchen an).
Die Schaltfläche wird nur im Admin-Modus angezeigt! (Ihr aktueller Status ist unten rechts sichtbar, User oder Admin)
Die Art und Anzahl der angezeigten Suchvorlagen hängt von den administrativen Voreinstellungen ab.
Nähere Informationen hierzu finden Sie unter Abschnitt 1.2.5, „Suchvorlage definieren“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Administration.
Nach Klick auf werden die Suchergebnisse unterhalb aufgelistet.
Entsprechend des Übereinstimmungsgrades ist der Prozentwert farbig markiert.
Hinweis | |
---|---|
Die Prozentangabe kann um ein paar Punkte vom eigentlich best möglichen Wert abweichen. Sie bezieht sich auf das für den Vergleich verwendete Vorberechnungsteil. Um schnelle Berechnungszeiten zu gewährleisten, sind bei großen Tabellen die geometrischen Daten aber nicht für alle Teile vorberechnet.[38] Beim Laden eines Teils werden fehlende Daten immer aktuell berechnet, so dass die Darstellung im 3D-Vergleich und 2D-Vergleich immer korrekt ist. Um alle vorhandenen Einzelteile (Ausprägungen) der Familientabelle zu sehen, laden Sie einfach das Suchteil und das zu prüfende gefundene Teil entweder in die Teileansicht oder in den Bauteilvergleich. |
Die Ergebnisse können nach verschiedenen Kriterien (Metadaten) wie z.B. Vorschau, Katalog, Projekt, etc.[39]sortiert werden. Klicken Sie hierzu irgendwo auf den Spaltenkopf der Tabelle.
Besonderheit: Bei einer geometrischen Suche wird die Ähnlichkeit zum Referenzteil in Farbe und mit Prozentwerten angezeigt.
Evtl. ist es sinnvoll, nur die jeweils interessanten Spalten einzublenden und alle übrigen auszublenden. Rufen Sie das Dialogfenster Eigenschaften mit rechter Maustaste über einem Spaltenkopf auf.
Bei Geometrische Suche (3D) wird standardmäßig mit einem relativ hohen Mindestähnlichkeitswert von 90% gesucht. Sie haben aber die Möglichkeit, bei Bedarf den Wert sukzessive zu verringern. Klicken Sie hierzu einfach auf die entsprechende Schaltfläche am Listenende der Suchergebnisse.
Sollte die Anzahl der angezeigten Suchergebnisse aufgrund der per Default eingestellten Mindestähnlichkeit von 90% unterhalb der eingestellten Maximalanzahl liegen, dann erscheint am Ende der Liste der Suchergebnisse die Schaltfläche Suchraum bis xy% Ähnlichkeit erweitern, ansonsten werden die Schaltflächen und angezeigt. Ob die Schaltfläche erscheint, ist also auch abhängig von der Option Maximale Anzahl der Suchergebnisse:[40]
[36] Auswahl auf der Registerseite "Kataloge".
[37] die Anzeige ist abhängig von den installierten CAD-Systemen
[38] Bei Eigenteilkatalogen ist in der Regel bereits standardmäßig jede Ausprägung einer Familientabelle vorberechnet.
[39] bei ERP-Integration auch nach ERP-Variablen wie Material, Preis, etc.
[40] Siehe Extras Menü -> Einstellungen... -> Suche Dialog -> Registerseite Allgemein -> Einstellungsoption Maximale Anzahl der Suchergebnisse.