powered by CADENAS

Manual

Manual

3.1.3.3.1.2. Kontextmenübefehle im Einzelnen

3.1.3.3.1.2.1. Öffnen

...öffnet die nächst tiefere Verzeichnisebene. Bei Objekten (Einzelteile/Baugruppen) wird in die Teileansicht gewechselt und das Objekt geladen.

3.1.3.3.1.2.2. Versionen

Sofern Sie bei der Kataloginstallation die alten Versionen behalten haben, können Sie über das Untermenü von Versionen die alten Versionen öffnen bzw. zum Bauteilvergleich hinzufügen.

Alle Versionen zum Bauteilvergleich hinzufügen:

-> Die Projektversionen werden im Dialogfenster Bauteilvergleich geladen.

3.1.3.3.1.2.3. Zur Klasse springen

Bei klassifizierten Teilen finden Sie im Kontextmenü den Befehl Zur Klasse springen und im Untermenü die entsprechenden Klassen (eine oder mehrere).

Mit Klick auf die Klasse wird das entsprechende Teil auf der Registerseite Klassen geöffnet.

Dasselbe Teil in der Klassen-Auswahl geöffnet

Dasselbe Teil in der Klassen-Auswahl geöffnet

3.1.3.3.1.2.4. Teileinformationen

Die beim Anlegen/Ändern eines Projekts (Bauteil/-gruppe) gemachten Angaben (Speicherort, Bezeichnung, Autor, etc.) sind im Fenster Teileinformationen abrufbar.

3.1.3.3.1.2.5. Release Notes

Der Befehl steht bei Herstellerkatalogen auf Katalogebene zu Verfügung.

3.1.3.3.1.2.6. Suchen im Katalog / Suchen im Verzeichnis

Der Menüpunkt enthält (maximal) folgende Unterpunkte:

Bei den folgenden Kontextmenübefehlen wird zuerst das entsprechende Dialogfenster der Suchmethode aufgerufen. Danach kann die Suche ausgeführt werden. Das zu durchsuchende Verzeichnis ist bereits als Filter eingestellt (siehe unter Suchen in).

3.1.3.3.1.2.7. Bauteilvergleich

Bauteilvergleich: Als 1. Bauteil laden; Bauteilvergleich: Als 2. Bauteil laden; Bauteilvergleich: Bauteil hinzufügen

Diese Befehle stehen auf Projektebene und innerhalb der Suchergebnisse zu Verfügung. Hiermit laden Sie Bauteile in den Bauteilvergleich.

Detaillierte Informationen hierzu finden Sie unter Komplexe Suche.

3.1.3.3.1.2.8. Geometrisch suchen nach diesem Teil

Der Befehl steht nur auf Projektebene zu Verfügung. Die Geometrische Suche wird unmittelbar ausgeführt.

Siehe Abschnitt 3.1.1.6.4.4, „Geometrische Suche (3D)“.

3.1.3.3.1.2.9. Nach geometrischer Ähnlichkeit sortierenl

Der Befehl steht nur in der Tabelle zur Verfügung.

Insbesondere bei Eigenteilkatalogen, in welchen heterogene Teile mit ganz unterschiedlichem Aussehen in einem Klassifikationsprojekt zusammengefasst sind, ist die Sortierung der Tabelle nach geometrischer Ähnlichkeit hilfreich.

Beispiel aus Eigenteile-Katalog mit 3D-Vorschau und geometrischem Fingerprint

Beispiel aus Eigenteile-Katalog mit 3D-Vorschau und geometrischem Fingerprint

  1. Selektieren Sie in der Tabelle ein Referenzteil.

  2. Rufen Sie im Kontextmenü der Zeile den Befehl Nach geometrischer Ähnlichkeit sortieren auf.

3.1.3.3.1.2.10. Skizzenstuche mit Skizzen von diesem Teil

Der Befehl steht nur auf Projektebene zu Verfügung. Es werden automatisch die Ansichtsskizzen erstellt. Diese können danach im Skizzierer modifiziert und dann für eine Skizzensuche verwendet werden.

Siehe Abschnitt 3.1.1.6.4.5.2.2, „Skizzen automatisch aus 3D erstellen und modifizieren“.

3.1.3.3.1.2.11. Cloud Navigator Suche

Der Befehl steht nur auf Projektebene zu Verfügung. Das betreffende Bauteil wird als Wurzelknoten an den Cloud Navigator übergeben und es wird unmittelbar die Suchemethode Geometrische Suche (3D) ausgeführt.

[Hinweis] Hinweis

Die übrigen Suchen wie Volltextsuche, Variablensuche, Skizzensuche (2D) und Topologiesuche müssen über den Dialogbereich der Suchmethoden ausgeführt werden. Die Farbsuche steht für den Cloud Navigator nicht zur Verfügung.

Siehe Abschnitt 3.1.1.6.11, „Cloud Navigator“.

3.1.3.3.1.2.12. Purchineering

Der Menüpunkt Purchineering enthält folgende Unterpunkte:

  • Make-or-Buy Report

  • Lieferanten finden

  • Cost Mockup

  • Lieferantenstandorte

Das aufrufende Projekt oder Verzeichnis wird im entsprechenden Dialog gleich als Suchquelle eingetragen.

Detaillierte Informationen finden Sie unter Abschnitt 3.1.2.3.1, „Purchineering“.

3.1.3.3.1.2.13. Dubletten Report

Das aufrufende Projekt oder Verzeichnis wird im entsprechenden Dialog gleich als Suchquelle eingetragen.

Detaillierte Informationen finden Sie unter Abschnitt 3.1.2.3.2, „Dubletten Report“.

3.1.3.3.1.2.14. Rohteilsuche

Das aufrufende Projekt oder Verzeichnis wird im entsprechenden Dialog gleich als Suchquelle eingetragen.

Detaillierte Informationen finden Sie unter Abschnitt 3.1.2.3.3, „Rohteilsuche“.

3.1.3.3.1.2.15. Preissuche...

Führen Sie eine Internet-Suche mit Preisvergleich aus.[107]

Detaillierte Informationen hierzu finden Sie unter ???.

3.1.3.3.1.2.16. Zu Favoriten hinzufügen

Häufig benötigte Verzeichnisse oder Projekte können Sie über den Kontextmenübefehl Zu Favoriten hinzufügen auf der Registerseite Favoriten abspeichern.

Sie finden den Kontextmenübefehl Zu Favoriten hinzufügen auf den Registerseiten Kataloge, Symbole, Details, Klassen, Verlauf, Analysen und bei Suchergebnissen.

"Zu Favoriten hinzufügen" beispielhaft unter "Kataloge" oder "Symbole"

"Zu Favoriten hinzufügen" beispielhaft unter "Kataloge" oder "Symbole"

Gehen Sie folgendermaßen vor:

  1. Selektieren Sie das Projekt oder Verzeichnis, welches Sie unter den Favoriten aufnehmen möchten.

  2. Klicken Sie auf den Kontextmenübefehl Zu Favoriten hinzufügen.

  3. -> Es öffnet sich das Dialogfenster Zu Favoriten hinzufügen.

    Im Dialogfenster wird die bereits bestehende Verzeichnisstruktur angezeigt.

    Sie haben nun folgende Optionen:

    • Wählen Sie im Verzeichnisbaum das gewünschte Verzeichnis aus oder legen Sie bei Bedarf mittels Verzeichnis anlegen zuvor weitere Verzeichnisse an.

    • Wählen Sie im Listenfeld unter Historie den gewünschten Speicherpfad aus.

      Bei jedem Abspeichern wird die Historie der Zielordner ebenfalls gespeichert.[108]

  4. Bestätigen Sie abschließend mit OK.

    -> Ihre Auswahl steht nun auf der Registerseite Favoriten zur Verfügung.

Favoriten exportieren / Favoriten importieren

Auf der Registerseite Favoriten finden Sie auf Verzeichnisebene die Befehle Favoriten exportieren / Favoriten importieren.

So können Sie Ihre persönlichen Favoriten bequem auf einen anderen Rechner übertragen.

3.1.3.3.1.2.17. Zur Analyse hinzufügen...

Ab PARTsolutions Version 9.04 finden Sie in der PARTdataManager Teileauswahl einen neuen Reiter Analysen mit der Funktion Dokumentenscan.

Damit ist zweierlei möglich:

  1. Überprüfen der Aktualität von PARTsolutions-Bauteilen einer im CAD geladenen Baugruppe

  2. Analyse, welche Bauteile einer Baugruppe Eigenteile und welche PARTsolutions-Teile sind

    +

    Anwenden von Purchineering Analysefunktionen auf die Ergebnisstruktur (optional plus manuell zugefügte weitere Bauteile)

    Mittels Zur Analyse hinzufügen... können zusätzliche Verzeichnisse und Projekte in die Analysen einbezogen werden.

Detaillierte Informationen hierzu finden Sie unter Abschnitt 3.1.2.2, „Dokumentenscan / Analysen“.

3.1.3.3.1.2.18. Kopieren

Kopieren: ...kopiert das markierte Objekt.

[Hinweis] Hinweis

Um ein kopiertes Objekt einzufügen, öffnen Sie das Kontextmenü (sekundäre Maustaste) und klicken auf Einfügen.

Der Befehl steht nur unter Favoriten und Analysen zur Verfügung.

3.1.3.3.1.2.19. Projekt ausblenden / Verzeichnis ausblenden

...löscht das markierte Projekt / Verzeichnis aus dem Verzeichnisbaum.

[Hinweis] Hinweis

Über PARTadmin (siehe Abschnitt 1.1.3.4.3, „Symbole und Darstellung im Indexbaum“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Administration) kann das Verzeichnis/Projekt wieder in die Struktur aufgenommen werden.

3.1.3.3.1.2.20. Verzeichnis umbenennen

[Hinweis] Hinweis

Der Kontextmenü-Befehl steht nur unter Favoriten oder in eigenen Katalogen zur Verfügung.

Um ein Verzeichnis umzubenennen, selektieren Sie dieses, und wählen im Kontextmenü Verzeichnis umbenennen.

3.1.3.3.1.2.21. Neues Verzeichnis anlegen

[Hinweis] Hinweis

Der Kontextmenü-Befehl steht nur unter Favoriten oder in eigenen Katalogen zur Verfügung.

Um einen Ordner oder eine ganze Verzeichnisstruktur unterhalb des markierten Verzeichnisses einzurichten, wählen Sie im Kontextmenü Neues Verzeichnis anlegen.

-> Es öffnet sich das Dialogfenster Neues Verzeichnis.

Geben Sie den gewünschten Namen ein und bestätigen Sie mit OK.

3.1.3.3.1.2.22. Dokumentenprojekt erzeugen

[Hinweis] Hinweis

Dokumentenprojekte können nur in selbst erstellten Katalogen erzeugt werden.

In Dokumentenprojekten können Sie ergänzende Informationen (z.B. Maßblätter) an ein Projekt anhängen. Gängige Dateiformate sind in diesem Zusammenhang *.html, *.pdf und *.doc.

  1. Markieren Sie zunächst das Verzeichnis, in welches das Dokumentenprojekt aufgenommen werden soll.

  2. Klicken Sie im Kontextmenü auf Dokumentenprojekt erzeugen.

    --> Das Menüfenster Dokument hinzufügen erscheint.

  3. Nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

    Name für die Projektdatei: (wird intern verwendet).

    Beschreibung: ...erscheint als Titel des Dokuments in der PARTdataManager-Oberfläche.

    Dokumentdatei: Speicherort des Dokuments.

    Hier im Beispiel "pdf". Weitere übliche Formate sind z.B. "html" und "doc".

    Voransicht: Speicherort des Voransichtssymbols

    Öffnen mit: Sollte das Dateiformat im System nicht bekannt sein, können Sie selbst ein Programm angeben, das zur Anzeige des Dokuments gestartet werden soll. Hier im Beispiel "Acrobat Reader".

    [Hinweis] Hinweis

    %1 am Ende der Pfadangabe nicht vergessen! (Platzhalter für die Datei)

    Bei englisch-sprachigen Betriebssystemen sind zusätzlich Anführungszeichen zu verwenden ("%1").

    [Hinweis] Hinweis

    Wenn Sie bei einem bestimmten Dateityp (z.B. *.html) nicht das vorgegebene Programm (z.B. Internet Explorer) starten wollen, klicken Sie auf den Button Dateityp. In einem weiteren Fenster können Sie das gewünschte Programm festlegen.

    [Hinweis] Hinweis

    Die Dokumenttypen können Sie auch im PARTadmin einstellen. Siehe hierzu unter Abschnitt 1.1.3.8, „Dokumenttypen“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Administration.

Ergebnis:

[Hinweis] Hinweis

%1 am Ende der Pfadangabe nicht vergessen! (Platzhalter für die Datei)

Bei englisch-sprachigen Betriebssystemen sind zusätzlich Anführungszeichen zu verwenden ("%1").

Vorschau: Speicherort des Voransichtssymbols

Öffnen mit: Sollte das Dateiformat im System nicht bekannt sein, können Sie selbst ein Programm angeben, das zur Anzeige des Dokuments gestartet werden soll.

[Hinweis] Hinweis

Wenn Sie bei einem bestimmten Dateityp (z.B. *.html) nicht das vorgegebene Programm (z.B. Internet Explorer) starten wollen, klicken Sie auf den Button Dateityp. In einem weiteren Fenster können Sie das gewünschte Programm festlegen.

[Hinweis] Hinweis

Die Dokumenttypen können Sie auch im PARTadmin einstellen. Siehe hierzu unter Abschnitt 1.1.3.8, „Dokumenttypen“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Administration.



[107] aktuell Google Shopping

[108] ab V9.05