Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
3.1.2.7. PARTdataManager
– ERP/PDM Erweiterungen
3.1.2.7.9. Statusbitmaps für Tabelle
(Ampelschaltung)
|
|
---|---|
Zurück | Weiter |
Vorzugsteile können auf vielfache Weise ausgezeichnet werden. Nicht nur Rot-Grün-Anzeige ist möglich, sondern beliebig viele Farben (Symbole) können eingesetzt werden.
Die Statusbitmaps können eine Export-Einschränkung signalisieren oder aber auch nur Hinweisfunktion haben.
Teile, bei welchen die Ampel auf grün steht, können an das CAD-System exportiert werden. Teile, bei welchen die Ampel auf rot steht, können nicht an das CAD-System exportiert werden.
Eine detaillierte Beschreibung wie die Regeln definiert werden, finden Sie unter Registerseite Allgemein.
Die Standard Rot-Grün-Anzeige kann erweitert werden, sodass beliebig viele Farben (Symbole) angezeigt werden.
In jedem Fall sollten Teile dann entsprechend der Auszeichnung bevorzugt verwendet werden.
Eine sinnvolle Regel könnte z.B. sein:
Dunkelgrün = Bereits verwendet an allen Standorten Mittelgrün = Bereits verwendet an zwei Standorten Hellgrün = Bereits verwendet an einem Standort Gelb = An keinem Standort verwendet, aber mit ERP-Nummer Rot = Entspricht keiner Vorgabe
Ebenso könnte ein Farbe definiert werden, die signalisiert, ob ein Teil auf Lager ist. Jede Regel, die sich aus Tabelleninformationen (Projektinformationen) ableiten lässt, ist möglich!
Bei Mouseover an der Ampelposition erscheint (sofern hinterlegt) ein Tooltip.
Die Statusbitmaps werden auch in der Listenansicht im Listenfeld jeder Variablen angezeigt.
Eine detaillierte Beschreibung wie die Regeln definiert werden, finden Sie unter Registerseite Anzeige.
Zurück | Nach oben | Weiter |
3.1.2.7.8. Statusfarben für Katalogindex | Zum Anfang | 3.1.2.7.10. Zusatzinformationen im Verzeichnisbaum |