powered by CADENAS

Manual

Manual

3.1.1.6.4.5. Skizzensuche (2D)

Das Erstellen von Skizzen ist einfach und geht schnell.

Die Skizzensuche (2D) bietet sich an, wenn kein Referenzteil für eine Geometrische Suche (3D) zur Verfügung steht. In einem zweiten Schritt wird dann evtl. mit Geometrische Suche (3D) weitergesucht.

Alle Suchmethoden können miteinander kombiniert werden, nur Skizzensuche (2D) und Geometrische Suche (3D) schließen sich gegenseitig aus.

Die Skizzensuche (2D) eignet sich hervorragend, wenn ein spezielles Charakteristikum vorliegt, welches im Idealfall mit nur einer einzigen einfachen Skizze erfasst werden kann.

[Hinweis] Hinweis

Das Größenverhältnis zwischen Skizzen spielt eine Rolle, nicht aber die absolute Größe. Das Fadenkreuz erleichtert Ihnen die Größenabstimmung zwischen den Skizzen.

Mit Klick auf eine Würfelseite können Sie diese zur Bearbeitung in den Vordergrund schwenken.

Die Schaltfläche "Bearbeiten" wird nur im Admin-Modus angezeigt. Siehe hierzu unter Suchvorlage definieren.

Die Schaltfläche "Bearbeiten" wird nur im Admin-Modus angezeigt. Siehe hierzu unter Abschnitt 1.2.5, „Suchvorlage definieren“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Administration.

In den folgenden Abschnitten finden Sie zunächst ein Beispiel, dann eine Beschreibung zu verschiedenen Vorgehensweisen, die Beschreibung des Einstellungsdialoges und eine detaillierte Beschreibung der Malwerkzeuge.

3.1.1.6.4.5.1. Beispiel

Beispielhaft soll nun im Folgenden ein Handrad gezeichnet und alle Schritte erläutert werden:

  1. Zeichnen Sie die erste Ansicht auf der jetzt zu sehenden Würfelvorderseite. Mit Klick auf eine andere Würfelseite können Sie diese jederzeit nach vorne schwenken und bearbeiten.

    Erste Ansicht erstellen

    Erste Ansicht erstellen

  2. Wählen Sie eine Zeichenfarbe.

  3. Wählen Sie die Kreisfunktion.

  4. Klicken Sie mit der linken Maustaste in den Mittelpunkt der Zeichnung und ziehen Sie mit gehaltener linker Maustaste einen schwarzen Kreis auf.

    Kreis aufziehen

    Kreis aufziehen

  5. Wählen Sie die Löschfarbe.

    Löschfarbe ausgewählt

    Löschfarbe ausgewählt

  6. Belassen Sie die bereits ausgewählte Kreisfunktion.

  7. Klicken Sie mit der linken Maustaste erneut in den Mittelpunkt der Zeichnung und ziehen Sie mit gehaltener linker Maustaste einen etwas kleineren weißen Kreis auf.

    Weißen Kreis aufziehen

    Weißen Kreis aufziehen

  8. Wählen Sie wieder die Zeichenfarbe.

    Schwarz auswählen

    Schwarz auswählen

  9. Ändern Sie das Werkzeug auf Pinsel.

  10. Stellen Sie die Strichstärke auf 16.

  11. Zeichnen Sie die Speichen.

  12. Klicken Sie auf die rechte Würfelseite.

    -> Die Ansicht bewegt sich nach vorne. Zeichnen Sie nun die zweite Ansicht der Skizze.

    Zweite Ansicht erstellen

    Zweite Ansicht erstellen

    [Hinweis] Hinweis

    Je charakteristischer ein Merkmal, desto weniger Skizzen benötigen Sie. Das "Handrad" z.B. ist so typisch, dass eigentlich 1 Skizze ausreichend ist.

  13. Zeichnen Sie mit dem Pinsel eine zweite Ansicht des Handrades. Die Einstellungen sind bereits richtig gesetzt.

    Zweiter Ansicht zeichnen

    Zweiter Ansicht zeichnen

  14. Schließen Sie das Dialogfenster 2D Skizzierung mit Übernehmen, bzw. Übernehmen und Suchen.

  15. Wählen Sie unter Projektauswahl -> Suchen in die gewünschte Einstellung (hier im Beispiel "DIN-Katalog").

  16. Einstellungen:

    • Mindestähnlichkeit: Belassen Sie die Vorgabe von 70%.

    • Suchvorlage: Wählen Sie im Listenfeld Skizzensuche (schwarz-weiß).

  17. Klicken Sie die Schaltfläche Suche starten.

    Suchergebnisse

    Suchergebnisse

    -> Die Suchergebnisse werden unterhalb aufgelistet.

    Wenn Sie den Mauscursor über eine Zeile bewegen, erscheinen verschiedene Icons:

    Öffnen:

    Das Bauteil wird in der Teileansicht von PARTdataManager geöffnet.

    Als 1. Bauteil laden:

    Das Bauteil wird dem Bauteilvergleich zugefügt und zudem als 1. Bauteil gekennzeichnet, wird also in den 2D/3D-Vergleich geladen. Die Zeile wird links mit einem Icon gekennzeichnet.

    Als 2. Bauteil laden:

    Das Bauteil wird dem Bauteilvergleich zugefügt und zudem als 2. Bauteil gekennzeichnet, wird also in den 2D/3D-Vergleich geladen. Die Zeile wird links mit einem Icon gekennzeichnet.

    Zum Bauteilvergleich hinzufügen:

    Das Bauteil wird dem Bauteilvergleich zugefügt. Die Zeile wird links mit einem Icon gekennzeichnet.

    An CAD übertragen:

    Das Icon wird nur bei Einzelteilen (Ausprägungen), nicht bei Teilefamilien angezeigt. Mit Klick auf das Icon wird das betreffende Teil ans CAD übertragen.

    Detaillierte Informationen zum Bauteilvergleich finden Sie unter Abschnitt 3.1.1.6.10, „Bauteilvergleich“.

[Hinweis] Hinweis

Der Verlauf angefertigter Skizzen wird gespeichert und im Dialogfenster Skizzensuche (2D) auf der linken Seite angezeigt. So können Sie die Skizzen zu einem späteren Zeitpunkt erneut verwenden und gegebenenfalls bearbeiten.

3.1.1.6.4.5.2. Verschiedene Anwendungsmethoden der Skizzensuche
3.1.1.6.4.5.2.1. Skizze aus Bildimport erstellen

Im Folgenden ist gezeigt, wie Sie eine Skizze per Bildimport erstellen.

  1. Rufen Sie Skizzensuche (2D) auf.

    -> Das gleichnamige Dialogfenster öffnet sich.

  2. Klicken Sie auf das Icon Zeichnung importieren und fügen Sie das gewünschte Bild via Explorer ein. (Mögliche Bildformate sind jpg, gif und png.) Ebenso gut können Sie das Bild auch direkt mit Strg+V einfügen.

    -> Es öffnet sich das Dialogfenster Zeichnung importieren.

  3. Markieren Sie den inneren Bereich mit einer ersten Freihandlinie:

  4. Markieren Sie den äußeren Bereich mit einer zweiten Freihandlinie:

    -> Sobald Sie die Maustaste loslassen, wird ein Ergebnisvorschlag angezeigt.

    Klicken Sie optional auf Auswahl invertieren.

  5. Wenn Sie zufrieden sind mit der Auswahl klicken Sie auf Ja, Skizze übernehmen, ansonsten auf Nein, Auswahl wiederholen.

    -> Die Auswahl wird in den Skizzierer übernommen.

Sie können nun die Skizze optional noch modifizieren. Vergleiche Abschnitt 3.1.1.6.4.5.4, „Malwerkzeuge“.

Schließen Sie das Dialogfenster Skizzensuche (2D) mit Übernehmen bzw. Übernehmen und Suchen.

3.1.1.6.4.5.2.2. Skizzen automatisch aus 3D erstellen und modifizieren

Sie können aus einem beliebigen Teil der Verzeichnisstruktur oder einer Ergebnisliste automatisch die Ansichtsskizzen erstellen, danach im Skizzierer modifizieren und dann für eine Skizzensuche verwenden.

  1. Aufruf: Klicken Sie den Kontextmenübefehl Skizzensuche mit Skizzen von diesem Teil.

    Den Befehl finden Sie im Kontextmenü von Projekten (in der Verzeichnisstruktur oder in Ergebnislisten).

    Beispiel: Aufruf aus Suchergebnisse

    Beispiel: Aufruf aus Suchergebnisse

  2. Es werden automatisch 3 Skizzen-Ansichten generiert und im Dialogfenster Zeichnung importieren angezeigt.

    Wenn die Option In Schwarz-Weiß-Bild umwandeln aktiviert ist, können Sie optional vor dem Import Farben umkehren und Helligkeit anpassen.

    Mit OK werden die Zeichnungen übernommen und in der Liste der Suchmethoden dargestellt.

  3. Mit Klick auf den Link Skizzensuche (2D) öffnen Sie das Dialogfenster zum Bearbeiten der Skizzen. Sie können die Skizzen nun im aktuellen Zustand verwenden oder gegebenenfalls weiter bearbeiten und erst danach für eine Skizzensuche verwenden.

    Skizzen im Skizzierer

    Skizzen im Skizzierer

    Details zum Skizzierer finden Sie unter Abschnitt 3.1.1.6.4.5.4, „Malwerkzeuge“.

3.1.1.6.4.5.2.3. Skizzen komplett manuell erstellen

Erstellen Sie im Skizzierer Skizzen manuell. Siehe Abschnitt 3.1.1.6.4.5.4, „Malwerkzeuge“.

3.1.1.6.4.5.3. Einstellungen / Aktionen
  • Mindestähnlichkeit:

    Grundsätzlich gilt: Je höher der Wert, desto schneller die Suche und desto weniger Ergebnisse.

    Wenn nur wenige Kataloge durchsucht werden sollen, sind die Unterschiede zwischen den Suchzeiten relativ gering. Wird dagegen eine Suche über Hunderte von Kataloge durchgeführt, können Unterschiede auftreten.

  • Suchvorlage wählen:

    • Skizzensuche (schwarz-weiß)

    • Skizzensuche (Farbe)

  • Suchvorlagen bearbeiten:

    Die Schaltfläche Bearbeiten wird nur im Admin-Modus angezeigt! (Ihr aktueller Status ist unten rechts sichtbar, User oder Admin)

    Die Art und Anzahl der angezeigten Suchvorlagen hängt von den administrativen Voreinstellungen ab.

    Nähere Informationen hierzu finden Sie unter Abschnitt 1.2.5, „Suchvorlage definieren“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Administration.

  • Aktionen

    Im Dialogfenster Skizzensuche (2D) können folgende Aktionen können ausgeführt werden:

    Übernehmen

    Übernimmt alle Änderungen und schließt das Dialogfenster.

    Starten Sie dann die Skizzensuche (2D) mittels Suche starten.

    Übernehmen und Suchen

    Schließt das Dialogfenster und startet die Skizzensuche (2D).

    Abbrechen

    Schließt das Dialogfenster und übernimmt keine Änderungen.

3.1.1.6.4.5.4. Malwerkzeuge

Folgende Malwerkzeuge stehen zum Zeichnen der Skizze zur Verfügung:

Zeichenfarbe auswählen / Löschfarbe auswählen

Sie können hin- und herschalten zwischen einer beliebigen Zeichenfarbe und der Löschfarbe.

Sofern in Katalogen für die Teiledarstellung Farben eingesetzt wurden, kann in der Skizze durch den Einsatz von Farben die Ergebnisqualität weiter erhöht werden.[a]

Skizze

Skizze

Ergebnisteil

Ergebnisteil

Strichstärke

Die Strichstärke des Pinsels passen Sie über die Pfeiltasten an.

Pinsel-Werkzeug

Linien zeichnen Sie mit dem Pinsel.

Rechtecks-Werkzeug

Klicken Sie auf einen Eckpunkt des Rechtecks und ziehen Sie das Rechteck mit gehaltener Maustaste auf.

Ellipsen-Werkzeug

Klicken Sie auf den Kreismittelpunkt und ziehen Sie den Kreis mit gehaltener Maustaste auf.

Polygon-Werkzeug

Klicken Sie der Reihe nach auf die gewünschten Eckpunkte des Polygons. Beenden Sie die Figur mit einem Maus-Rechtsklick.

[Hinweis] Hinweis

  • Bei gehaltener STRG-Taste sind nur 45°-Winkel, bzw. Vielfache davon möglich. Der Winkel bezieht sich auf die Zeichenfläche.

  • Bei gehaltener Umschalt-Taste sind nur 45°-Winkel, bzw. Vielfache davon möglich. Der Winkel bezieht sich auf die letzte Linie.

Zeichnung importieren

Siehe ???.

Einfügen

Die Schaltfläche wird aktiv, sobald sich einfügbare Daten (jpg, gif, png) in der Zwischenablage befinden.

Zur Vorgehensweise vergleiche oben bei Zeichnung importieren.

Bereinigen

Löscht die ausgewählte Ansicht.

Rückgängig Zeichnen

Nimmt die letzte Aktion zurück. Die Schaltfläche wird aktiv, sobald Aktionen ausgeführt wurden.

Wiederholen Zeichnen

Führt die letzte Aktion erneut aus. Die Schaltfläche wird aktiv, sobald Rückgängig Zeichnen benutzt wurde.

[a] Nur bei der Suche in Norm- und Herstellerkatalogen, nicht bei Eigenteilen.