powered by CADENAS

Manual

Manual

3.1.2.7.2.1. Volltextsuche kombiniert mit Geometrie- und ERP-Werten

Bei einer Volltextsuche werden Projekte und Linkdatenbank immer gemeinsam durchsucht. Es ist auch bei mehreren Suchbegriffen egal, ob Treffer in der Projektdatei oder in einer Spalte der Linkdatenbank erfolgen.

Beispiel 1:

Suche mit "Zylinderschraube superduper":

Der eine Begriff zielt auf einen Treffer in einer Projektdatei, der andere auf einen Treffer in der Linkdatenbank.

Der eine Begriff zielt auf einen Treffer in einer Projektdatei, der andere auf einen Treffer in der Linkdatenbank.

In der Tabelle sieht man, dass der Treffer sowohl in der Projektdatei, als auch in der Linkdatenbank erfolgte.

Beispiel 2:

In diesem Beispiel werden zwei Suchbegriffe, die mit dem booleschen Operator OR verbunden sind, verwendet.[97].

Die Besonderheit ist wieder, dass der eine Begriff Treffer in Projektdateien erhalten wird, der andere Treffer in der Linkdatenbank.

Suche:

Zylinderschrauben OR superduper

Bei OR ist es ausreichend, wenn einer der beiden Begriffe einen Treffer erzielt.[98]

D.h., es werden sowohl Projekte gefunden, die entweder den Begriff "Zylinderschraube" ODER den Begriff "superduper" enthalten und zwar unabhängig davon, ob der Begriff in der Projektdatei oder einer Spalte der Linkdatenbank gefunden wird.

Suche mit "Zylinderschrauben OR superduper"

Suche mit "Zylinderschrauben OR superduper"

Suchergebnisse:

Die Trefferliste enthält natürlich Zylinderschrauben, aber auch einen Treffer "Sechskantschraube".

Suche mit "Zylinderschrauben OR superduper"

Suche mit "Zylinderschrauben OR superduper"

Das liegt daran, dass das Projekt mit Sechskantschrauben in der Linkdatenbank den Begriff "superduper" enthält.

[Hinweis] Hinweis

Das Filtersymbol links oben signalisiert, dass die Tabelle eingeschränkt ist. Klicken Sie auf das Symbol, wenn Sie alle Zeilen sehen möchten.

[Hinweis] Hinweis

Bitte beachten Sie - insbesondere wenn Sie manuell einen Begriff in der Linkdatenbank zufügen, dass der ERP-Index neu erzeugt werden muss.[99]

Den entsprechenden Befehl finden Sie in PARTadmin -> Indexverwaltung -> Kontexmenübefehl Index für Linkdatenbank Suche generieren.

Das blaue Datenbanksymbol zeigt an, dass der LinkDB-Index vorhanden ist, ansonsten ist es ausgegraut.

Das blaue Datenbanksymbol zeigt an, dass der LinkDB-Index vorhanden ist, ansonsten ist es ausgegraut.

Der Index enthält alle Rolleninformationen.

[Tipp] Tipp

Bei sehr spezifischen Suchen wie beispielsweise nach ERP-Nummern oder speziellen Beschreibungen bietet es sich an, gleich auf Zeilenebene zu suchen.Wähen Sie dazu "Suchen nach Einzelteilen".



[97] Boolesche Operatoren konnten auch schon mit früheren Versionen eingesetzt werden.

[98] Ohne Operator oder bei Verwendung von AND müssten beide Begriffe auf der betreffenden Zeile einen Treffer erzielen.

[99] Im Produktiveinsatz wird dies meist automatisiert im Nachtupdate stattfinden.