Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
In der Tabelle werden die verschiedenen Ausprägungen des aktuell gewählten Elements angezeigt.
Insbesondere bei großen Tabellen ist das Einschränken der Ausprägungen auf bestimmte Werte hilfreich.
Im Folgenden sind die möglichen Funktionen in der Tabellenansicht dargestellt.
Es gibt zwei Arten von Einschränkungen in der Tabelle, daher auch zwei Filtersymbole:
Um die Einschränkung aufzuheben, klicken Sie auf das gewünschte Filtersymbol links oben.
Die Filter können kombiniert und einzeln wirken.
Es wird eine Volltextsuche mit der aktuellen Auswahl "ISO" mit folgendem Suchbegriff durchgeführt:
sechskantschraube D>=10 D<=16 L=50
Dies führt im Ergebnis dazu, dass alle Tabellenzeilen, die dieser Vorgabe nicht entsprechen, herausgefiltert werden. Das Icon signalisiert dies.
Mit Klick auf einen Tabellenwert werden nur noch Zeilen angezeigt, die den betreffenden Tabellenwert aufweisen. Die folgende Abb. zeigt dies nach einem Klick auf den Wert 2.000 in der Spalte "P". (Es wirken beide Filter zusammen.)
Die folgende Abb. zeigt die Tabelle, nachdem der Suchfilter deaktiviert wurde.
Eine Möglichkeit des Filterns bietet der Dialog Anzeigebereich auswählen. Rufen Sie den Dialog mit Einfachklick in die jeweilige Spaltenüberschrift auf. |
Einschränkung der Spalte aufheben
Um wieder alle Ausprägungen ungefiltert anzuzeigen,...
Ein Klick auf dasselbe Filtersymbol oben links hebt sämtliche Einschränkungen innerhalb der Tabelle wieder auf.
Variantenauswahl und Berechnung des Bauteils in der 3D-Vorschau
Mit Klick auf die Zeilennummer oder den Zeilenbeschreibungstext wird eine Zeile selektiert.
Die gewählte Ausprägung wird sofort neu berechnet und im 3D-Fenster angezeigt.
Eine bestimmte Spalte kann optional administrativ als Vorzugsreihenspalte definiert werden. In diesem Fall werden bei Klick auf Vorzugsreihen An/Aus nur Zeilen angezeigt, die in der besagten Spalte einen Eintrag haben. (Oft ist dies die Spalte für die Artikelnummer.)
Unter Extras -> Einstellungen... -> Tabelle -> Variable für Vorzugsreihen können Sie die Variable für die Vorzugsreihe bestimmen.[57]
Einschränkung auf einen bestimmten Feldwert
Klicken Sie unmittelbar auf einen bestimmten Feldwert, auf dessen Wert Sie einschränken möchten. Nun werden ausschließlich Ausprägungen mit diesem Wert angezeigt.
Dialogseite Wert eingeben öffnen und Wert editieren
Bestimmte Bauteile haben Wertebereichsvariablen. Für diese ist kein fixer Wert angelegt.
Um in einer Wertebereichsspalte einen bestimmten Wert einzugeben, klicken Sie in das betreffende Feld.
-> Es öffnet sich der Dialog Wert eingeben.
Die Anzeige der Wertebereichsauswahl kann je nach Bauteilvorgaben auf verschiedene Weise erfolgen:
Wertebereich | Wertebereich mit Grafiken | Benennung von Werten |
Zur Verdeutlichung der Auswahloptionen in Wertebereichsfeldern können auch Grafiken verwendet werden. |
Wählen Sie einen der Vorgabewerte. |
--> Mit der Änderung des Tabelleneintrags ändert sich auch die Darstellung in der 3D-Ansicht.
Evtl. vorhandene Grafiken können in der Tabellenspalte angezeigt werden.
Außerdem weisen Wertebereichsspalten verschiedene Hintergrundfarben auf:
Einen Sonderfall stellt die Spalte CNSMAT dar. Sie wird optional[58] und nur bei PARTsolutions ohne ERP-Integration angezeigt.[59]
Dokument mit Zusatzinformationen öffnen
Manche Tabellen beinhalten grün unterlegte Spalten (hier im Beispiel „BS“), in der ergänzende Informationen zu Bauteilen eingerichtet sind. Hinter grün markierten Feldern verbergen sich meist Dokumente, in Form von Text-, Bild- oder Internetdateiformaten, aber auch anhängige Programme lassen sich über diesen Weg aufrufen.
[57] Siehe Abschnitt 3.3.6, „Registerseite „Tabelle““ (ohne ERP-Kopplung). Mit ERP-Kopplung können Sie die Vorzugsreihe über die Rollen-Rechte definieren (siehe hierzu Registerseite Allgemein.
[58] Siehe Extras Menü -> Einstellungen... -> Tabelle -> Materialauswahl anzeigen
[59] Administrative Hinweise finden Sie unter Abschnitt 2.2.5.1, „Materialmapping ohne ERP-Integration“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Administration.