powered by CADENAS

Manual

Manual

3.1.1.9. Berechnungs-Assistent

Ein Berechnungs-Assistent vereinfacht die Teileauswahl. (Vgl. auch ???.)

Mit V9.07 wurde der Berechnungs-Assistent komplett überarbeitet. Auf der neuen Basis können Assistenten besonders kostengünstig erstellt werden.

Nach dem Aufruf erscheint dieser als Docking neben der Projektauswahl.

Im Indexbaum erkennen Sie den Berechnungs-Assistent am entsprechenden Icon .

An einem Beispiel wird im Folgenden die Handhabung verdeutlicht:

  1. Starten Sie den Berechnungs-Assistent im Dialogfenster Projektauswahl mit Doppelklick auf die entsprechende Zeile im Indexbaum.

    -> Das Assistentenfenster wird angedockt. Sie können es auch jederzeit lösen und als eigenständiges Fenster verwenden.

  2. Setzen Sie alle Einstellungen über Listenfelder, Schieberegler, etc.

    Einstellungen setzen

    Einstellungen setzen

  3. Wählen Sie im Dialogfenster Projektauswahl unter Suchen nach entweder die Option Einzelteilen oder Teilefamilien und Einzelteilen.

    Starten Sie die Berechnung im Berechnungs-Assistent mit Klick auf die Schaltfläche Start Search.

    -> Im vorliegenden Beispiel werden nun aus den Einstellungen im Assistenten anhand der hinterlegten Algorithmen die Variablenbedingungen für D und L berechnet.[62] Sie sehen den übergebenen Suchstring im Eingabefenster der Volltextsuche.

    Zylinderschraube D > 5.243 AND D <=  8.389 AND L > 25 AND L <= 32.5

    Die Ergebnisse werden wie gewohnt auf der Registerseite Suchergebnisse aufgelistet.

  4. Optional können Sie den übergebenen Suchstring auch als Basis für modifizierte weitere Suchen im Dialogfenster Projektauswahl verwenden:

    Geben Sie beispielsweise noch die Gewindesteigung vor.

    Zylinderschraube D > 5.243 AND D <=  8.389 AND L > 25 AND L <= 32.5 P=1.25

    Oder schränken Sie unter Suchen in die zu durchsuchenden Verzeichnisse ein (hier im Beispiel "Aktuelle Auswahl (ISO)").

    Klicken Sie im Dialogfenster Projektauswahl auf Suche starten.

    Auch die Kombination mit weiteren Suchmethoden wäre möglich.



[62] Hier beispielhaft D und L.