powered by CADENAS

Manual

Manual

3.1.2.3.3. Rohteilsuche
  • Funktionsbeschreibung

    Diese Suche ermittelt passende Rohteile zur Herstellung eines Fertigteils. Ein Ingenieur beispielsweise benötigt einen speziellen Flansch. Dann möchte er Rohteile suchen, aus denen der Flansch produziert werden kann, um zu vermeiden, dass unnötig ein neues Rohteil produziert (und angelegt) wird. Dieser Prozess ist sehr zeitraubend, weil die Teile im CAD eins nach dem anderen überlagert werden müssen.

    Mit PARTsolutions Rohteilsuche kann dies viel schneller gelöst werden.

    Es wird ermittelt, ob ein Teil komplett in einem anderen Teil enthalten ist: Das fertige Teil muss kleiner sein als das Rohteil, sodass es durch Entfernen von Material aus dem Rohteil produziert werden kann. Sobald die Ausmaße des fertigen Erzeugnisses das Rohteil an nur einem Punkt überschreiten, ist es nicht oder nur sehr schlecht verwendbar.

    Die Suche berechnet das Volumen des zu entfernenden Materials (Verschnitt). Je weniger Material entfernt werden muss, desto höher wird ein Teil in der Ergebnisliste bewertet. Dies ist für die Herstellungskosten entscheidend.

    Die umgekehrte Suche ist ebenfalls möglich: Welche Fertigprodukte können aus einem bestimmten Rohteil produziert werden?

    Im Report werden Verschnitt bzw. fehlendes Material farblich markiert.

    Beispiel: "Suche nach Rohteilen"

    Beispiel: "Suche nach Rohteilen"

    Außerdem kann jederzeit zur genaueren Überprüfung die 3D-Ansicht aufgerufen werden.

    Die Suche kann für Teile oder für komplette Verzeichnisse ausgeführt werden. Alle Fertigteile werden dann mit allen Rohteilen verglichen und in einem Report angezeigt.

  • Aufruf (neuen Report erstellen)

    • Extras Menü -> Rohteilsuche -> Fertigteile für Rohteil suchen / Rohteile für Fertigteil suchen -> Report erstellen...

    • Kontextmenü eines Projekts oder Verzeichnisses im Indexbaum

    • Kontextmenü einer Tabellenzeile

  • Bestehende Reports öffnen

    Sind bereits Reports vorhanden, wird das entsprechende Icon angezeigt (sowohl im Indexbaum als auch in der Tabelle).

    Wird die Maus über ein Icon geführt, öffnet sich ein Tooltip, welcher die Liste aller erstellten Reports anzeigt.

    Mit Klick auf das Icon öffnet sich das Dialogfenster Berichtsverwaltung (wenn es mehrere Reports gibt) oder der verfügbare Report.

    Mit Klick auf einen Link öffnet sich der entsprechende Report.

    • Beispiel: Tooltip in der Tabelle

      Report öffnen über Tooltip in der Tabelle

      Report öffnen über Tooltip in der Tabelle

    • Beispiel: Tooltip im Indexbaum

      Report öffnen über Tooltip im Indexbaum

      Report öffnen über Tooltip im Indexbaum

    Außerdem werden bestehende Reports auch im Kontextmenü angezeigt.

  • Lizenzen und Pakete:

    Die Rohteilsuche ist Teil der geometrischen Suche und daher in folgenden Paketen verfügbar:

    • PARTsolutions/base modul CAD professional

    • PARTsolutions/base modul CAD geometrical search