powered by CADENAS

Manual

Manual

3.1.1.10.4.1. Dialogbereich "Verschraubung"

Dialogbereich "Verschraubung"

Dialogbereich "Verschraubung"

Der Dialogbereich Verschraubung ist unterteilt in:

  1. Schaltflächen

  2. Listenfeld für Katalogauswahl

  3. Listenfelder für die Wahl des Verschraubungstyps

  4. Anzeige- bzw. Einstellungsbereiche für die zu verschraubenden Materialien:

    • Wandstärke (Schrauben und Mutternseite)

    • Senkungstiefe (Schrauben und Mutternseite)

    • Sacklochgewindelänge

  5. Einstellungsfelder für die Verschraubungskomponenten:

    • Schraube

    • Bohrung (Schrauben und Mutternseite)

    • Scheibe (Schrauben und Mutternseite)

    • Ring (Schrauben und Mutternseite)

    • Mutter (Schrauben und Mutternseite)

    Wählen Sie die gewünschten Komponenten aus, indem Sie diese selektieren.

  6. Einstellungfelder für folgende Werte:

    • Nennwert

    • Steigung

    • Länge

    Wählen Sie die gewünschten Werte aus, indem Sie diese selektieren.

[Hinweis] Hinweis

Sie können die Sektionen der einzelnen Verschraubungselemente mittels Anfasser in der Größe anpassen. Der Anfasser wird sichtbar, wenn Sie die Maus über die Grenzlinie zwischen zwei Sektionen bewegen.

Sektionen in der Größe verändern

Sektionen in der Größe verändern

Die einzelnen Punkte werden in den nächsten Kapiteln detailliert beschrieben.

3.1.1.10.4.1.1. Schaltflächen

Folgende Schaltflächen stehen zur Verfügung:

  • Neu

  • Öffnen

  • Speichern

  • Erweiterte Einstellungen

  • Bohrungselement exportieren an/aus

  • Dialog Abgelöste(s) Norm/Kaufteil an/aus

  • Alle Filter entfernen

Schaltflächen

Schaltflächen

Im Folgenden sind die einzelnen Schaltflächen beschrieben:

  • Neu

    Stellt im Dialogbereich Verschraubung den Ausgangszustand wieder her und entfernt alle Filter.

  • Öffnen

    Das Dialogfenster Verschraubung laden wird geöffnet.

    Verschraubung laden

    Verschraubung laden

    Im oberen Dialogbereich stehen folgende Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:

    • Neue Verschraubung:

      Per Doppelklick wird das Fenster geschlossen und Sie können eine neue Verschraubung erstellen.

    • Letzte Verschraubungen:

    • Eigene Verschraubungen (dieser Benutzer):

      Sofern Sie bereits eigene Verschraubungen gespeichert haben (siehe nächster Punkt), werden diese hier angezeigt.

    • Vorgegebene Verschraubungen (alle Benutzer):

      Sofern administrativ bereits Verschraubungen vorgegeben wurden, werden diese hier angezeigt.

    • Datenbank:

    Wählen Sie eine bestimmte Verschraubung.

    -> Im unteren Bereich werden danach ein Vorschaubild und die jeweiligen Komponenten angezeigt.[63]

    Das Dialogfenster enthält folgende Schaltflächen:

    • Auswahl öffnen: Laden Sie eine beliebige Verschraubung aus einer der oben angezeigten Kategorien.

    • Datei wählen:

      Mit Klick auf die Schaltfläche öffnet sich das Dialogfenster Konfiguration laden. Browsen Sie zur gewünschten Datei und laden Sie diese per Öffnen.

    • Abbrechen: Das Dialogfenster wird geschlossen.

    • Anzeige aktualisieren

      Hiermit stellen Sie in jedem Fall sicher, dass die Anzeige aktuell ist.

      Datenbankeinträge[64] werden nicht automatisch aktualisiert, benützen Sie hierzu in jedem Fall die Schaltfläche.

    • Ausgewählten Eintrag löschen

      Löschen Sie hiermit einzelne Verschraubungen oder Verzeichnisse.

  • Speichern

    Speichern Sie öfter benötigte Verschraubungen ab. Über die Schaltfläche Öffnen (siehe oben) können Sie diese jederzeit wieder laden.

    Das Dialogfenster Verschraubung speichern wird geöffnet.

    Wählen Sie oben im Listenfeld eine der folgenden Optionen:

    • Eigene Verschraubungen (dieser Benutzer)

      Speichern Sie hier Ihre eigenen Verschraubungen ab. Diese stehen nur Ihnen später wieder zur Verfügung.

    • Vorgegebene Verschraubungen (alle Benutzer)

      Hier gespeicherte Verschraubungen stehen allen Benutzern zur Verfügung.

      Sollten Sie für diese Option keine Schreibrechte haben, erhalten Sie eine entsprechende Fehlermeldung.

    Legen Sie bei Bedarf eine hierarchische Struktur an:

    1. Selektieren Sie ein Verzeichnis.

    2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Verzeichnis hinzufügen .

      -> Eine Ebene tiefer wird ein neues Verzeichnis angelegt.

    3. Vergeben Sie einen Namen.

    [Hinweis] Hinweis

    Sie können Verzeichnisnamen, Dateinamen und die Struktur auch später im Windows-Explorer nachbearbeiten. Änderungen werden sofort in den Dialogfenstern angezeigt.

    Um Verzeichnisse oder Verschraubungen zu entfernen, gehen Sie folgendermaßen vor:

    1. Selektieren Sie die gewünschte Verschraubung oder ein Verzeichnis.

    2. Klicken Sie auf die Schaltfläche .

  • Erweiterte Einstellungen

    Über dieses Menü können erweiterte Einstellungen getätigt werden.

    • Startmodus konfigurieren:

      Hier stellen Sie ein, wie sich nach Klick auf Verschraubung der Dialogbereich öffnet.

      Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

      • Letzte Verschraubung

        Der Dialogbereich Verschraubung öffnet sich mit der zuletzt geladenen Verschraubung.

      • Leere Verschraubung

        Der Dialogbereich Verschraubung öffnet sich mit einer leeren Verschraubung. Alle Filter sind entfernt. Dies entspricht dem Zustand nach Klick auf die Schaltfläche Neu.

      • Verschraubungs Auswahlfenster

        Diese Option ist voreingestellt. Sie können die Auswahl jederzeit ändern.

        Der Dialogbereich Verschraubung bleibt noch leer und im Vordergrund wird das Dialogfenster Verschraubung laden geöffnet.

        Wählen Sie aus einer der Kategorien eine Verschraubung oder führen Sie auf der Schaltfläche Neue Verschraubung einen Doppelklick aus, um mit einer leeren Verschraubung zu beginnen.

      • Verschraubung aus Datei

        Bestimmen Sie eine konkrete Verschraubung, welche grundsätzlich beim Öffnen des Verschraubungsdialoges geladen wird. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:

        1. Wählen Sie die Option.

          -> Es öffnet sich das Dialogfenster Konfiguration aussuchen mit dem in der Konfigurationsdatei eingestellten Benutzer-Verzeichnis.

        2. Wählen Sie die gewünschte Verschraubungsdatei (*.pcon) und klicken Sie Öffnen.

        Es wird nun bei jedem Öffnen des Verschraubungsdialoges die gewählte Vorzugsverschraubung geladen. Wenn Sie eine andere Verschraubung konfigurieren möchten, dann klicken Sie auf Neu.

    • Transparenz konfigurieren

      Die Einstellung bezieht sich auf die Verschraubungskomponenten Scheibe, Ring und Mutter.

      • Transparenz bei neuem Bauteil anwenden

      • Transparenz bei Veränderung anwenden

      • Transparenz

    [Hinweis] Hinweis

    Einstellungsänderungen greifen nach einem PARTdataManager Neustart.

  • Bohrungselement exportieren an/aus

    Mit dieser Option wird entschieden, ob die Bohrungen beim Export als Bauteile einzufügen sind.

    [Hinweis] Hinweis

    Ob die dazugehörigen Bohrungen (Durchgangs-/ Sacklochbohrung) mit erzeugt werden, hängt vom jeweiligen CAD-System ab (siehe hierzu Abschnitt 2.5, „CAD spezifische Menübefehle“).

  • Dialog Abgelöste(s) Norm/Kaufteil an/aus

    Dasselbe Icon wird im Indexbaum auch angezeigt, wenn es sowohl ein abgelöstes, als auch ein gültiges Norm/Kaufteil gibt. Vergleiche hierzu Abschnitt 3.1.1.12.3.3, „Abgelöste(s) Norm/Kaufteil“.

  • Alle Filter entfernen

    Erspart die Arbeit jeden Filter einzeln im Komponenten- und Wertebereich zu klicken.

3.1.1.10.4.1.2. Materialangaben aus CAD

Wandstärke und Senkungstiefe:

Im Feld Wandstärke (S) bzw. Wandstärke (M) (s. Abb. rechts) werden die jeweiligen Materialdicken der zu verschraubenden Komponenten angezeigt. Diese Dicken entsprechen wiederum dem Abstand der im CAD-System gewählten Ebenen, Kanten und Punkte.

Detaillierte Angaben hierzu finden Sie unter Abschnitt 3.1.1.10.3, „Kleines Beispiel von A bis Z“.

Senkungstiefe:

Nur bei Verschraubungen, die Senkungen beinhalten, sind auch die entsprechenden Felder zur Senkungstiefe (S) bzw. (M) aktiv.

Wurde der Verschraubungstyp Sacklochbohrung gewählt, ist zusätzlich die Bestimmung der Sacklochgewindelänge möglich.

Die Eingabefelder für die Bohrungslänge (Wandstärke), Sacklochgewindelänge u. Senkungstiefe zeigen die Gültigkeit des eingegebenen Wertes zum Zeitpunkt der Eingabe als Farbcode an:[65]

  • Grün: Wert wird von der aktuellen Bohrung oder den anderen auswählbaren Bohrungen unterstützt.

  • Gelb: Es besteht das Risiko, dass der aktuelle Wert von keiner gültigen Bohrung unterstützt wird. Dies kann aktuell jedoch nur nach erfolgter Eingabe überprüft werden. Eine weitere Aussage ist: Es gibt eine Verschraubung bzw. eine Bohrung, die diesen Wert unterstützt, jedoch kann dies in anderen Verschraubungstypen sein, z.B. bei den Verschraubungen mit einer anderen Basiseinheit.

  • Rot: Wert wird von keiner Bohrung unter keinen Umständen unterstützt.

Außerdem wird die Eingabe einer Senkungstiefe > Bohrungslänge unterbunden.

3.1.1.10.4.1.3. Katalogauswahl

Im Listenfeld Katalogauswahl werden die installierten Normteil-Kataloge angezeigt.

Setzen Sie bei den Katalogen, welche Sie in die Auswahl für Verschraubungen einbeziehen möchten, den Haken.

Katalogauswahl

Katalogauswahl

3.1.1.10.4.1.4. Vorgaben zur Auswahl des Schraubentyps einstellen

Bevor Sie einzelne Komponenten und Werte auswählen, müssen Sie grundlegende Vorgaben zu Maßeinheit, Bohrungstyp und Senkungstyp machen.

Schraubentypen

Schraubentypen

  • Maßeinheit:

    • Inch

    • Metrisch

  • Bohrungstyp:

    • Sacklochbohrung

      Bei der Option Sacklochbohrung ist zusätzlich die Bestimmung der Sacklochgewindelänge möglich.

    • Durchgangsbohrung

    • Durchgangsbohrung mit Gewinde

  • Senkungstyp:

    • Senkung auf der Rückseite

    • Senkung auf der Vorderseite

    • Keine Senkungen

    • Senkung auf beiden Seiten

Nachdem alle Angaben zum Verschraubungstyp getroffen sind, werden die sich ergebenden Typen in der Rubrik Schraube über den einzelnen Schraubennormen angezeigt. Vergleiche Abb. „Schraubentypen“.

Klicken Sie in der Auswahlliste auf den gewünschten Schraubentyp.

Folgende Typen können in Abhängigkeit von den installierten und aktivierten Katalogen beispielsweise angezeigt werden:

  • Schraube, flach aufliegend, Außenantrieb

  • Schraube, nicht flach aufliegend, Außenantrieb

  • etc.

3.1.1.10.4.1.5. Verschraubungskomponente / Wert auswählen

Nachdem mittels Auswahl unter Maßeinheit, Bohrungstyp und Senkungstyp die möglichen Schraubentypen bestimmt sind, werden nur noch Komponenten und Werte angezeigt, die diesen entsprechen.

[Hinweis] Hinweis

Sie können die Auswahl an beliebiger Stelle beginnen.

Wenn Sie beispielsweise zuerst die Länge pinnen, dann werden nur noch Schrauben angezeigt, die diese Länge haben.

-> Immer wenn eine Auswahl getroffen wurde, erscheint das Filter-Symbol . Mit Klick auf das Filter-Symbol heben Sie die Auswahl wieder auf.

Komponente auswählen

Komponente auswählen

Wert auswählen

Wert auswählen

  • Feld Nenn:

    Das Feld Nenn zeigt die möglichen Nenndurchmesser der Verschraubung.

    Aus einer Gegenüberstellung aller vorhandenen Verschraubungselemente ermittelt PARTdataManager die Schnittmenge. Die Größen in dieser Schnittmenge bilden dann im Feld Nenn die möglichen Nenndurchmesser. D.h., wenn es eine Schraube mit den Varianten M1 bis M5 und eine Mutter mit den Varianten M4 bis M8 gibt, resultieren daraus die möglichen Nenndurchmesser M4 bis M5.

  • Feld Länge:

    Mögliche Nennlängen zur jeweiligen Schraube. Jedem Nenndurchmesser einer Schraube ist eine bestimmte Auswahl an Längen zugeordnet.

  • Feld Steig:

    Die möglichen Gewindesteigungen für die jeweils eingestellten Schrauben- und Mutternnormen sehen Sie im Feld Steig angezeigt.

[Hinweis] Hinweis

Jede Änderung einer Verschraubungskomponente oder eines Wertes führt zur Neuberechnung aller Komponenten und Werte und zur Aktualisierung von 3D-Ansicht und Tabelle.

D.h., wird beispielsweise die Schraubengröße von M4 auf M6 (Nenn) geändert, passt sich auch die Auswahl an Muttern entsprechend dieser Größe an. Ebenfalls werden die möglichen Werte für Länge und Steigung sofort angepasst.

3.1.1.10.4.1.6. Auswahl für Schrauben- und Mutterseite

Die Ebene, auf die im CAD-System der Einfügepunkt gelegt wurde, bildet im Verschraubungsdialog die Schrauben(kopf)seite (S) der Verschraubung. Ihr gegenüber liegt die Mutternseite (M).

Wandstärken mit Einfügepunkt

Wandstärken mit Einfügepunkt

3D-Ansicht mit Schrauben- und Mutternseite

3D-Ansicht mit Schrauben- und Mutternseite

Die Felder Bohrung, Scheibe, Ring und Mutter sind vertikal in Schraubenseite (S) und Mutternseite (M) unterteilt.

[Hinweis] Hinweis

In manchen Fällen sind Dialogbereichs-Felder inaktiv (grau) oder leer. Dann ist die Komponente eines solchen Feldes - aufgrund technischer Vorgaben - kein Bestandteil der gewählten Verschraubung.



[63] Verschrauben aus früheren PARTsolutions-Versionen enthalten kein Vorschaubild. Unter Datenbank angezeigte Verschraubungen enthalten ebenfalls kein Vorschaubild.

[64] Betrifft nur die Benutzung mit ERP-Funktionalität.

[65] V9.03 SP2