powered by CADENAS

Manual

Manual

3.1.20.6.2.3. Kontextmenübefehle im Dockingfenster "2D-Ableitung"

Kontextmenü: Einzelteil - 2D-Ableitung

Kontextmenü: Einzelteil - 2D-Ableitung

  • Alles fangen:

    Mit Alles fangen bringen Sie die Darstellung des Bauteils auf ein ausgewogenes Maß. Das Bauteil ist groß genug sichtbar, ragt dennoch bei Drehungen nicht über das 3D-Ansichts-Fenster. Ist die Option Exakter Zoom eingestellt (siehe Abschnitt 3.3.8.4.1, „Bedienung“), vergrößert sich die Darstellung innerhalb des Fensters maximal.

  • Zoom rückgängig

  • Zoom auf Ausschnitt | Vergrößern/Verkleinern | Verschieben

    [Hinweis] Hinweis

    Die grundsätzliche Maustastenbelegung erfolgt unter PARTdataManager - > Extras -> Einstellungen... -> 3D-Einstellungen -> Maus und Tastatur. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie unter Abschnitt 3.3.8.4.2, „Maus- und Tastaturbelegungen“.

    Per Kontextmenübefehl können Sie die Belegung der linken Maustaste ändern.

    • Zoom auf Ausschnitt: Vergrößern mittels Aufziehen eines Rahmens

  • Einfügepunkt wählen

  • Lineal anzeigen

  • Drucken

  • Bemaßungsmodus

3.1.20.6.2.3.1. Einfügepunkt wählen

Schalten Sie die Option mit Klick auf den Menüpunkt an.

Sobald Sie die Maus über einen möglichen Einfügepunkt führen, erscheint der Fang. Bestätigen Sie die Wahl mit einem Einfachklick.

-> Der Einfügepunkt wird mit einem grünen Pfeil dargestellt.

Schalten Sie die Option durch Wahl eines anderen Menüpunktes wieder aus.

Informationen zum Thema Einfügepunkt finden Sie auch unter Kapitel 7, PARTdesigner Parametriktool in eCATALOGsolutions - Handbuch und Kapitel 9, Konfigurator (Baugruppen in PARTdataManager) in eCATALOGsolutions - Handbuch.

[Hinweis] Hinweis

Bei eingeschaltetem Bemaßungsmodus ist der Befehl inaktiv.

3.1.20.6.2.3.2. Lineal anzeigen

Lineal anzeigen blendet horizontal und vertikal eine Messskala ein.

3.1.20.6.2.3.3. Drucken

Sie haben die Möglichkeit, einen Ausdruck der 3D-Ansicht des Bauteils / der Baugruppe erstellen zu lassen.

Mit Klick auf den Befehl öffnet sich der entsprechende Einstellungsdialog des Betriebsystems.

3.1.20.6.2.3.4. Bemaßungsmodus

Der Bemaßungsmodus kann auf verschiedene Weise erreicht werden:

  • Via PARTdataManager -> Schaltfläche 2D-Ableitung -> Dockingfenster 2D-Ableitung -> Kontextmenübefehl Bemaßungsmodus oder alternativ per Icon Bemaßungsmodus .

  • Via PARTdesigner -> Dockingfenster 3D Historie -> Kontextmenü Plane -> Neue 2D-Zeichnung...

    Aufruf Neue 2D-Zeichnung...

    Aufruf Neue 2D-Zeichnung...

    -> Eine Ansicht mit Sketch Historie und Sketcher wird geöffnet.

    Bemaßungsmodus im Sketcher

    Bemaßungsmodus im Sketcher

  • Via PARTdesigner -> Datei-Menü -> Neue Zeichnung

Im Folgenden sind die einzelnen Funktionen im Bemaßungsmodus erläutert.

Horizontalmaß an 2 Punkte:

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche.

  2. Klicken Sie den Ersten Punkt an. Beachten Sie dabei, dass ein Punkt erst erfasst ist, wenn der Fang erscheint.

  3. Klicken Sie den zweiten Punkt an.

  4. Klicken Sie an die Stelle, an welche die Bemaßung platziert werden soll.

  5. Legen Sie im Fenster Parameter ändern den Maßtext (der Ausdruck {AUTOMATIC%0} steht für den gemessenen Wert), den Offset (Abstand zwischen Maßtext und gemessener Linie),die Höhe (Schriftgrad des Maßtextes) und die Pfeilgröße fest.

Höhe: 3.5; Offset: 5.58...; Pfeilgröße: 3.5

Höhe: 3.5; Offset: 5.58...; Pfeilgröße: 3.5

Parameter ändern

Parameter ändern

Vertikalmaß an 2 Punkte:

Siehe Horizontalmaß an 2 Punkte

Parallelmaß an 2 Punkte:

Siehe Horizontalmaß an 2 Punkte

Durchmessermaß mit Winkel und Abstand:

  1. Betätigen Sie die Schaltfläche.

  2. Klicken Sie auf den zu bemaßenden Kreis. --> Die Bemaßungslinie erscheint.

  3. Positionieren Sie die Bemaßung.

Variante 1: Fixieren Sie den Winkel der Linie durch einfachen Mausklick. Ziehen Sie anschließend die gesamte Bemaßung auf die gewünschte Position und legen Sie sie per Mausklick ab.

Variante 2: Fixieren Sie Winkel und Position der Bemaßung per Mausdoppelklick „in einem Aufwasch“.

[Hinweis] Hinweis

Den Winkel (bezüglich der x-Achse) der Bemaßung können Sie selbstverständlich im Fenster Parameter ändern anpassen.

Variante 1

Variante 1

Variante 2

Variante 2

Parameter ändern

Parameter ändern

Radialmaß mit Winkel und Abstand:

  1. Betätigen Sie die Schaltfläche.

  2. Klicken Sie auf den zu bemaßenden Kreis bzw. Kreisbogen. --> Die Bemaßungslinie erscheint.

  3. Positionieren Sie die Bemaßung.

Den Winkel (bezüglich der x-Achse) der Bemaßung können Sie wiederum im Fenster Parameter ändern anpassen.

0° liegt auf der Winkelhalbierenden des Kreissegments.

Halbmaß von Punkt an Linie:

  1. Betätigen Sie die Schaltfläche.

  2. Klicken Sie auf die Bezugslinie (Spiegelachse).

  3. Klicken Sie auf den Punkt, dessen Abstand zur Bezugslinie bemaßt werden soll.

  4. Positionieren Sie die Bemaßung.

    --> Das Fenster Parameter ändern wird geöffnet.

  5. Passen Sie die Bemaßung ggf. über die Eingabefelder an.

[Hinweis] Hinweis

Rotationssymetrische Punkte werden mit Hilfe der Funktion Halbmaß von Punkt an Linie bemaßt. Dabei beschreibt die dargestellte Maßlinie nur die halbe Maßstrecke (deshalb „Halbmaß“), der Maßwert jedoch die ganze Maßstrecke!

Winkelbemaßung an 2 Linien:

  1. Betätigen Sie die Schaltfläche.

  2. Klicken Sie auf die erste Linie (Uhrzeigersinn beachten!).

  3. Klicken Sie auf die zweite Linie.

  4. Positionieren Sie die Bemaßung. --> Das Fenster Parameter ändern wird geöffnet.

  5. Passen Sie die Bemaßung ggf. über die Eingabefelder an.

Abstandsmaß von Punkt an Linie:

  1. Betätigen Sie die Schaltfläche.

  2. Klicken Sie auf die Bezugslinie.

  3. Klicken Sie auf den Punkt, dessen Abstand zur Bezugslinie bemaßt werden soll.

  4. Positionieren Sie die Bemaßung. --> Das Fenster Parameter ändern wird geöffnet.

  5. Passen Sie die Bemaßung ggf. über die Eingabefelder an.

Bemaßung löschen:

Dazu bitte die gewünschte Bemaßung markieren.

Bemaßungsmodus beenden

Übernimmt die eingetragenen Bemaßungen und verlässt den Bemaßungsmodus.

Bemaßung speichern

Eine Bemaßung kann als 2D-Zeichnung (Dateivorlage *.2db) gespeichert werden.

Wenn Sie eine Bemaßung selektieren, erscheint diese in roter Farbe und es kann das Kontextmenü aufgerufen werden.

  • Parameter ändern...

    Ruft das Dialogfenster Parameter ändern erneut auf.

  • Schritt löschen

  • Schritt inklusive abhängiger löschen