powered by CADENAS

Manual

Manual

3.1.15.2. Dubletten Analyse

Mit der Dubletten Analyse können Sie ein selektiertes Verzeichnis nach Dubletten durchsuchen.[120]

  1. Aufruf

    Klicken Sie im Strukturbaum auf den Kontextmenübefehl Analyse -> Dublettenanalyse erstellen....

    -> Es öffnet sich das gleichnamige Dialogfenster.

  2. Einstellungsoptionen

    Setzen Sie die gewünschten Einstellungen.

    • Art der Suche: Geometrisch | Textuell

      Eine Dublettenanalyse kann auf geometrischer oder textueller Basis durchgeführt werden.

    • Name des Reports: Tragen Sie im Eingabefeld den gewünschten Namen ein.

    • Suchvorlage: Wählen Sie die Option Dublettensuche.

    • Minimale Ähnlichkeit in %: Stellen Sie hier die minimalste tolerierte Ähnlichkeit ein. Default ist 98%.

    • Maximale Anzahl der Suchergebnisse: Hiermit können Sie die Anzeige der Ergebnisse einschränken. Dies beeinflusst nicht die Suche an sich.

    • Größenabhängig: Standardmäßig sollte die Option aktiviert sein.

    • Gespiegelte Teile filtern: Wenn Sie die Option aktivieren, werden gespiegelte Teile herausgefiltert.

      Beispiel: Gespiegelte Teile

      Beispiel: Gespiegelte Teile

    • Dubletten im gleichen Projekt ignorieren: Eventuell gibt es innerhalb einer Teilefamilie Teile mit derselben Geometrie, aber anderen Eigenschaften wie Farbe beispielsweise.

    • Variablenfilter: Der Dialogbereich kann optional aktiviert werden.

      Bei geometrischer Suche kann zusätzlich die Option Alle Variablen gemeinsam durchsuchen aktiviert werden. Bei textueller Suche sind zusätzlich die Optionen Leerzeichen ignorieren, Mehrfache Verweise ignorieren, Versteckte Variablen ignorieren und Alle Variablen gemeinsam durchsuchen möglich (siehe unten).

      Der Variablenfilter ist vielseitig einsetzbar: Im Eingabefeld können sowohl Variablen der Linkdatenbank als auch Klassenmerkmale eingetragen werden. Mehrfachauswahl ist ebenfalls möglich. Die Einträge erfolgen dann kommasepariert.

      Mit Klick auf bzw. werden in einem Listenfeld die relevanten Optionen angezeigt und können so direkt ausgewählt werden.

      1. Bei Teilemanagement ist bei der Dublettensuche z.B. die Berücksichtigung des Materials wichtig.

        Variable der Linkdatenbank auswählen

        Variable der Linkdatenbank auswählen

        Die folgende Abbildung zeigt die Ergebnisliste ohne Variablenfilter. Der markierte Treffer ist keine Dublette, weil sich die Teile hinsichtlich Werkstoff unterscheiden. Sobald der Variablenfilter (mit entsprechendem Wert, hier im Beispiel "MAT_NAME") gesetzt wird, taucht dieser Treffer nicht mehr in der Ergebnisliste auf.

        Gleiche Geometrie aber unterschiedliche Werkstoffe

        Gleiche Geometrie aber unterschiedliche Werkstoffe

        Es gibt auch Fälle, wo ungleiche Werte für eine Dublette sprechen.

        [Hinweis] Hinweis

        Mit Ausrufezeichen ! vor dem Variablennamen müssen die Werte unterschiedlich sein, damit eine Dublette erkannt wird.

        Anwendungsfälle

        • Beispiel 1

          Teil1.Material = Steel
          Teil2.Material = Steel

          ➝ Das ist eine Dublette.

          Teil1.Material = Steel 
          Teil2.Material = Wood

          ➝ Das ist keine Dublette.

          In diesem Fall setzt man den Variablenfilter auf MATERIAL. (Der Eintrag in einer Tabellenspalte "Material" muss gleich sein, um als Dublette erkannt zu werden.)

        • Beispiel 2

          Teil1.Filename = xy123.prt
          Teil2.Filename = xy123.prt

          ➝ Das Teil ist KEINE Dublette. Es wurde lediglich zwei mal gespeichert. Es soll also von den Suchergebnissen ausgeschlossen werden.

          In diesem Fall setzt man den Variablenfilter auf !FILENAME. (Der Eintrag in einer Tabellenspalte "Filename" muss unterschiedlich sein, um als Dublette erkannt zu werden.)

      2. Für die Teilemodellierung ist eine Dublettenprüfung auf falsch bzw. doppelt gesetzte Klassenmerkmale wie insbesondere Bestellnummer und Typenschlüssel unabhängig vom konkreten Variablennamen möglich. Ähnliches gilt für weitere Sachmerkmale. Siehe auch unten bei Alle Variablen gemeinsam durchsuchen.

        Klassenmerkmal auswählen

        Klassenmerkmal auswählen

      Zusatzoptionen

      • Leerzeichen ignorieren (nur bei textueller Suche)

      • Mehrfache Verweise ignorieren (nur bei textueller Suche): Hier geht es um Linkprojekte.

      • Versteckte Variablen ignorieren (nur bei textueller Suche)

      • Alle Variablen gemeinsam durchsuchen: Es werden alle Variablen, die im Eingabefeld eingetragen sind, durchsucht. (Mehrere Variablen werden kommasepariert eingetragen.)

        Die Funktion kann sowohl im Bereich Teilemanagement als auch im Bereich Teilemodellierung sinnvoll eingesetzt werden:

        • Teilemanagement

          Wenn beispielsweise das Material unter zwei verschieden Variablen gesetzt ist, sollten natürlich beide gemeinsam durchsucht werden.

          Beispiel

          Zwei Variablen: A,B

          Ohne Aktivierung der Option heißt es:

          Part1.A = Part2.A UND Part1.B = Part2.B (Variable A muss in Teil 1 und 2 identisch sein UND Variable B muss in Teil 1 und 2 identisch sein.)

          Mit Aktivierung der Option heißt es:

          Part1.A = Part2.A ODER Part1.A = Part2.B ODER Part1.B = Part2.B ODER Part1.B = Part2.A

          (Es reicht, wenn für eine Variable-Teil-Kombination Übereinstimmung gefunden wird.)

        • Teilemodellierung

          Anwendungsfall A

          Ohne Aktivierung der Option werden Teile mit gleicher Bestellnummer bzw. gleichem Typenschlüssel als Dubletten erkannt.

          Anwendungsfall B

          Wenn fälschlicherweise manchmal Bestellnummer und manchmal Typenschlüssel gesetzt wurde (obwohl durchgängig z.B. Bestellnummer gesetzt sein sollte, greift der Dublettencheck bei aktivierter Option trotzdem. Bei gleichen Werten ist es eine Dublette, egal ob unter Bestellnummer oder Typenschlüssel gefunden.

      [Hinweis] Hinweis

      Eine Liste von Synonymen kann unter $CADENAS_USER/reports.cfg angegeben werden.

      Beispiel:

      [Synonyms]
      8.8=St37, St 37

      Diese Synonyme werden für LinkDB-Variablen und Tabellenvariablen überprüft.

    • Topologie-Filter:

      Die geometrische Suche, welche die Basis der Dublettenanalyse ist, bezieht manche Details wie unterschiedliche Lochmuster nicht ein. Damit wird in manchen Fällen 100% Übereinstimmung anzeigt, was nicht korrekt ist.

      Mit Topologie-Filter können Sie beispielsweise vorgegeben, dass das Lochmuster von Suchteil und Suchergebnis übereinstimmen muss.

      Beispiel:

      Selektieren Sie bei Lineares Muster Abstand X und Abstand Y. Jetzt werden Teile mit unterschiedlichen Lochmustern nicht mehr als Dubletten aufgeführt.

    • Filter:

      Mittels Dialogbereich Filter können Ergebnisse weiter eingeschränkt werden. Verfügbare Filter sind Variablensuche und Topologiesuche. Die Funktionen können mit Klick auf Suchfunktion hinzufügen auch mehrmals verwenden.

      [Hinweis] Hinweis

      Der Filter betrifft die Ergebnisteile, nicht die Suchteile.

      Beispiel: Will man z.B. im Ergebnis nur Teile mit Bohrlöchern haben, stellt man von vornherein eine Suche mit Loch -> Menge > 0 ein.

      Die Funktionsweise entspricht im übrigen den Standardsuchfunktionen:

    • Nur Vorzugsreihen durchsuchen

      Sie können eine Analyse auch auf der Basis von Vorzugsteilen erstellen. Aktivieren Sie hierzu das Auswahlkästchen. Dies entspricht in der Wirkung der Aktivierung der Schaltfläche Vorzugsreihen an/aus in der ERP-Werkzeugleiste. Der Report verwendet dann nur Vorzugsteile.

      [Hinweis] Hinweis

      Der Zustand der Schaltfläche Vorzugsreihen an/aus in der ERP-Werkzeugleiste hat bei Reports keine Auswirkung.

  3. Ergebnis

    Bestätigen Sie abschließend mit Klick auf OK.

    Sobald die Analyse abgeschlossen ist, wird das Ergebnis automatisch auf einer eigenen Registerseite angezeigt. Die Beschriftung des Reiters (hier "Dublettenanalyse") ist analog zum eingetragenen Namen im Einstellungsdialog.

    [Hinweis] Hinweis

    Die Prozentangabe auf der jeweiligen Hauptzeile zeigt den Übereinstimmungsgrad des besten gefundenen Ergebnisteils.

  4. Teil suchen

    Um bestimmte Ergebnisse zu finden, können Sie auch die Suchfunktion einsetzen.

    Details hierzu finden Sie unter Abschnitt 3.1.15.3.4, „Teil suchen“.

  5. Markierung und Filter

    Optional können Sie Dublettenvorschläge markieren. Danach können Sie entsprechende Filter einsetzen.

    Die Bedeutung der einzelnen Icons:

    Markierung Filter
    • Dieses Teil ist eine Dublette

    • Dieses Teil ist keine Dublette

    • Dieses Teil muss untersucht werden

    • Markierung entfernen

    • Dieses Teil ist eine Dublette

    • Dieses Teil ist keine Dublette

    • Dieses Teil muss untersucht werden

    • Zeige nicht markierte Elemente

    Beispiel:

    1. Selektieren Sie die gewünschte Zeile.

    2. Klicken Sie unter Markierung auf das Icon Dieses Teil ist eine Dublette.

      -> Das Icon wird links am Anfang der selektierten Zeile angezeigt.

    3. Wenn nun der Filter Dieses Teil ist eine Dublette aktiviert ist und die übrigen deaktiviert, dann werden in der Ergebnisliste nur noch als Dublette markierte Teile angezeigt.

  6. Bauteilvergleich und weitere Optionen

    Nach Mouseover über einer Zeile stehen optional weitere Funktionen zur Verfügung:

    Sie können Teile in den Bauteilvergleich laden, in der PARTdataManager 3D-Ansicht öffnen oder ins CAD exportieren.

    Sie können Teile in den Bauteilvergleich laden, in der PARTdataManager 3D-Ansicht öffnen oder ins CAD exportieren.

    Mit Klick auf die Schaltfläche Mit allen Suchergebnissen vergleichen laden Sie das Suchteil und alle darunter liegenden Ergebnisteile in den Vergleich.

    Teile im Bauteilvergleich

    Teile im Bauteilvergleich

    Für Details siehe Abschnitt 3.1.15.3.5, „Bauteilvergleich und verschiedene Funktionen“.

  7. Exportieren

    Optional können Sie die Suchergebnisse im HTML-, CSV- oder PDF-Format exportieren.

    Details hierzu finden Sie unter Abschnitt 3.1.15.3.8, „Exportieren“.



[120] Für den Dubletten Report wird die Lizenz PSADDONS*GEO_DUPLICATE_ANALYSIS benötigt.