powered by CADENAS

Manual

Manual

2.5.1.2.3. Mesh-Export (Fehler im Mesh)

Evtl. kann es vorkommen, dass Teile nicht in ArchiCAD dargestellt werden können. Dies liegt meist an Fehlern im Mesh.

Sie haben beim Export im Mesh-Format die Möglichkeit, eine vereinfachte Darstellung zu wählen. Diese ist robust gegen Fehler im Mesh.[3]

Export im Mesh-Format

Export im Mesh-Format

Exportoptionen -> Option "Vereinfachte Darstellung"

Exportoptionen -> Option "Vereinfachte Darstellung"

Sie können die Einstellung auch per Konfigurationsdatei grundsätzlich setzen:

ifarchicad.cfg

[CreationOptions]
ForcePlaneBasedMesh=0/1

Setzen Sie hierzu den Wert auf 1.

Beim Export mit vereinfachter Darstellung ist die Qualität von Verrundungen schlechter.[4]

Immer vereinfachte Darstellung verwenden (robust gegen Fehler im Mesh): An/Aus

Immer vereinfachte Darstellung verwenden (robust gegen Fehler im Mesh): An/Aus



[3] Die vereinfachte Darstellung verwendet keine Verrundungen. Die Generierung des Meshes läuft dann auch schneller ab. Ist „ForcePlaneBasedMesh“ nicht gesetzt, wird die schönere Darstellung verwendet. Die Generierung dauert dann länger. Wenn bei der Generierung der schöneren Darstellung ein Fehler auftritt, wird dieser in der Regel abgefangen und automatisch die vereinfachte Darstellung verwendet. Evtl. kann ArchiCad das Objekt trotzdem nicht zeichnen. Soll grundsätzlich die Vereinfachte Darstellung erzeugt werden, kann man den Schlüssel „ForcePlaneBasedMesh“ auf 1 setzen.

[4] Differenzierte Farbdarstellung ist nur bei Mesh-basierten Teilen möglich. Ansonsten können nur einzelne Features eingefärbt sein.