powered by CADENAS

Manual

Manual

3.1.11.14. Zeilensortierung im PARTdataManager

Werden im PARTdataManager mittels Datensatz zur Linkdatenbank hinzufügen (Variante) Varianten in die Tabelle eingefügt, ist die korrekte Einsortierung nicht immer sichergestellt.

Sie können jedoch in einem eigenen Dialog bestimmen, nach welchem Schema die Einsortierung für das geöffnete Projekt erfolgen soll. Eine manuelle Bearbeitung der PRJTABLE entfällt dadurch.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

  1. Selektieren Sie eine Zeile (möglichst genau oberhalb der einzufügenden Variante).

    [Hinweis] Hinweis

    Standardmäßig werden Varianten unterhalb der Zeile einsortiert, von der aus die Variante erstellt wurde.

  2. Klicken Sie auf das Icon Datensatz zur Linkdatenbank hinzufügen (Variante).

    -> Das Dialogfenster Variante anlegen öffnet sich.

  3. Geben Sie bei der gewünschten Variablen den Wert ein und bestätigen Sie mit Ok.

    -> Es öffnet sich das Dialogfenster Neue Ident-Nummer.

    Geben Sie die fehlenden Daten ein, bzw. wählen Sie diese im Listenfeld aus und bestätigen Sie mit Ok.

    [Hinweis] Hinweis

    In Abhängigkeit von administrativen Voreinstellungen kann das Aussehen des Dialoges leicht variieren.

  4. Optional (abhängig von administrativen Voreinstellungen)

    Nachdem eine Variante gesetzt wurde, erscheint das Dialogfenster Sortierung ändern?. Der Dialog erscheint solange, bis in einem bestimmten Projekt die Sortierreihenfolge explizit bestimmt wurde.

    • Wollen Sie die Sortierung für dieses Projekt umdefinieren? - > Ja

      -> Es öffnet sich das Dialogfenster Ändern der Sortierreihenfolge. Siehe nächster Punkt. Sie können das Dialogfenster jederzeit über die Schaltfläche Sortierreihenfolge für aktuell geöffnetes Projekt festlegen aufrufen.

    • Wollen Sie die Sortierung für dieses Projekt umdefinieren? - > Nein

      Die Variante wird standardmäßig unterhalb der Zeile einsortiert, von der aus sie erstellt wurde.

  5. Klicken Sie auf das Icon Sortierreihenfolge für aktuell geöffnetes Projekt festlegen.

    -> Es öffnet sich das Dialogfenster Ändern der Sortierreihenfolge.

    Geben Sie unter Neue Sortierung kommasepariert die Variablen ein, anhand derer die Sortierung vorgenommen werden soll.

    Bestätigen Sie mit Sortierung ändern. -> Die neue Sortierung wird sofort ausgeführt.