powered by CADENAS

Manual

Manual

3.1.16.7. Schablone speichern

Sie können jederzeit eine Baugruppe, die als Konfiguration oder Schablone angelegt ist, als Schablonendatei (.sbl) speichern.

Schablonen werden in den Auswahlverzeichnissen mit diesem Symbol angezeigt.

[Hinweis] Hinweis

Im Gegensatz zu Konfigurationen bauen sich Schablonen im PARTdataManager automatisch auf.

Um eine Schablone zu speichern gehen Sie folgendermaßen vor[124]:

  1. Klicken Sie im Menü Datei auf Schablone speichern unter... .

    [Hinweis] Hinweis

    Ehe eine Baugruppe als Schablone angelegt werden kann, muss sie als Konfiguration gespeichert worden sein.

    Schablone speichern unter...

    Schablone speichern unter...

    -> Der Dialog Datei speichern unter wird geöffnet und als Dateityp Schablonen Projekt (*.prj) vorgegeben.

  2. Vergeben Sie einen Namen für die Schablone und bestätigen Sie mit Speichern.

    -> Der Dialog Schablonenprojekt speichern wird geöffnet.

  3. Per Default entspricht der Name der Schablonendatei (.sbl) dem Namen des Schablonenprojekts (siehe oben). Dieser ist zwar änderbar, es empfiehlt sich jedoch, die Vorgabe aus Gründen der Identifikation beizubehalten.

    Legen Sie eine Projektbezeichnung sowie eine entsprechende Kurzbezeichnung fest.

    Diese Angaben finden Sie später im PARTdataManager im Verzeichnisbaum und unter Symbole wieder.

    [Hinweis] Hinweis

    Wenn Sie die Option Fixierte Schablone aktivieren, können Sie die Baugruppe später nicht mehr ändern.

  4. Bestätigen Sie mit OK.

    -> Die Konfiguration oder modifizierte Schablone ist nun auch als Schablone abgelegt.

  5. Damit die neue Schablone auch im PARTdataManager sichtbar wird, müssen Sie die Schablone in PARTadmin unter Indexverwaltung in den Index aufnehmen. Aktualisieren Sie den Anzeigeindex.

    Anzeigeindex -> Aktualisieren

    Anzeigeindex -> Aktualisieren

  6. Rufen Sie PARTdataManager auf. Die Schablone steht nun in Teileauswahl und Teileansicht zur Verfügung.



[124] Die Beispieldatei finden Sie unter $CADENAS_DATA/training/bausteine...